参加物联网开发人员的顶级盛会 Works With Virtual

参加物联网开发人员的顶级盛会 Works With Virtual

2024 年 11 月 5 日 | John Dixon | 阅读本文需要 3 分钟

五年前,当 Silicon Labs 发起首届 Works With 大会时,现场气氛非常振奋,因为我们正在应对智能家居设备市场的一次巨大转变。大会的规划和执行触及了所有主要的智能家居生态系统公司,Silicon Labs 以及我们的生态系统合作伙伴在规划议程、邀请行业领导者进行富有启发性的主题演讲以及制定如何完全以虚拟形式举办这场行业盛会方面投入了大量精力。如今,距 Works With 虚拟大会仅有几周,我们很高兴增加了许多不同的技术专题,见证了重大技术变革,并看到这场活动引发的巨大关注度。对于数万名希望参加我们的会议、圆桌会议、研讨会和演示的开发人员来说,这已成为不容错过的盛会。

 

物联网开发:创新与实施相结合

您可能参加了我们今年新增的线下活动,举办地点包括圣何塞、海得拉巴和上海。这些线下活动让我们有机会与全球客户和合作伙伴建立联系,并将 Works With 的高度技术性内容带给全球观众。但是我们将于 11 月 20 日和 21 日举行的线上虚拟活动,仍然是可以免费接受培训、参与实操研讨会和获得专家指导的唯一场所。本次为期两天的活动专门面向物联网开发人员,他们正在寻找最新的工具、技术、趋势和技巧,以加快开发速度,并尽快将想法付诸实践。

 

接触物联网领域的知名人士并了解对您至关重要的技术

Works With 实现指数级增长的原因之一,在于我们为与会者提供了接触业界最杰出、最睿智的人才的机会。Silicon Labs 总裁兼首席执行官 Matt Johnson 将以主题演讲“连接未来:AI 如何加速物联网发展”开场,深入探讨 AI 如何以各种方式推动物联网发展。Silicon Labs 首席技术官 Daniel Cooley 将加入 Matt 的演讲,探讨数据在这个新物联网范式中的作用。今年,我们很高兴邀请到 Arrow 公司旗下的 Einfochips,他们将举办一场关于使用 Silicon Labs SiWx917 构建 Wi-Fi 跟踪平台的会议。

就像往年一样,我们将 Works With 议程组织成关于特定技术的课程,以便与会者能够最大限度地利用时间,并报名参加他们最感兴趣的讲座会议。

这些课程包括:

蓝牙
今年是蓝牙迅速发展的一年。随着环境物联网和能量收集技术的普及,以及蓝牙信道探测技术的引入,低功耗蓝牙仍然是物联网的核心技术。这些讲座会议将涵盖从能量收集到 Silicon Labs 蓝牙开发人员之旅入门的各种主题。

计算
人工智能和机器学习 (AI/ML) 正在改变各个行业设备制造商的发展潜力。注册参加这些 Works With Virtual 讲座会议,了解我们带有内置硬件加速器的 SoC,以及开发人员如何在边缘实现功能丰富的低功耗产品。

物联网趋势
在现代物联网开发中,安全的重要性无需赘述。保护设备免受无处不在的威胁,需要一种系统化、安全优先设计的方法。了解最紧迫的安全威胁,未来可能出现的情况,以及您可以采取哪些措施做好准备。

LPWAN
无论我们身在何处都需要建立连接,这越来越意味着扩展我们无线网络的范围。我们的 LPWAN 讲座会议包括介绍各种可用的远程技术,以及演示 Z-Wave 远程传输功能。

Matter
随着 Matter 1.3 的发布,该规范持续演进。但在经过多年的琢磨之后,它是否真的适合您的应用?在这些讲座会议中,Silicon Labs 及其他行业领导者将探讨如何确定 Matter 是否适合您的产品,并提供关于如何启动和运行 Matter 项目的亲身体验。

Wi-Fi
Wi-Fi 已成为最普及的无线技术之一,每一代新版本都带来更多适合物联网开发的功能。在这些讲座会议中,我们将探讨 Wi-Fi 4 到 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7 的演进,以及如何开发低功耗 Wi-Fi 应用。与会者还将获得使用 Silicon Labs SiWx917 SoC 的实践指导。

 

业界顶级物联网开发人员大会

自 2020 年以来,Works With 的参与人数和范围均呈指数级增长。每年都会有新增技术、生态系统和领域。2021 年引入了 Amazon Sidewalk 和 Matter,两者都旨在统一智能家居设备的开发。2022 年,我们扩展到智慧城市领域,推出了 Wi-SUN,这是一种无线网状网络,可实现智能电网和智能照明应用。今年,我们增加了互联健康,并展示可穿戴设备如何改善健康结果并降低成本。

注册 Works With Virtual,帮助弥合物联网的潜力与现实之间的差距。

John Dixon
John Dixon
美洲区销售及全球营销副总裁
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software