无线通信为工业一线带来了彻底改变

2023 年 9 月 21 日 | Diana Varga | 阅读本文需要 2 分钟

实时音频、视频和准确的位置跟踪可保护和提高产业工人与一线团队的生产力。嵌入无线通信使之成为可能。

一线团队、产业工人和面向客户的专业人员有哪些共同之处?他们都面临一定的风险,而这些风险可通过及时的反馈、对风险状态和周围环境有价值的深入了解来予以缓解。

某些工作场所对工人的安全、健康和生产力构成的风险比其他工作场所更大。当高强度的体力活动、高度的不确定性和极端的环境条件发挥作用时,效率低下、瓶颈和工作场所发生事故的风险就会增加。根据国际劳工组织的一项研究,每年发生的职业事故达 3.4 亿起。然而,如果实现操作数字化并为工人配备联网可穿戴设备,可大大减少与工作相关的伤害。

 

借助工作场所可穿戴设备实现智能联网

佩戴式摄像头 (BWC)、个人防护装备 (PPE)、气体或辐射监测器以及智能头盔是工作场所可穿戴设备监测、管理和优化职业安全及生产力的良好示例。通过将无线连接嵌入这些设备,雇主可收集有关其资产、环境条件、工人日常活动和身体状况等的关键数据。这些数据可通过无线人机界面 (HMI) 进一步集成和分析,以实现更明智的决策、预测性维护、更佳的工作流程和资产管理。

除了远程控制、现场级别可见性及态势感知外,无线连接还可解锁更高级别的设备定制。凭借对设备使用情况更高程度的可见性,员工可配置工具,以更好地满足其配置文件和需求。

 

借助支持 Wi-Fi 的随身摄像头实现视频流

内置无线通信的佩戴式摄像头属于可穿戴产品之一,可帮助员工控制情况,从而实现即时响应和更智能的操作。医疗研究、零售和酒店以及公共安全领域的一线工作人员借助佩戴式摄像头来增强问责意识,记录他们的日常活动。

移动视频可存储在设备上,以便将来通过 Wi-Fi 路由器或通过连接至本地接入点 (AP) 上传至云端实现 Wi-Fi 实时直播。与其他平台的集成有助于促进数据分析,以识别模式、趋势和关键的改进领域。支持 Wi-Fi 的摄像头还便于配置设置和远程控制,无需物理访问每台设备即可进行固件更新和软件升级。

为了实现强大的 Wi-Fi 佩戴式摄像头设计,设备制造商在解决电池寿命、无线性能以及可能的安全威胁方面面临各种挑战。

 

蓝牙音频通信提高工作场所效率

工作场所伤害不仅损害公司声誉,而且根据 2022 年工作场所安全指数,每年会使美国公司损失超过 580 亿美元。快速事件响应需要员工始终保持连接。稳健、可靠且安全的连接可支持员工妥善记录和应对意外情况。连接性不仅限于监控事件,其还通过实时音频通信实现团队之间和整个组织的及时协作。

在设计蓝牙音频应用时,关键在于确保稳健、高质量的音频流。基于几项标准,必须首先考虑范围、所需的数据速率、配对功耗、安全性以及与其他设备的互操作性。

 

工作场所可穿戴设备的实时位置跟踪

准确可靠的定位为提高职业安全带来了巨大益处。电池供电的低功耗无线电和射频识别 (RFID) 标签以及多个位置传感器有助于跟踪资产和人员。智能鞋、智能背心,甚至使用蓝牙定位服务功能的可穿戴智能徽章等工业“劳动力”正变得日益广泛。蓝牙可赋能实时定位解决方案 (RTLS) 的设计,支持到达/离开角 (AoX) 和高精度距离测量 (HADM) 技术,从而实现亚米级定位精度。这可通过嵌入蓝牙低功耗 (LE) 或低功耗 Wi-Fi 和蓝牙 LE 的组合来实现。

 

通过 Silicon Labs,实现面向未来的工业可穿戴设计

从急救人员、应急专业人士、医疗保健设施、私人安保到建筑工地,不同的工作现场遍布连接的使用。在嵌入无线连接时,具有高性能、稳健且安全的 RF 性能的面向未来设计是关键。敬请访问我们的工业物联网专用应用页面,详细了解 Silicon Labs 如何支持领先的设备制造商,以及在工业环境中需要考虑的设计考量因素。

Diana Varga
Diana Varga
物联网营销经理 | Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software