您的 Matter 智能家居设备何时需要应用程序

在智能家居领域,只需一个应用程序就能控制几乎各种设备

2025 年 1 月 22 日 | Rob Alexander | 阅读本文需要 6 分钟

我们最近在 Silicon Labs Works With 2024 举行了一次 Matter 圆桌会议。对于生态系统、设备制造商、开发合作伙伴以及其他方来说,这是一个绝佳的机会,可以进一步了解 Matter 的现状、挑战和限制、当前弥补缺陷的措施、未来出现的新设备类型以及正在开发的新市场或用例。

圆桌会议的目标是让人们开诚布公,展开对话,因此我们并未如以往的 Works With 活动那样,直播或记录该项活动。如此,与会者便能分享各自或好或坏的体验、对该标准的目标的困惑,或仅仅一般问题。能够聆听到这些并不容易,而获得公开反馈更为重要。

我们听到的其中一条混淆论点是,在移动设备上需要有多个应用程序。有了 Matter,是不是意味着,所有其他智能家居应用程序皆可抛之脑后?我再也不需要下载其他智能家居应用程序,对吧?嗯,几乎全部。

Matter 这一标准,奠定了互操作性基础,可谓居功至伟,不仅大大简化调试,而且使基于 IP 的物联网通信实现标准化。由于 Matter 已经提供相同的基本调试方法,因此众多新兴和现有设备制造商无需重复开发。这并不意味着 Matter 设备设置毫无改进余地,其目标是确保专有改进真正做到切实创新,而非小幅改进。

在智能家居应用方面,应用程序分为三类:

  • 通用智能家居应用程序
  • 设备特有应用程序
  • 服务应用程序


通用智能家居应用程序

有大量简单的功能,均可通过 Matter 访问,这意味着用户只需一个应用程序,即可实现大部分功能。Matter 已经支持大多数流行的设备类型。简而言之,即便智能灯泡来自不同的制造商,手机上也无需多个照明应用程序。

处理大部分基本家庭自动化的应用程序,我称之为通用智能家居应用程序。这些应用程序将设备与不同的房间、场景、例程相关联,并做标记,以便在我们智能家居的日常生活中顺畅运行。用户在手机上只需要一个通用应用程序。然而,重要的是,只要用户愿意,尽可选择不同的通用智能家居应用程序。Matter 的一个目标是确保设备可以同时与多个智能家居应用程序配对,以免局限于同一制造商,即使用户仅用一个。

从开发人员的角度来看,开发自己的移动应用程序,是一大进入障碍,可能意味着在基本功能上,体验差强人意。我最近买了一个温度传感器系统,该系统有一个集线器和一些远程传感器,这样我就可以远程监测我家里(车库,阁楼和几个没有恒温器的房间)的温度。我的目标是更好地了解波士顿地区寒冬和炎夏的温度波动。使用这些温度传感器,需要下载移动应用程序,在制造商的网站上创建一个账户,调试集线器,单独调试每个传感器,给传感器贴上标签,只有这样我才能最终实现我想要的效果。对系统实施监控,就需要定期重启应用程序,有时我得重新登录,才能查看温度。最糟糕的是,这个特定的系统覆盖范围极差,我找不到合适的地方来安装集线器,以使所有的传感器都运转正常。最终,我放弃了,并退还了系统。

为了让温度传感器正常运行,总体体验有很多开销。对于用户或开发人员来说,确实不应如此。温度传感器不需要自己的移动应用程序,说起来很容易。这是一个显而易见的情况,一个通用智能家居应用程序可以很容易支持温度传感器及其他特性和功能。Apple、Google、Samsung 和 Amazon 都通过各自的最新硬件和软件产品,提供这种体验。


智能家居设备特有应用程序

现在让我们看看一些更复杂的东西,如扫地机。这是一种更复杂的设备类型,可以设置例程、房间地图、排除的清扫区域、拖地与吸尘的控制、指示电池充电的传感器、吸尘袋的容量等等。虽然 Matter 确实支持扫地机,但您可以很容易明白,为什么您会希望在手机上安装设备特有的应用程序,以用于扫地机及其更复杂的管理。现在可以处理某些更简单的功能,我认为,应该通过通用智能家居应用程序来处理。通用应用程序可以轻松处理启动、停止或通知。如果您在参加儿童派对时,扫地机开始运行,您可能希望马上使用语音助手,让设备停止或延迟其例行程序。也许设备会卡住,而您希望在一个更方便的屏幕上(如启用了 Matter 的电视)看到通知。

从用户的角度来看,当您需要专用应用程序时,应该是直观的。

从开发人员的角度来看,Matter 可实现更简单的设备集成,但也可通过专用设备功能应用程序,为更复杂的接口体验提供灵活性。如今,开发智能家居移动应用程序是一种基于用户体验和设备功能的选择,而非所有情况必需。

对于某些设备类别,Matter 将在其功能丰富程度上不断累加,主要生态系统也将不断演变,为您的设备提供“足够好”的体验,这样您就可以逐步淘汰自己的专业应用程序。对于较小的公司来说,这意味着他们可以专注于添加新的硬件功能,而不是需要雇用移动开发人员,重新开发一款智能家居移动应用程序。


智能家居设备服务应用程序

现在,对于用户来说,有些情况下,通用智能家居应用程序的用途过于简单,而设备特有应用程序又过于局限。设备特有应用程序主要用于与单个设备或单个设备类型交互。用户可能希望在多个设备上集成某个功能。这样服务应用程序就派上用场了。

以能源管理为例。Matter 使设备能够报告其能源使用情况,并可在一个统一的地方汇总数据。服务应用程序可以与家庭中的多个设备交互,以帮助跟踪能源使用情况。能源管理应用程序需要了解能耗大户,例如连接到暖通空调的恒温器、洗衣烘干机、洗衣机以及吊扇等其他相关设备。该程序无需了解灯或传感器或许多其他启用 Matter 的节点,因为这些与该目标无关。该程序也无需提供家庭自动化例程或集成语音助手。该应用程序可能知道当地公用事业的电费,或者您屋顶上有太阳能电池板,或者有发电机连接到房子。能源管理应用程序可能具有专用屏幕,显示过往的能源使用量,而这与过去的天气状况有关。该程序可以有多种模式,专门用于如何微调家庭或企业的能源,以降低成本,或是更加环保,并与邻居的使用情况对比。这种类型的应用程序需要访问您的 Matter 网络,但并非取代其他类型的应用程序,特别是不会成为通用应用程序。

这种专业服务在互联网上司空见惯。以 Slack 为例。Slack 对业务信息传递仍然非常重要。它集成许多其他工具,提供了一种在 Slack 中获取更新甚至交互的方法,从而带来更好的用户体验。但是,它不能替代其他工具。您可以将 Slack 与 Jira 集成,以获得更新并执行一些简单的操作,但它不能取代 Jira。我预计,用户的智能家居也会发生同样的事情。


智能家居应用程序结论

归根到底,用户如何管理网络,决定权全在用户。如果用户只想要一个通用智能家居应用程序,因其使用足够简单,那就符合他们的需求。但是,如果用户需要更多的功能,根据用途或用户青睐的功能,可以选择混合智能家居应用程序。

有多个应用程序的选择是一件好事,因为这促使企业做到专业化和创新,当然还有竞争。设备制造商可以专注于开发一流的设备,以及如何突出用户想要的独特元素。服务应用程序可以根据主题或专用用例,开发服务产品,而无需支持所有启用 Matter 的设备类型。对于所有典型的自动化用例,您都有通用应用程序。

简而言之,CSA 的技术主管 Chris La Pre 有这样一个很好的总结:“智能家居设备何时需要独立的应用程序,一眼便知。

Rob Alexander
Rob Alexander
首席产品经理,Matter
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software