2022 年推动物联网发展的四大趋势
2022 年,四大趋势将推动物联网的发展。Silicon Labs 首席技术官 Daniel Cooley 分享了他的前瞻性观点。
物联网就在这里
物联网已经得到广泛应用。技术已成熟,物联网生态系统正蓬勃发展。即使在这些充满挑战的时期,市场也为半导体行业带来了巨大的机遇。到 2023 年,全球微控制器出货量预计将达到 300 亿台,并且没有放缓的迹象。
Silicon Labs 十多年前就开始关注物联网。我们深耕于这项技术。我们将志同道合的客户融入创新流程。我们围绕智能互联设备的巨大潜力建立了生态系统。
如今,物联网已经进入智能家居领域,并且正逐渐进入智能城市领域。创新型商业和工业物联网应用正在推动业务不断发展。从零售到医疗保健,从能源到制造,各行各业都在利用物联网的价值来提高生产力、可持续性和操作安全。
新技术趋势正在加速应用的发展,物联网最终用户解决方案的全球市场也在不断扩大。
2022 年及未来的四大趋势
1) 从孤立的产品到集成式生命周期服务
各公司现在已对产品分销流程进行了微调。随着大规模产品部署,安装量正在迅速增长。设备制造商和开发人员都了解,较长的产品生命周期和出色的服务是赢得客户和维持现有客户群的关键。
他们正在从销售孤立的产品转向提供集成式产品和服务,从而在产品使用过程中持续提供价值。随着边缘到云计算技术的引入,物联网设备可以持续将有关使用情况和条件的信息反馈给制造商,然后制造商可以利用这些数据提供主动维护和更好的产品功能。他们最终可以放心地使用在部署后获得的洞见来了解用户并迭代产品本身。
设备制造商正在采用新方法,使用最新的软件和固件远程安全地更新现场设备。通过无线编程,制造商可以将新的软件功能和附加功能一次性推送到整个已安装的智能设备组中。但这需要更先进的安全服务。
2) 先进的安全
开发人员面临着如何推动家庭和任务关键型行业物联网产品创新的严峻挑战,同时还要确保它们免受不断发展的网络威胁。值得信赖的安全硬件和软件解决方案对其成功至关重要。
信息安全团队希望在整个生命周期内管理设备。他们希望边缘具有高级安全性,并保证最终用户的个人数据在任何时候都能得到完整的处理。他们需要信任根、在设备上运行的安全代码和安全引导。
在 Silicon Labs,我们认识到有必要从设计上整合网络安全功能。2021 年 9 月,我们推出了定制零件制造服务 (CPMS),允许制造商在工厂定制其 Silicon Labs 硬件(无线 SoC、模块、MCU)。这在本质上充当了芯片(以及任何使用芯片的设备)的信任根,使客户能够在芯片离开工厂之前自行安全地配置其芯片。这样,客户就可以在整个芯片处理流程中对芯片进行跟踪。
新服务倡导“什么都不信任,验证一切”的概念,在物联网产品的整个生命周期内为其提供强大的验证和认证流程,无论设备位于何处。此产品通过额外的首创定制注入物联网设备身份证书,强化了我们的 Secure Vault™ 技术。它可以防止攻击者将互联产品用作网络入口点。该产品还包括专用的长期软件开发套件支持服务,涵盖物联网产品长达 10 年的生命周期。
3) ML 即将到来
机器学习 (ML) 的进步正在显现出光明的前景。边缘 ML 可带来诸多优势。ML 算法可以训练模型,评估其自身性能,并执行预测,这令人非常期待。这是一个可以在微型设备上运行 ML 应用程序的世界,这些微型设备可用在一系列让生活变得更轻松的应用中,例如从预测性维护、实现自动化功能、提供音频分析,再到用于自动驾驶的视觉和运动检测。
为了应对这一问题,Silicon Labs 正在迎面解决在无线 SoC 上运行 ML 模型带来的挑战。我们正在探索单芯片解决方案(集成 ML 和无线连接)能发挥最大价值的应用。这将成为物联网行业的一次革新。在未来几年,这将改变一切。
4) 行业整合
我们看到许多半导体公司进入了市场,现在将进入整合阶段。
物联网和半导体领域将实现强势增长,并完成以下两个目标:一方面,公司价值将大幅增长。相反,这会导致其他企业退出竞争。收入越多,预算就越多,新进入市场者就越难站稳脚跟 — 除非他们有能力用金钱铺平道路。许多企业将通过并购来提高利润率,以此从产生的规模经济中获益。
孤军奋战不会取胜。物联网设备不会基于单一协议运行。主导厂商的产品组合可兼容所有无线选项。Silicon Labs 在过去十年里一直致力于为每种无线技术提供支持,随着 Unify 软件开发套件 (SDK) 的发布,我们也将成为重要的转化力量。Unify SDK 允许物联网云和平台开发人员在其设备中设计功能,以便能够跨当前和未来的无线协议进行互操作。这可帮助公司充满信心地扩展智能家居、城市、建筑和工业生态系统。
即将到来的一年将成为半导体厂商的转折点。技术成熟,市场成熟。很快,所有行业都会受到物联网、边缘、网络技术的影响,提供安全性仍然是所有行业的重中之重。