Silicon Labs 扩大对 Zephyr 项目的支持

2025 年 3 月 3 日 | Matt Gordon | 阅读本文需要 2 分钟

为 Zephyr RTOS 用户开启无线新世界

在 Silicon Labs,始终以无线通信技术创新为使命,致力于推动下一代物联网 (IoT) 设备互联革命。当然,我们深知,卓越的无线解决方案绝非仅凭性能顶尖的蓝牙或 Wi-Fi 芯片即可实现,与之匹配的优质软件同样不可或缺。多年来,我们一直在开发高效轻量级的驱动程序、协议栈甚至内核,同时也大量利用开源软件。近期,公司进一步加大投入力度,全力支持物联网领域最热门的开源项目之一:Zephyr 实时操作系统 (RTOS)

与许多被称为“RTOS”的嵌入式软件不同,Zephyr 是一个完整的软件平台,集成了开发物联网产品所需的所有组件。越来越多的软件爱好者为 Zephyr 贡献力量,该项目由 Linux 基金会发起并监管,其管理成员公司名单中包含众多备受尊敬的软硬件企业。Silicon Labs 早在 Zephyr RTOS 发展初期便洞见其技术潜力,自 2021 年起即成为该项目核心成员企业。


扩展 Silicon Labs 无线解决方案对 Zephyr 的支持

Silicon Labs 的硬件开发套件早在成为 Zephyr 项目成员企业之前便已获得支持。这充分彰显了 Zephyr 开源社区的强大包容性。不过,今年我们将基于当前可用的支持包进一步扩展,使 Zephyr 成为我们众多设备产品开发的可选方案。我们的初步重点是在 EFR32 MCU 系列中最受欢迎的产品上实现蓝牙低功耗 (LE) 支持,并在 SiWx917 设备上实现 Wi-Fi 支持。

针对 Zephyr 的扩展支持计划虽定于今年晚些时候正式发布,但底层开发工作已全面启动。由于 Zephyr 是开源项目,且我们正采用上游优先开发策略,外部开发人员群体将获得独特机遇:既能实时追踪开发进展,亦可直接参与代码贡献。若您有意深入了解 Zephyr 项目动态,并关注 Silicon Labs 技术团队及其他贡献者的开发活动,可访问 Zephyr 项目官方 GitHub 代码库

对于主要兴趣在于编写 Zephyr 应用程序的开发人员,您可以在该项目的软件仓库中找到在 xG24xG27 开发套件上启用蓝牙 LE 所需的代码。您现在就可以开始在这些工具包上进行实验,并期待下半年有更多驱动程序可供选择,以及对其他工具包的支持。在此期间,我们还将正式推出 Wi-Fi 支持。

如果您不想等待,我们邀请您探索 Silicon Labs 的无线解决方案组合,这些方案具备成熟的软件与服务、业界领先的能效、卓越的无线性能以及强大的安全性。欢迎查看我们的 SiSDK,它为整个产品线提供出色的开发体验和软件支持。


诚邀反馈:Silicon Labs 扩展 Zephyr 支持之际倾听您的声音

随着 Silicon Labs 团队加大 Zephyr 项目的投入,我们满怀期待见证这一开源项目的未来发展。鉴于 Zephyr 对蓝牙 LE 和 Wi-Fi 的支持基础已构建多年,这两项技术自然成为我们首批重点投入领域。然而,我们在无线领域的专长远不止于此。诚邀您通过社区平台提出宝贵建议,共同探索将新型连接技术融入 Zephyr 生态的可能性。

Matt Gordon
Matt Gordon
Staff Product Manager
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software