Ezurio 提供 Nowl-EOL BGX220 模块的替代品

2022 年 9 月 19 日 | Florian Baumgartl | 阅读本文需要 2 分钟

Lyra 系列具备针脚兼容特性,可支持原有 Wireless Xpress 应用程序和新的固件编程选项。

BGX220 模块进入六个月的最后一次购买窗口期

Silicon Labs 的 BGX220 Wireless Xpress 模块基于 EFR32BG22 SoC,已达到寿命终止 (EOL) 状态,最后一次购买日期为 2023 年 3 月 6 日。Silicon Labs 将通过发送 BGX220(以及其前身 BGX13)的寿命终止 (EOL) 通知告知大家。

在该模块停产前,客户可通过六个月的窗口期申请最后一次订单。不过,Ezurio 的 Lyra P 和 Lyra S 模块经专门设计,可作为 BGX220P 和 BGX220S 模块的兼容替代品。请参见我们的 Lyra 系列产品页面,了解可订购部件的完整列表,以及我们功能齐全的 Lyra 系列产品开发板。

Lyra 硬件不仅现已投入生产并完全可供购买,而且还为 Silicon Labs 现有客户在接下来如何开发其应用程序提供了广泛的自由度。Lyra 硬件提供三种编程选项(可从 GitHub 上获取固件),为现有 BGX 开发人员的设计提供了几种前进路径:

  • 利用现有 Wireless Xpress 软件(在当前版本中已冻结)– 支持安全 FOTA 的固件和适用于 iOS/Android 的 Xpress 命令 API。
  • 完整 C 代码开发 - 利用 Silicon Labs SDK 和工具链进行全面软件开发。使用 Simplicity Studio IDE 实现 Silicon Labs 硬件与软件的全部功能。
  • 新品:AT 命令集 - 我们的 AT 命令集功能齐全且可扩展,实现该命令集,可为利用所有关键 Wireless Xpress 功能以及额外功能扩展持续不断进行开发提供更简单的路径,在过去 5 年,我们的其他模块已对此进行了验证。

此外,对于其设计中包含 Silicon Labs BGX13 模块的客户,Lyra 系列还可作为升级路径。BGX220 的前身 BGX13 系列(同样处于 EOL 状态)与 Lyra 系列引脚不兼容,需重新设计电路板才可迁移。但利用 Ezurio 的模块将易于开发,并可大幅简化重新设计。我们提供多种硬件和软件选项,可最大限度降低重新设计的风险。我们还拥有一支具备数十年现场应用工程经验的专门支持团队,可助力将您的全新设计推向市场。

 

Ezurio - 无线设计合作伙伴,可提供全球支持

Ezurio(前身为 Laird Connectivity)是一支具备充分能力的团队,在无线硬件设计、原型设计、移动应用和云应用开发等方面拥有深厚的内部专业知识。我们为所有可用的 Lyra 固件选项(包括针对 Silicon Labs 现有客户的选项)提供技术和应用支持。我们不断开发 AT 命令集,针对新功能和客户请求逐步发展可扩展性。

我们还提供各种内部天线,特别适合将其安装在客户设备外壳内,同时具备出色的 RF 性能。所有 Lyra S 的支持区域均已经过多项预认证(FCC、EU、UKCA、ISED、MIC、KC)。其中包括 NanoBlueFlexPIFAmFlexPIFA 系列内部天线的相关部件。如需了解经认证的天线列表,请参见 Lyra 系列产品页面

Ezurio 为 Lyra P 和 Lyra S 模块提供广泛的文档,包括我们全面的 Bluetooth Xpress (BGX) 迁移指南,其中介绍如何在 Lyra 系列模块上开发您现有的 Bluetooth Xpress 设计。

无论您的设计问题是什么,Ezurio 都能提供全方位的服务支持,助力产品推向市场。天线、工程和认证服务、RF 测试、软件开发和材料设计只是其全部能力中的一小部分。我们还为从 Silicon Labs BGX220 和 BGX13 模块迁移至 Lyra 系列的客户提供免费的原理图检查服务。我们拥有完备的内部专业知识,可助力您完成整个产品开发周期,并为您未来几年的设计提供支持。

请访问 ezurio.com,了解我们广泛的产品和服务。有关 Lyra 系列的完整详细信息(包括规格、技术图纸、文档、可订购部件等),请访问我们的网站:www.ezurio.com/lyra-series

 

Florian Baumgartl
Florian Baumgartl
现场应用工程师 | Ezurio
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software