扩展到智能家居以外:面向工商业应用的 Amazon Sidewalk 设备
随着最近发布的开发者版 Amazon Sidewalk,LPWAN 解决方案正在将物联网连接扩展到家居以外的领域。某些 LPWAN 协议(如 Wi-SUN)属于开源且基于标准的协议,而其他(如 Amazon Sidewalk)则是专有协议。每种方法都有其独特的优势,网络用户可以根据自己的需求加以利用。
Wi-SUN 与 Amazon Sidewalk
借助 Wi-SUN,用户可以轻松地扩展网络范围,并可在网状拓扑的支持下快速扩大规模,以适用于更多设备类型。然而,部署 Wi-SUN 网络需要对边界路由器、云服务和设备管理进行大量投资。Amazon Sidewalk 采取了不同的方式。其网络主干采用原生 Amazon Web Services (AWS) 连接和现场已在运行中的设备。值得注意的是,该解决方案缺乏其他解决方案所提供的网状网络可扩展性。
Amazon Sidewalk 是一种共享网络,它使用 Amazon Echo 和 Ring 安全摄像头等设备来建立共享网络基础设施,使网络能够扩展到前门以外更广的范围。启用后,Amazon Sidewalk 可为单个设备解锁独特的优势,并支持更广泛社区内的其他已启用 Amazon Sidewalk 的设备(例如,帮助定位宠物或丢失的物品)。
Amazon Sidewalk 采用了一种新颖的 1 GHz 以下解决方案,通过促进类似于蜂窝网络的分布式网络来扩大范围。Amazon Sidewalk 的首要目标是创建一个可容纳众多低带宽设备的大范围漫游连接网络。
通过形成无缝互联的生态系统,即使在没有传统 Wi-Fi 网络的情况下,也可以实现通信。
借助 Amazon Sidewalk,智能设备可通过无线协议(如蓝牙低功耗 (BLE) 和 900MHz/1 GHz 以下波段)进行通信。这些协议每月最多使用 500MB 互联网流量。也就是说,该解决方案可为安全摄像头、智能门锁、宠物跟踪器、户外照明和其他智能家居应用带来明显优势,但还有其他应用也可以在户外利用这种独特的互联解决方案。在这里,我们将就农业、水资源管理、森林火灾管理和校园管理展开讨论。
农业领域实现作物监测互联互通
可将植物生长作为土壤肥力、水、营养含量、阳光和空气质量的函数对其进行监测。
Amazon Sidewalk 可为传感器提供互连,而无需额外的基础设施或开销。应用层中的原生 AWS 连接为将数据从传感器传输至云提供了一个简单的路径,以实现更好的远程和实时监测。例如,农民可以通过与大小和成熟时间相关的准确信息来监测作物的生长。有了这些信息,农民便可制定计划出售哪些作物,储存哪些作物。传感器还可用来优化肥料和农药的应用,根据土壤成分确定灌溉要求,并检测可能损害珍贵或独特作物的环境参数。
利用传感器优化水管理
在各行业中,优化水管理可以减少浪费,实现更公平的分配。例如,使用传感器能够更容易地测量和补充储水箱中的水量。此外,传感器发送的信息可以触发特定的动作。例如,有些传感器可以通过执行热力学计算来确定冷却所需的准确水量,使用这些传感器可以更高效地将水输送到正确的位置。由于 Amazon Sidewalk 网络覆盖范围广,这些传感器可以在无需房主协助或提供网络的情况下部署。
传感器驱动的解决方案彻底改变了各行业的分配和保护,利用 Amazon Sidewalk 网络的优势实现广泛实施
森林火灾管理检测技术
将 Amazon Sidewalk 设备战略性地放置在森林地区可以检测温度变化,并在火势失控之前向距离最近的消防部门发出警报。与烟雾探测器结合使用能够区分由天气引起的高温和实际火灾。烟雾探测器和温度监测设备连接至 Amazon Sidewalk 网络,并通过频移键控 (FSK) 等远程协议与消防站通信,并提供实时警报。
校园管理实时反馈
大学校园可以多种方式通过 Amazon Sidewalk 变得更加互动、更有活力。例如,大学可收集有关校园环境(例如,清洁度、便利性)的反馈,并自动提醒维护人员注意这些问题。Amazon Sidewalk 甚至可以自动通知学生和教职员工停电和其他意外安全隐患,以便他们可以完全避免这些问题。随着维护团队规模缩小,维护区域范围扩大,传感器会指示有哪些问题需要关注,并可防止工作人员依赖定期巡视。部分校园可能会选择在浴室等场所安装状态按钮,这样学生就可以提醒维护人员注意清洁问题。状态按钮可以连接至 Amazon Sidewalk,而不是依赖于大学 IT 网络,这样便可最大程度减少设置和登录。
采用 Amazon Sidewalk + Silicon Labs,扩展至智能家居以外的领域
Amazon Sidewalk 承诺利用智能家居基础设施,为家以外的地方提供巨大灵活性。面向 Amazon Sidewalk 的 Silicon Labs 集成解决方案可为物联网设备制造商提供较为完整的一站式 Amazon Sidewalk 无线开发解决方案。该解决方案旨在简化开发流程,降低成本,并可加快 Amazon Sidewalk 物联网设备的收益速度。了解有关 Silicon Labs 认证解决方案的更多信息,其中包括 Amazon Sidewalk SDK、无线硬件、安全性以及开发套件和工具。