利用物联网技术减轻新冠疫情的影响

2020 年 5 月 1 日 | Asem Elshimi | 阅读本文需要 4 分钟

在短短几个月内,新冠疫情的迅速传播颠覆了世界各地的生活、商业和经济。突然间,我们的家人、朋友和社区的健康和安全成为了我们的首要任务。新冠疫情的威胁波及了国内和国外。应对这一前所未有的挑战需要我们在全球范围内的集体努力和创造力。

回顾历史上过去的疫情,从百年前的西班牙流感到最近的 2009 猪流感,我们能立即看到过去四十年中我们获得的主要优势:使用先进技术。

每秒有大量信息流以代码的形式通过无数固态晶体管、光缆以及通过空气无线传输流向全球。利用互联网不可估量的力量,我们能够做出数据驱动的决策,即时分享信息和洞察,并在采取必要的预防措施保护自己在免受新冠肺炎感染的同时相互学习。简而言之,我们拥有比以往更多的信息技术和工具来应对新冠肺炎疫情挑战。

世卫组织的疫情声明导致全球各国和社区立即实行“居家”和“居家办公”政策。疫情也向我们展示了技术如何在我们最需要技术的危机中提供帮助。当我们在冒着生命危险保持经济运转或停止生产来隔离和保持安全的生产手段之间做出选择时,物联网 (IoT) 可以提供第三种有利选择。

保持工厂运转

虽然 VoIP 软件、流媒体服务和信息技术无疑在这次危机期间提高了生产力、连接性和娱乐性,但物联网也正在帮助我们。例如,从工业角度来看,远程控制和监控工厂设备类似于视频会议,但连接性更高。

如今,物联网最简单的方式是在工程实验室中跟踪智能恒温器读数,监测设备和机器的温度,防止在操作人员不在时发生故障。物联网还通过帮助维持公用电网并保证满足公众的用电、用水和天然气需求,同时避免了派遣技术人员到现场的风险,从而实现智能城市。

Silicon Labs RF 固件团队使用物联网技术,通过自动测试台在我们的无线硬件上运行回归测试。可靠的微控制器正在管理新开发的 SoC,以检测代码或硬件问题。如果没有物联网连接,工程师将需要访问实验室,有可能面临感染风险。

还有许多其他示例,工程师们正在使用无线嵌入式技术来保持工作流程正常运行。例如,物联网正在实现远程设计和居家测试。不过,仍有改进的空间。例如,测试来自铸造厂的新芯片仍然需要相当多的动手劳动,包括将不同的电气组件焊接到电路板上,经过多次迭代以优化硬件设计,以及将芯片连接到不同的测试台。

自动化基本业务

疫情期间最大的担忧之一是日用品、新鲜农产品和基本消费品的供应。物联网智能货架可以实现更高效的购物体验,并增强每个人的健康和安全。虽然这听起来像是一项繁琐的任务,但监控货架库存和价格标签,并告知客户替代产品可能会使人的生命健康面临风险。零售工作人员通常投入较长时间,并且必须在需要保持社交距离时与购物者互动。通过使用物联网技术来监控和跟踪货架上的产品,采用电子货架标签 (ESL) 技术的更自主、更智能的零售环境有助于减轻人工、面对面的工作量。

主动监控供应品和消费者消费有助于杂货店保持货物供应充足。例如,如果零售商知道主打产品需求高峰的时段,他们可以计划在这段时间有充足的供应。这些基于物联网的方法最终改善了库存管理和库存,进而有助于减少空货架对客户造成的恐慌影响。

保持稳健的互联网带宽

随着人们居家的时间越来越长,他们的居家生活方式也会不断变化。在居家工作了漫长而辛苦的一天后,家不仅是一个放松的地方,它也成为我们许多人的办公室。居家舒适性、便利性和连接性是物联网的核心。智能家居传感器、联网灯、安全摄像头和语音助手帮助居家办公的人专注于家庭生活并提高效率,不过对于那些正在寻找 DIY 智能家居项目以改善日常家居生活体验的人来说,也是一种重要的娱乐消遣。

如果没有强大且不间断的宽带网络和无线服务,这些智能家居技术将无法发挥作用,因此互联网基础设施技术和 5G 扩展对未来至关重要。计时技术(时钟和振荡器)对于高性能 5G 网络至关重要,在不久的将来,这些网络将提供足够的带宽,以实现变革性的移动体验和真正的自动驾驶汽车。新冠肺炎疫情向我们展示了我们在几个月内取得的成就,以及我们如何共同努力,保持生产力、为人类服务。提醒一下,我们正走在正确的道路上,但我们肩负着至关重要的责任,就是始终致力于创新,让世界变得更美好、更安全。

虽然历经艰难和悲剧,但疫情给公司、行业、社区和机构带来了机会,使他们能够承受这种困难,并确保我们在未来做好更充分的准备。我们都在尽可能努力发展技术,同时为我们所有人在疫情期间面临的挑战提供即时和实用的解决方案。

物联网为我们提供了许多创新机会。虽然我们都希望这场危机很快就会结束,未来也不必再应对另一场疫情,但想象一下,成熟的物联网技术会在未来几年带来什么样的可能性。我们需要做的只是保持专注,并致力于这种非凡互联技术带来的创新和高质量生产。

Asem Elshimi
Asem Elshimi
产品营销经理 | Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software