- 与传统贴片式泵相比,药物容量大 1.5 倍。
- 11 毫米厚,20 克重,佩戴舒适。
- IP48 级防水设计,支持舒适的日常活动以及各种户外活动。
由于对安全、可靠和无线连续血糖监测 (CGM) 设备的需求激增,促使糖尿病管理领域经历了一场革命,这些设备可以与患者的生活无缝集成,推动了贴片式胰岛素泵技术的进步。韩国医疗物联网创新企业 CareMedi 认为,随着互联健康设备的发展,胰岛素泵市场出现了转机。
尽管与 20 世纪 70 年代末推出的首台胰岛素泵相比,胰岛素输送设备的发展已经有了很大的进步,但许多传统的贴片式胰岛素泵仍然无法解决糖尿病患者面临的长期问题,如胰岛素输注不准确、设计笨重、能耗高、成本过高等。
这就是 CareMedi 的 CareLevo 的用武之地,这是一种革命性的可穿戴设计,有望重新定义胰岛素泵用户的模式。CareLevo 由一款用户友好的智能手机应用程序控制,是世界上首款贴片式胰岛素泵,采用 CareMedi 原创的 PEOP 电渗泵技术开发的超小型、低功耗电渗泵,具有 3mL 储药器,药物注射精度在 ±5% 以内。电渗泵通过向多孔膜的两端施加电压来驱动。通过优先考虑精准的胰岛素输注、延长使用周期、提高经济效率和易用性,这项突破性技术可以显著改善糖尿病患者的生活质量。
挑战
CareMedi 希望为其客户提供贴片式胰岛素泵,该泵具有 3mL 储药器,使用 CareMedi 独创核心技术开发的超小型、低功耗电渗泵,药物注射精度在 ±5% 以内。
解决方案
CareMedi 集成了对 Silicon Labs 无线 SoC 和模块 BG22 的支持,以构建一种灵活、可靠、无线控制的贴片式胰岛素泵,与糖尿病患者的生活无缝集成。BG22 为贴片式胰岛素泵提供了多种功能,精确控制胰岛素液,并延长了电池寿命。
结果
通过提供设计所需的材料和及时的技术支持,Silicon Labs 支持 CareMedi 客户开发其首款可穿戴贴片式胰岛素泵 CareLevo,从而缩短了上市时间。将 BG22 集成到设备中,为用户提供了前所未有的灵活性,并控制其胰岛素输注,同时还能保证节能、舒适和经济实惠。这些优势支持开发新的用户友好和可靠的医疗设备,以帮助糖尿病患者过上更幸福的生活。
Silicon Labs 在互联健康物联网解决方案中的作用
近期,CareMedi 将 Silicon Labs 的多功能 BG22蓝牙 SoC 集成到其 CareLevo 设备中,使其成为市场上又轻又薄的无线控制计量泵系统。BG22 在将 CareLevo 的电池性能提高 30% 方面发挥了关键作用。这款轻薄的可穿戴泵系统采用低功耗技术,可以输送 3 mL(300 单位)药物,功耗在 3 mA·h 以内。
Many connected health device providers, like CareMedi, rely on Silicon Labs’ IoT solutions to pioneer the next generation of innovative medical devices because we offer the lowest power consumption Bluetooth Low Energy (LE) SoCs on the market and have the smallest form-factor design of 4 x 4 millimeters for connected health applications. 在集成 BG22 时,Silicon Labs 帮助为 CareMedi 提供了必要的设计材料和及时的技术支持。
作为物联网领域的全球领导企业,Silicon Labs 的高传输功率和卓越的接收器灵敏度有助于确保可靠的连接并保持高数据速率,同时减少信道容量的重传次数并节省功率。Silicon Labs 是医疗设备公司的重要合作伙伴,致力于让医疗保健技术更加普及,改善全球人民的生活。
CareMedi 释放无线胰岛素泵设备潜力
CareMedi 的 CareLevo 采用基于 CareMedi 核心技术的 3mL 贴片式胰岛素泵,
通过智能手机应用程序有效地提供精准的胰岛素输注量。这种创新电渗泵的药物容量是 2mL 药物容量的传统贴片式泵的 1.5 倍。这种较长的使用周期特别有利于胰岛素泵用户,因为它提高了设备的经济效率。
此外,与笨重且不舒适的现有贴片式胰岛素泵不同,CareLevo 采用轻薄设计,厚度为 10 毫米,重量为 18 克,在日常生活中提高了舒适度。CareLevo 设备还采用防水设计,可让胰岛素泵用户在佩戴该产品时享受休闲活动、淋浴、户外活动、游泳等。这一特点使该设备可以轻松地附着在手臂或腹部,同时支持舒适地从事日常活动,可以显著提高糖尿病患者的生活质量。
此外,CareLevo 应用程序和网站将使胰岛素泵用户能够方便地控制血糖水平。这种益处将超越用户便利性,并影响更广泛的连续血糖监测领域,因为医疗保健提供者将能够轻松获取血糖读数和输注历史记录,以确定患者的胰岛素量。
智能胰岛素泵解决方案的未来
Silicon Labs 的 BG22 在实现胰岛素泵设备创新和应对互联健康行业的关键挑战方面发挥着关键作用,这些挑战包括胰岛素输注不准确、不舒适和不切实际的设计、低能效和高成本。通过与 CareMedi 等合作伙伴密切合作,Silicon Labs 支持开发用户友好且可靠的互联健康设备,以提供精准的胰岛素输注。CareMedi 的 CareLevo 胰岛素贴片目前正在开发中,计划于 2024 年下半年在韩国国内推出。该公司计划于 2025 年完成美国 FDA 认证,并预计于 2026 年完成欧洲的 CE 认证。
Silicon Labs 很自豪能够为用户友好的智能胰岛素泵设备提供解决方案,帮助提高糖尿病患者的生活质量。我们期待推动医疗物联网的发展。