推出 CP2102C:USB 桥接产品家族新成员

2025 年 3 月 26 日 | Sayan Biswas | 阅读本文需要 2 分钟

在 Silicon Labs,我们致力于通过蓝牙和 Wi-Fi 等尖端技术来简化并提升开发人员体验,但同样重视 USB 等成熟技术的创新。今天,我们很高兴推出 USB 桥接产品组合的最新成员:CP2102C。这款创新产品旨在尽可能提高易用性,使其成为多样化应用的理想解决方案。


CP2102C USB 转 UART 桥接器特性

CP2102C 专为增强嵌入式系统与 USB 的连接性并简化集成流程而设计。这款高度集成的单芯片 USB 转 UART 桥接器可轻松实现 UART 设计向 USB 的升级,并可无缝兼容 Windows、Mac 和 Linux 等主流操作系统的标准CDC(通信设备类)驱动程序,无需安装定制驱动。产品同时支持 USB-C,且无需固件开发。此外,它还集成了 USB 收发器和时钟,兼容 USB 2.0 全速规范,数据传输速率高达 3 波特,而工作电流仅为 9.5 mA。

我们的 CP210x USB 转 UART 桥接产品是高性能且高性价比解决方案,可加快产品上市时间。该系列产品提供完整的设计生态系统,包含免版税驱动程序套件、无晶体操作、系统内编程存储器和紧凑封装尺寸等特性,有效帮助开发人员降低成本、简化设计流程并缩短开发周期。


USB 桥接器是服务器应用的理想选择

我们的 USB 桥接器,包括 CP2102NCP2105CP2108,致力于为开发人员提供满足不断演进需求的解决方案,其卓越的设计品质已获得业界广泛认可,树立了性能与可靠性的行业标杆。我们的 CP210x 桥接器广泛用于服务器应用,能够高效实现 USB 信号与 UART 信号的无缝数据转换。这项功能对于实现服务器与各类依赖 UART 进行数据传输的外围设备(如传感器和调制解调器)的通信至关重要。

在数据中心环境中,这些控制器以 USB 接口取代传统 RS232 接口,为服务器硬件的监控与管理提供了现代化高效解决方案。这一优势在需要同时管理多台服务器及外围设备的 GPU 托盘应用中尤为显著。

此外,CP2105 和 CP2108 控制器还显著简化了调试与配置流程。它们作为处理器 UART 调试端口与技术和 IT 人员使用的 USB 端口之间的桥梁,实现了对系统日志和配置设置的便捷访问。

高度集成与卓越可靠性使这些控制器成为服务器环境的优选。以 CP2108 为例,这款高度集成的 USB 转四路 UART 桥接控制器利用极少元件和 PCB 空间,为更新 USB RS-232/RS-485 设计提供了简单的解决方案。这使其在需要稳定高效通信的 GPU 托盘应用中成为值得信赖的选择。


使用我们的优选 USB 桥接器

我们欣喜地看到,USB 桥接器正在为开发人员开启无限创新可能。凭借其便捷的集成性、卓越的性能表现和全面的驱动程序支持,这些设备已成为跨行业开发人员的优选,它们能有效降低成本、简化设计流程并缩短开发周期,使其在服务器应用(特别是 GPU 托盘领域)成为制胜之选。无论您正在设计消费电子产品、工业自动化系统,还是任何需要 USB 连接功能的应用,我们的 USB 桥接器都能提供实现项目所需的可靠性与功能支持。

查看我们的 CP2102C 数据表,详细了解 CP2102C 及其如何帮助您简化嵌入式开发。如需获取更多信息与资源,请访问我们网站的 USB 桥接器部分。

Sayan Biswas
Sayan Biswas
产品经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software