Silicon Labs 携手 Amazon Sidewalk 助您实现家外之家的连接

2020 年 9 月 21 日 | Silicon Labs | 阅读本文需要 1 分钟

Amazon Sidewalk 和 Silicon Labs 合作

Amazon Sidewalk 是一套令人激动的生态系统,用于创建无线社区网络,使物联网设备无论在哪里都能协同工作,不受任何特定的宽带连接影响。在我们成功举办“Works With 虚拟智能家居开发人员大会”之后,我们很高兴地宣布与 Amazon 合作,以这种有前景的新方式为客户提供服务,确保其财产内任何位置的智能设备的安全连接。

什么是 Amazon Sidewalk?

Amazon Sidewalk 是一个安全的共享网络,由共享一小部分宽带连接的邻居创建,使他们的设备能够在家中和前门之外更好地运行。这是一个免费的软件应用层,可在任何无线解决方案之上工作,包括 Sub-GHz FSK、蓝牙 LE 和 Wi-Fi,使物联网设备能够安全地相互连接并通过云网络安全连接。

Amazon Sidewalk 旨在为联网家庭提供卓越的体验,可创建广泛的覆盖网络,是低带宽、低成本设备的理想选择,无需复杂的设置或维护。Amazon Sidewalk 最令人兴奋的一点是,网络能够超越单个属性,扩展到全球 Sidewalk 网络,范围类似于蜂窝网络。

如何了解有关 Amazon Sidewalk 的更多信息?

Ring 的创始人兼主要发明人 Jamie Siminoff 在我们的“Works With 2020虚拟智能家居开发人员大会”上发表了主题演讲,讨论了 Sidewalk。Siminoff 主题演讲的重播可在此处观看,也可以在此处 Works With 会议网站上免费注册观看。Amazon 员工最近还通过在家中安装700 Ring 照明产品展示了 Sidewalk 的功能;在短短几天内,各个网络点组合起来,以支持覆盖洛杉矶盆地大部分区域的安全低带宽 900 MHz 网络。

Silicon Labs Amazon Sidewalk 解决方案

当 Sidewalk SDK 于今年晚些时候推出时,Silicon Labs 的 EFR32 Wireless Gecko 2系列产品将与 Amazon Sidewalk 无缝协作。此次发布将使开发人员能够创建可安全地与云通信的物联网产品,无论使用哪种无线协议。我们期待 Amazon Sidewalk 提供的所有可能性,并且迫不及待地想看到我们的客户利用这项令人兴奋的新技术所开发的产品。有关如何开始使用 Sidewalk 的更多信息,请联系您当地的 Silicon Labs 销售代表

类别:
Silicon Labs
Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software