了解并发多协议:深入探索
随着无线通信的不断发展,对可同时支持多个协议的设备的需求显著增加。此功能称为并发多协议 (CMP),允许设备同时在不同无线标准下运行,从而提高设备的多功能性和适应性。CMP 是一项优势,因为虽然设备传统上可以处理多个协议,但这通常需要合并多个无线电集成电路。通过 CMP,设备只需一个无线电集成电路即可实现相同的功能,简化了这一过程,从而为开发人员提供了更高的成本效益。在这篇博客中,我们将深入探讨 CMP 的概念,并研究 CMP 单通道、带并发侦听的 CMP 和带蓝牙低功耗 (LE) 动态多协议 (DMP) 的 CMP 之间的区别。
并发多协议 CMP:单通道
CMP 允许设备同时支持基于相同 IEEE 802.15.4 标准的多个无线协议,例如 Zigbee 和 Thread。
通过共享 802.15.4 PHY 和 MAC 层,以及在同一信道上运行的 Zigbee 和 Thread,此功能使设备能够利用单个无线电同时接收 Zigbee 或 Thread 数据包(无时间切片)。它通过与每个协议栈相关联的唯一 PANID 来实现协议之间的区分,此功能称为多 PAN 功能。
CMP 的关键优势在于简单性和在多个网络上运行的能力,除了中等拥塞之外,性能不会降低。
- 能够支持多个 IEEE 802.15.4 协议,例如在同一通道上运行的 Zigbee 和 Thread
- 真正的并发性(无时间切片)
- 由 PAN ID 区分的 Rx 帧
- 由普通 802.15.4 CSMA-CA 管理的通道访问
- 在 SoC、(选择性)NCP 和 RCP 模式下工作
带并发侦听的并发多协议
带并发侦听的并发多协议使这一概念更进一步,它允许设备同时支持在独立信道上运行的多个无线协议。
由于无线电在两个工作信道之间快速切换(大约几十微秒)以检测传入的数据包,带并发侦听的 CMP 允许设备使用单个无线电同时侦听 Zigbee 和/或 Thread 各自信道上的数据包,并且不会阻止窗口。
当单个设备需要成为在不同信道上运行的两个独立网状网络的一部分时,此功能尤其有用。例如,通过并发侦听,智能家居环境中的中央集线器(属于多个网状网络的一部分)可以同时监测来自各种传感器的信号,确保对运动检测或温度变化等事件的及时和精确响应。并发监听的另一项关键优势是它无缝扩展到单通道情况(如上所述)。
这种方法需要更复杂的硬件和软件,代价是略微降低了 Rx 灵敏度。
- 能够支持多个 IEEE 802.15.4 协议,例如,在不同信道上运行的 Zigbee 和 Thread
- 在两个工作信道之间快速切换
- 由 PAN ID 区分的 RX 帧
- 由普通 802.15.4 CSMA-CA 管理的通道访问
- 在 SoC 和 RCP 模式下工作
带并发侦听的并发多协议示例:
- 设备每 48 微秒在两个工作信道之间快速切换一次
- 检测到有效的 802.15.4 前导码时
- 保持在信道上以接收整个数据包
- 检查是否为有效的网络和设备数据包
- 传输确认(如需要)
- 切换到下一个信道并重复此过程
带蓝牙 LE 动态多协议的并发多协议
当与动态多协议 (DMP) 相结合时,带并发侦听的并发多协议允许同时支持 Zigbee、OpenThread 和蓝牙 LE 这三种协议。
它将蓝牙 LE 的动态多协议支持概念(在 Zigbee 等单个协议情况下)扩展到并发多协议情况(同时支持 Zigbee 和 Thread),在这种情况下,您无需关闭或取消初始化整个协议栈;相反,您可以通过时间切片或分时继续运行单独的(在本例中为第三个)协议栈,例如蓝牙 LE,设备将为蓝牙 LE 连接分配特定的时隙。
它通过定期将蓝牙 LE PHY 与 802.15.4 PHY 交换,允许蓝牙 LE 连接保持活动状态,同时在 Zigbee 和 Thread 网络上保持连接。这允许节点通过 Zigbee、Thread 或蓝牙响应命令。
由于单个无线电支持三种协议,因此根据应用要求仔细管理 DMP 配置对于确保最佳性能至关重要。
- 将蓝牙 LE DMP 扩展到并发多协议
- 蓝牙 LE 继续在分时 DMP 模式下运行,根据需要中断 CMP (Zigbee + Thread)。
- 启用并发侦听后(使 Zigbee 和 Thread 在单独的信道上运行),无线电在按配置切换到蓝牙 LE 信道的同时,在两个 15.4 信道之间快速切换。
- 不影响 BLE 性能(如果将蓝牙 LE 设置为较高优先级)
当前产品
并发多协议 - 单通道
- 在同一 15.4 通道上启用 Zigbee 和 Thread 支持
- 可选支持 DMP 模式下的蓝牙 LE
- 在 RCP 模式(系列 1),以及 SoC、NCP 和 RCP 模式(系列 2)下受支持
带并发侦听的并发多协议
- 在单独的 15.4 信道上启用 Zigbee 和 Thread 支持
- 可选支持 DMP 模式下的蓝牙 LE
- 仅在 RCP(MG21 和 MG24)与 SoC 模式(MG26 - 集成 Matter)下的系列 2 上受支持
将 CMP 技术与 DMP 解决方案相结合提供了多种选择,以满足现代无线通信系统的各种需求。如何选择这些方法取决于应用的具体需求。
对于要求在不影响 Rx 敏感度的情况下实现简单性和严格并发性的场景,采用单通道设置的 CMP 可能就足够了。相比之下,需要在无线网状网络中支持单独 15.4 通道的应用可能会受益于带并发侦听的 CMP。最后,对于要求最大灵活性的应用,包括同时支持蓝牙 LE 和 15.4 网状网络,带蓝牙 LE DMP 的 CMP 是最佳选择。
通过了解这些方法以及它们之间的区别,您可以做出明智的决策,选择最合适的技术,从而确保您的应用具有卓越的性能和可靠性。