采用 Matter 构建:向 Silicon Labs 的专家学习

2024 年 3 月 20 日 | Devanjan Sikdar | 阅读本文需要 2 分钟

Matter 是智能家居和 IoT(物联网)设备的开源连接标准。它旨在提高不同制造商之间的互操作性和兼容性,促进实现互联网连接设备之间的无缝通信。

 

Matter 的最初承诺 – 采用 Matter 构建的好处

Matter 作为一种智能家居标准,旨在简化智能家居生态系统。它的目标是允许设备接受任何手机的支持,跨 Amazon、Google 或 Apple 等主要平台工作,并避免过时。愿景包括减少碎片化、提高安全性和减少过时设备。

 

采用 Matter 构建面临的采用挑战

与任何新规范一样,早期采用者往往面临挑战。Matter 也不例外,尽管极有希望推出兼容大量设备并可以跨各种生态系统工作的版本。对 Matter 的不断改进带来了更广泛的产品支持,帮助制造商纾解了复杂性,为现有设备提供了升级,并创造了更流畅的用户体验。我们致力于履行 Matter 的最初承诺,通过定期更新规范来应对挑战。

 

现行 Matter 规范提供什么?

自第一个规范以来,Matter 已发生显著演变。从 Matter 1.0 到 1.1,现行规范 Matter 1.2 都提供什么?Matter 1.2 是 Matter 协议的第二次更新,为设备制造商和平台带来了令人兴奋的增强功能和新功能。Matter 1.2 包括核心规范和软件开发套件 (SDK) 的改进。

Matter 1.2 的认证程序现已开放,成员公司正在准备在 2024 年及以后将这些增强功能和新设备类型推向各类市场,包括洗衣机、冰箱、洗碗机、空调、机器人吸尘器、空气质量传感器、空气净化器、烟雾/二氧化碳警报器和风扇。

面向未来是一种战略方法,可确保您的技术在面对不断变化的市场动态和技术进步时保持相关性和适应性。无论您要开发 Matter 产品还是任何其他软件解决方案,都应该注意以下一些面向未来的关键考虑因素:

  1. 了解用户需求:持续监控您的技术的使用情况,并预测这些用例可能发生的变化。与买家、用户和客户保持同步,以适应不断变化的需求。
  2. 可升级性:使您的技术可升级 — 使其能够无缝添加新特性和新功能。这种灵活性确保您能够随着时间的推移不断改进解决方案。
  3. 安全性和互操作性:优先考虑消费者安全,同时确保轻松顺畅的互操作性。对于 Matter 产品而言,这意味着易于设置、清晰的认证路径以及与 Google Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThings 和 Apple HomeKit 等流行物联网生态系统的兼容性。
  4. 市场动态更新和问答:随时了解 Matter 协议的最新进展。参加 Matter 技术培训,例如我们的技术讲座和课程,深入了解安全产品的扩展、市场动态更新以及对低功耗传感器设备的增强支持。支持低功耗传感器设备需要在功能、能效和兼容性之间实现巧妙的平衡。

除了战略性开发方法外,设备认证也变得非常重要。认证可确保互操作性和安全性。Silicon Labs 等解决方案提供商可以帮助制造商简化 Matter 认证并确保符合 Matter 规范,以便他们能够专注于制造高质量产品。

要扩大安全智能家居 Matter 产品规模,需要一种涉及硬件、软件和行业内协作的整体方法。通过遵守 Matter 标准和最佳实践,您可以创造可靠且安全的产品,增强用户的智能家居体验。

 

学习如何采用 Matter 构建 

如果您渴望了解更多信息,那么您来对地方了。Matter 技术讲座系列旨在帮助物联网开发人员设计产品,为面向消费者和工业应用的 Google Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThings 和 Apple HomeKit 等生态系统的用户提供出色的体验。点播观看关于以下 Matter 主题的四场技术讲座:

  1. 最后一步尤为重要:实现安全产品的批量生产
  2. Matter 技术和市场更新,以及与连接标准联盟的互动问答
  3. 使您的 Matter 产品面向未来
  4. Matter 规范更新以及对低功耗传感器设备的增强支持

让我们一起学习、成长和 #BuildWithMatter,追求实现一个更智能、更互联的世界!

Devanjan Sikdar
Devanjan Sikdar
产品营销经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software