BG29 小型蓝牙微控制器是医疗设备的理想之选

Silicon Labs BG29 低功耗蓝牙 SoC 为最小型的医疗和健康设备带来了更强的计算能力和更高的安全性

2025 年 3 月 11 日 | Mikko Nurmimaki | 阅读本文需要 3 分钟

回顾过去,我们如今可以看到,新冠疫情标志着医疗物联网 (IoMT) 发展过程中的一个转折点。如今,这一领域的技术创新蓬勃发展,联网医疗设备的应用率也在持续加快。预计无线医疗设备的出货量与 2024 年的水平相比将增长 40%(从 3.29 亿台增长至预计 2028 年的 5.44 亿台)。


无线计算的小型化

医疗物联网 (IoMT) 存在多种增长驱动因素。无线计算平台正变得越来越小巧、智能,且功能愈发强大。微处理器的时钟速度在提升,内存容量也在增大。硬件 AI/ML 加速器已应用于无线微控制器中。安全性在持续增强。然而,微处理器的尺寸却保持不变,甚至还在缩小。

无线计算的持续小型化是推动医疗物联网 (IoMT) 发展演变的一个关键因素。Lura Health 是一家创新型健康科技公司,该公司在 2023 年推出了世界上最小的联网可穿戴设备 —— 一款智能牙齿植入体。这款微小的设备被粘贴在牙齿上,具备强大的计算能力和高性能的低功耗蓝牙连接功能,使得牙医和临床医生能够从唾液中收集重要数据。唾液是一项重要的健康指标,可用于检测 1,000 多种健康状况。

这些开拓性的设备制造商一直在不断努力突破微型连接领域的各种限制,将无线功能应用到越来越小的设备尺寸中,并拓展到那些人们以往从未想过能够实现联网的应用场景中。


想象一下,我们全新的 BG29 低功耗蓝牙 SoC 能带来哪些可能

今天,我们非常高兴地宣布推出 BG29 系列无线 SoC,它将高计算能力、大内存以及高性能蓝牙 (LE) 连接功能融入到了最小尺寸的设备之中。BG29 专为先进的联网医疗和健康应用而设计,例如可穿戴设备、贴片、持续血糖监测仪 (CGM)、胰岛素输送系统、睡眠监测设备以及智能植入体等。其高灵敏度的无线电经过优化,即便在与人体直接接触的情况下也能正常运行,而且这一切都能在小巧且复杂的封装设计中实现。


BG29 小型蓝牙微控制器的主要特点

全新的 BG29 配备了多项为小型化设备和可穿戴设备优化的功能:

BG29 极其小巧紧凑。它有 QFN 和 WLCSP 两种封装形式,后者的占位面积仅为 2.6 x 2.8 毫米。这使得 BG29 成为市场上最小巧、安全且功能强大的无线 MCU 解决方案之一。WLCSP 非常适合用于小型设备,包括胰岛素输送贴片、睡眠监测设备、连续血糖监测仪 (CGM) 以及智能牙齿植入体等。另一方面,QFN 封装则针对那些对尺寸没有严格限制的健康设备进行了优化,比如脉搏血氧仪和心率监测仪。

对于医疗器械制造商而言,人体是最具挑战性的复杂设计对象之一。人体会吸收和反射无线电信号,并干扰天线谐振,尤其是对于那些受严格监管指导以及特定吸收率 (SAR) 限制的小型可穿戴设备来说更是如此。BG29 具有同类产品中领先的无线电灵敏度,达到 –99.2 dBm。这一特性在体内和体表应用中进行蓝牙信息收发时至关重要,同时还能节省设备能耗和电池电量。

BG29 拥有高达 1MB 闪存、256 kB RAM,以及 76.8 MHz ARM® Cortex®-M33 处理器。凭借这些配置,它能为高级应用提供卓越的处理能力,同时保持低功耗。它具备充足的计算能力来处理复杂的算法,同时,其大容量的内存即使在与智能手机长时间断开连接的情况下,也能使数据追踪持续进行。

BG29 上集成的 DCDC 升压转换器还为医疗器械制造商提供了宽泛的电压范围,支持单节碱性电池、纽扣电池、1.5V 氧化银电池以及其他类型的电池,从而减小了电池和设备的尺寸。仅在降压模式下可用的集成库仑计数器能够对医疗设备的电池电量进行精准监测,避免在关键的健康应用使用过程中出现意外的电池电量耗尽情况,提升了用户体验。

最后,BG29 具有高度的安全性,这在医疗和健康领域中至关重要。Silicon Labs Secure Vault™ High 解决方案搭配虚拟安全引擎,通过提供先进的加密技术、安全的密钥管理以及身份验证功能,保护设备和用户免受可扩展的本地及远程软件和硬件攻击。


BG29 已准备好助力您打造安全的医疗设备,且其应用远不止于此

“任何能从联网中获益的事物,无论它多么微小,都将会实现联网。”

互联智能牙齿植入体是无线计算技术不断向小型化发展的一个绝佳范例。我们为那些创新型设备制造商设计了 BG29,他们正力求在微小设备连接性方面取得突破,让世界变得更安全、更健康。BG29 低功耗蓝牙无线 MCU 现已为踏上小型化征程做好了准备。想象一下对您来说都有哪些可能性!

Mikko Nurmimaki
Mikko Nurmimaki
无线产品高级营销经理
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software