背景
Viessmann 是供热和制冷系统领域的全球领军者,公司历史可追溯到一个多世纪以前。在此期间,世界发生巨变,如今 Viessmann 的重点是在从能源生产到利用的每个阶段,以一种可持续的整体方法提供气候和能源解决方案。因此,Viessmann 已成为创造舒适生活空间的全球领导者,包括高效燃气冷凝锅炉和太阳能供暖系统。这一理念也使该公司成为绿色可再生能源驱动系统的先驱。
挑战
面向未来、基于 Zigbee 的 SoC 平台,具有高性能、低功耗和占用空间小的特性,适用于电池供电的供热、冷却和绿色能源应用。
解决方案
EFR32MG24 系列 2 多协议 SoC 配备先进的模拟集成外围设备,可为 Viessmann 气候控制解决方案实现高精度测量,并确保在多协议 2.4 GHz 频谱中的高性能网络连接。
结果
强大物联网的节能系统,采用面向未来的紧凑型设计,具备超长的电池续航时间。
互联环境是高效的环境
在一定程度上,这种对可持续性的关注意味着对全球各地客户需求的回应。近年来,几乎没有哪个有市场能比无线连接及其带来的好处发展得更快。在家中采用数字助理和智能恒温器等物联网设备,已将便利性提升到全新水平。现在,这种技术已扩展到商业、工业甚至市政领域,大规模采用不仅意味着更安全、更舒适,而且还有助于实现显著的能源和环境收益。各国政府也都在关注推动气候行动的立法,包括 Viessmann 总部所在地德国已设定在 2050 年之前实现碳中和的目标。
Viessmann 是该领域的领先公司之一,其子公司 ithinx 专门从事物联网设计,处于相关工作的核心。Silicon Labs 与两家公司合作,在帮助其实现产品互联方面拥有辉煌的业绩——首先,支持他们从专有 Zigbee 协议过渡到开放式 Zigbee 协议,这一转换使其他公司能够将其特定领域的专业知识引入 Viessmann 的生态系统,为客户提供更完整的环境。
适用于面向未来气候控制解决方案的多协议 SoC 平台
最近,Viessmann 已开始将新发布的 EFR32MG24 多协议 SoC 集成到其产品组合中。MG24 专为针对 Zigbee、OpenThread 和 Matter 协议的智能物联网设备而设计,其功能包括 2.4 GHz 无线电、低功耗、1.5 MB 闪存、256 kB 的 RAM。它还提供范围广泛的外围设备和低电流消耗,使得 Viessmann 可以推出电池供电的 ViCare 供热系统和制冷产品,并且无需频繁地更换电池,这为客户带来了更多的灵活性。新 ViCare 系统将 Zigbee 网关功能集成到家用电器中,无需其他设备。MG24 还具有集成模拟数字转换器 (ADC) 和集成 DC-DC 转换器,两者均缩小了 PCB 尺寸,使设计小封装应用成为可能。这种集成还降低了物料清单成本。
除了 MG24 的性能外,Viessmann 还得到了 Silicon Labs 提供的技术支持(包括现场支持和研讨会),从中获益颇丰。ithinx 是 Silicon Labs 设计合作伙伴网络中的一员,因此,该公司能够尽早获得产品路线图,并有机会分享反馈,为即将到来的项目提供意见见解。Silicon Labs 在连接标准联盟 (CSA) 中担任重要角色,这对于 Viessmann 而言也是一项有利资产。CSA 负责管理建立已久的 Zigbee 协议以及新兴出现的 Matter 标准,后者将为实现更简单、更快速的物联网开发确立跨平台通信协议。Silicon Labs 在指导此类协议开发方面处于领先地位,客户可对该公司提供解决方案的能力充满信心,从而让开发人员预计到设计曲线。
Silicon Labs 与 Viessmann 和 ithinx 密切合作,提供了一套完整的解决方案,不仅包括高性能设备,还包括经验证的软件和经 PSA Level 3 认证的 Secure Vault™(可用的最高级别安全认证)。借助 MG24,整个通信链得到加密,对于智能家居、工业和医疗物联网应用而言,具备这一特性日益重要。