新冠疫情早期,各地实施封控,人们错过了很多聚集性活动,最常见的便是无法参加现场活动。一夜之间,音乐会和体育赛事已成为过去。对许多人来说,这些活动的回归最能说明生活秩序已“恢复正常”。
如今人们回到他们最喜欢的场地,带着更强烈的凝聚感为他们的球队欢呼。在 Silicon Labs 的帮助下,SMS 通过其 FreFlow 无线 LED 照明系统,使这些体验更加互动和难忘。FreFlow 可以作为灯带或可佩戴手环使用,能够随着音乐或表演的其他元素改变颜色或闪烁。想象一下,有 10,000 名尖叫的粉丝,每个人都拿着或戴着一个钢笔大小的 LED 灯,灯光随人群闪烁。FreFlow 开发的核心正是营造这种凝聚感,以及在艺术家和观众之间建立互动。这在一些不鼓励观众跟唱以防止病菌传播的场所尤为重要。FreFlow 填补了这一空白,艺术家能够从观众那里获得反馈。
挑战
无线、可控式 LED 灯带可实现互动、定制的灯光效果,利用互联技术增强现场娱乐体验。
解决方案
Silicon Labs 的 BGM220S 为 SMS 提供了蓝牙 SIP 模块,满足了关键尺寸和成本要求,同时通过预认证加快了设计过程。
结果
FreFlow LED 照明系统通过蓝牙低功耗技术实现同步、多彩的灯光效果,为现场表演中的艺术家和观众带来统一的互动体验
(LE) 和 1 GHz 以下 RF。
打造易于使用(时尚)的 LED 照明系统,提供高性能
想象一个概念是一回事,但把概念变为现实又是另一回事。FreFlow 开发团队对尺寸和成本等有一些非常具体的设计要求。没有人会戴着一个又大又笨的荧光棒去观赏最喜欢的乐队演出,所以尺寸是一个重要的考虑因素。为了让 FreFlow 产生预期的效果,需要观众充分参与。每场活动都要使用数千台设备,因此降低每台设备的成本是另一个重要考虑因素。除尺寸和成本要求之外,高性能也是关键需求。RF 性能出现任何延迟或滞后都会完全削弱预期效果。
在短短几个月的产品开发过程中,SMS 开始致力于扩展其现有的 1 GHz 以下模型,该模型利用 NFC 标签来调整每个灯的位置。在这一迭代中,当一名观众到达演唱会现场并购买 FreFlow 灯带时,他们需要触碰座位上的 NFC 标签,然后将座位信息下载到 FreFlow 设备中。可以想象,在体育场的每个座位上手动放置 NFC 标签会非常耗时,并且需要大量的工作人员。这大大增加了举办活动的成本,因此 SMS 希望设计一套系统,让粉丝可以使用智能手机将他们的座位信息下载到 FreFlow 设备中。由于蓝牙 LE 在今天的智能手机中无处不在,SMS 开始评估蓝牙解决方案,以此作为全新 FreFlow 设计的基础。
评估蓝牙 LE 解决方案并选择 BGM220S 蓝牙 SiP 模块
SMS 从一开始就明确为了尽可能简化开发,需要采用模块化解决方案。使用预先认证的模块还可以加快设计过程,SMS 进而能够避免可能使用 FreFlow 系统的每个不同地区(包括表演者可能在世界各地巡回演出的任何地方)所需的漫长认证过程。SMS 在搜索解决方案时发现大多数蓝牙解决方案都是以 PCB 模块的形式提供的,这些模块太大,不是有效的解决方案。但 BGM220S 的 6.0 x 6.0 x 1.1 SIP 封装符合 SMS 将 FreFlow 投入使用所需的尺寸、认证和成本要求。这也是 SMS 的开发团队首次采用蓝牙 LE,因此 Silicon Labs 不仅能够提供组件,还可以提供工程和开发支持,帮助 SMS 实现需求。
Silicon Labs 开发出紧凑型、低功耗灯带,可以根据控制器或音乐提示进行调节。例如,可以对 FreFlow 设备编程,对观众摇动做出响应,从而点亮灯带,或者通过其 1 GHz 以下接收器与音乐同步。艺术家和舞台制作人员能够根据正在播放的歌曲、歌曲的节奏,灵活设置具体的响应,或以特定模式照亮体育场部分区域,显示出各种点阵图案。
尽管大多数行业在疫情期间和之后遇到了供应链障碍挑战,但还得益于与 Silicon Labs 的合作,SMS 能够确保获得所需的零件。
演出结束后提供持续价值
SMS 还有意将 FreFlow 设备扩展到现场演出以外的活动。使用数千个一次性塑料智能灯不太实际,也不环保,但新推出的蓝牙 LE 功能 FreFlow 可以重新编程,能够用于其他现场活动,甚至是观众在线或点播观看的虚拟音乐会或演出。
Silicon Labs 一直与各个应用的客户合作,以推出最新的连接解决方案来支持他们的创新。我们很高兴能够成为这些应用程序的一部分,这些应用程序正在引领世界变得更智能、更健康、更互联。了解有关 Silicon Labs 蓝牙 LE 产品组合的更多信息。