智能锁已经存在了很长一段时间,但在这一领域缺乏创新,导致锁根本无法满足现代消费者的需求和期待:可靠性高,电池寿命长,设计简洁,每次更换电池时都不需要工具和拆卸。传统的智能锁往往有大键盘,与当今室内设计趋势中无处不在的简约现代美学不符。更重要的是,此类键盘容易招致非法闯入,尤其是在出租房或度假屋等非主要居所。
DEN Smarthome 根植于数十年的结构设计传统,推出了一种巧妙而简单的解决方案,以全新问世的 DEN SmartStrike™ 改变了智能锁的格局。这是第一款将智能组件集成到门框而不是门五金中的智能锁。这种独特的设计确保了简洁低调的外观和静音运作,保证了电池寿命长、设备互操作性广、安全性增强,并为安装人员和用户提供了整体无忧的体验。这项创新的核心是 Z-Wave 长距离 (LR),它提供了现代而安全的智能家居解决方案所必需的耐用性、互操作性和可靠性标准。
为什么要修复没有损坏的东西?
为了确保它继续正常运作。
传统智能锁的基本原理在很长一段时间内没有改变,因此消费者已经开始接受其本质。最大的抱怨是电池寿命短,操作声音大。智能锁受限于碱性电池的续航时间,而碱性电池以平均一年或更短的时间就会断电而臭名昭著。笨重的锁不仅突出于门外,而且需要定期维护——如果大规模进行,这项任务可能会令人生畏。想象一下,在一个大型多住户单元 (MDU) 里,跑来跑去给数百甚至数千把锁更换电池。
DEN Smarthome 试图通过创造一种高效、安全、结构合理、视觉低调的智能锁来解决这些问题。这不是一项简单的任务,尤其是在安全问题上,所以他们寻找一种强大、成熟的技术来帮助 DEN SmartStrike 成为简单而安全的未来之锁。
挑战
传统的智能锁通常体积庞大,噪音大,电池寿命短,无线范围有限,对个人消费者和大规模安装都构成了挑战。DEN Smarthome 在不破坏门的美观的情况下提供智能门禁来解决这些挑战。
解决方案
DEN Smarthome 开发了DEN SmartStrike™,这是一种创新、安全、视觉低调的住宅门禁解决方案。DEN SmartStrike™ 集成到门锁插销板而非门五金中,采用 Z-Wave 长距离 (LR) 技术和 Silicon Labs Z-Wave 800 的电源管理功能,可提供长电池寿命、无缝互操作性和增强的安全性。这确保了房主和安装人员都能获得轻松无忧的体验。
结果
DEN SmartStrike 提供了一种时尚、坚固、可靠的智能锁解决方案,使用两节 AA 锂电池可运行长达两年。创新设计和 Z-Wave LR 集成使其在推出几个月后便已经成为房主、建筑商和建筑师的热门选择。
DEN Smarthome 选择 Z-Wave LR 为 SmartStrike 赋能
凭借数十年的智能锁反馈,DEN Smarthome 了解客户的需求,并着手以 Z-Wave LR 和 Silicon Labs Z-Wave 800 为基础打造 SmartStrike:
- 互操作性:应用领域是 Z-Wave LR 和 Z-Wave 800 大放异彩的领域。开放且可互操作的协议确保 DEN SmartStrike 能够与各种智能家居设备和生态系统无缝集成,同时将访问集中在一个手机应用程序中。Silicon Labs 的业绩记录和 Z-Wave 800 上的功能集使选择过程变得简单。
- 电源管理:Z-Wave 800 可优化每次传输的无线电输出功率,并利用动态功率控制,使 DEN SmartStrike 仅需两节 AA 锂电池即可运行长达两年。
- 可靠性和范围:DEN SmartStrike 仅使用四个简单的活动部件精密制造,具有出类拔萃的物理耐用性。此外,得益于 Z-Wave,房主可以不受距离限制地自由安装门锁,这对于独立车库、泳池房或储藏室等传统连接解决方案可能达不到要求的位置至关重要。
最终打造出这款巧妙而简单的智能锁,您可以“设置好就忘掉”。
简单性是智能门锁的关键
DEN SmartStrike 的创新设计之美不但超越美学,还非常实用。DEN Smarthome 确保安装套件配有合适的工具,可在几分钟内实现精确安全的安装。这个过程对专业安装人员和 DIY 爱好者来说都很容易。
虽然 DEN SmartStrike 需要用一个适合该设备的门锁插销板来替换传统的门锁插销板,但这有一个非常具体的用途:提高门锁的结构完整性,增强防闯入安全性。使用更长的螺丝和改进的材料也加强了门的防干预能力。
正是这种简单性使 DEN SmartStrike 脱颖而出。房主、建筑商、锁匠和建筑师都很欣赏它的简单性、可靠性和创新设计,以及隐蔽的安装方法。
能够提供安全的智能锁解决方案,不需要更换钥匙或门栓,也不需要不断更换电池,这是一个主要的卖点,尤其是当它得到 Z-Wave 等强大技术的支持时。我们很高兴看到 DEN SmartStrike 能够满足现代世界的需求。