蓝牙 SoC 和模块选型指南
无论您正在使用何种网状网络应用,我们都能提供您所需的蓝牙 SoC 和模块。我们的选型指南将帮助您为下一个项目选择合适的设备。
《令人兴奋的六项蓝牙网状网络增强功能》
新的蓝牙网状网络增强功能提供了诸多改进。在本白皮书中,我们将探索开发人员需要了解的六项功能。
领先的蓝牙网状网络安全性
向消费者提供先进的功能不能以牺牲安全性为代价。相信 Silicon Labs 能够保护您客户的隐私,我们的所有产品都内置了安全性。
Silicon Labs 提供全面的蓝牙网状网络 SoC 和模块产品组合
硬件
蓝牙 | 网状网络支持 | 输出系列最大值 (dBm) | CPU 内核 | GPIO | 闪存 (kB) | RAM (kB) | Secure Vault™ | 安全 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特别推荐
EFR32BG24 系列 2 SoC
EFR32BG24 系列 2 SoC
|
5.4 | +19.5、 19.5 | ARM Cortex-M33 | 20、 26、 28、 32 | 1024、 1536 | 128、 256 | High、 Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG27 系列 2 SoC
EFR32BG27 系列 2 SoC
|
5.4 | 8 | ARM Cortex-M33 | 18、 19、 25、 26 | 768 | 64 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG24 系列 2 模块
EFR32BG24 系列 2 模块
|
5.4 | 10、 19.6 | ARM Cortex-M33 | 26、 32 | 1536 | 256 | High、 Mid | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
新
EFR32BG22 系列 2 SoC 新
蓝牙低能耗 EFR32BG22 SoC(系列 2)
|
5.4 | 6 | ARM Cortex-M33 | 18、 26 | 352、 512 | 32 | — | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG22 系列 2 模块
基于 EFR32BG22 的模块(系列 2)
|
5.4 | 8 | ARM Cortex-M33 | 24、 25 | 352、 512 | 32 | — | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG21 系列 2 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG21 SoC(系列 2)
|
5.4 | 20 | ARM Cortex-M33 | 17、 20 | 512、 768、 1024 | 64、 96 | 基础、 是 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG21 系列 2 模块
基于 EFR32BG21 的蓝牙低功耗模块(系列 2)
|
5.4 | 20 | ARM Cortex-M33 | 20 | 1024 | 96 | 基础、 是 | — | |
EFR32BG13 系列 1 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG13 SoC(系列 1)
|
5.2 | 20 | ARM Cortex-M4 | 16、 31 | 512 | 64 | 基础 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | |
EFR32BG13 系列 1 模块
基于 EFR32BG13 的蓝牙低功耗模块(系列 1)
|
5.2 | 19 | ARM Cortex-M4 | 25、 32 | 512 | 64 | — | — | |
EFR32BG12 系列 1 SoC
蓝牙低能耗 EFR32BG12 SoC(系列 1)
|
5.2 | 20 | ARM Cortex-M4 | 28、 31、 46、 65 | 512、 1024 | 64、 128、 256 | 基础 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 |
为什么 Silicon Labs 蓝牙网状网络 SoC 和模块是理想的选择
超紧凑型封装、低功耗、长距离或出色的 RF 灵敏度——Silicon Labs 为每种应用提供了最佳的解决方案。我们所有的蓝牙模块和 SoC 都提供相同的开发人员体验,因此您可以在整个产品组合中开发面向未来的网状网络设计,并改进您的应用。
超低功耗设计 | 预认证模块 | 签名 RF 性能 |
我们的超低功耗蓝牙芯片采用钮扣电池设计,可使物联网产品的使用寿命达 10 年。 | 我们预认证的蓝牙模块采用先进的内置天线设计并通过全球 RF 认证,可极大缩短开发时间和成本。 | 我们的蓝牙 SoC 和模块以其卓越的 RF 性能而闻名于世,提供市场上颇为出色的可靠性和坚固性。 |
强大的硬件安全 | 支持最新蓝牙版本 | 将产品开发总成本降至最低 |
我们的 SoC 和模块已达到信任根级别,受到行业领先的一流保护套件 SecureVault 的保护。 | Silicon Labs 硬件支持最新的蓝牙低功耗和蓝牙网状网络协议版本,同时还兼容之前的版本。 | 使用我们预先认证的蓝牙模块快速开发您的产品。我们功能丰富的开发硬件和易于使用的 Simplicity Studio 提供了简单而强大的开发平台,在我们的 SoC 和模块中均可通用,从而减少了开发时间和成本。 |
套件和板
蓝牙网状网络开发套件
Silicon Labs 的蓝牙网状网络开发套件根据您的开发需求分为三类,包括用于实验、原型设计或开发生产产品的套件。蓝牙网状网络移动应用程序可帮助您为应用开发和测试平滑的智能手机连接和无线 (OTA) 更新功能。它可与所有 Silicon Labs 蓝牙网状网络开发套件搭配使用,并且您可下载 iOS 和 Android 版本。
我们的套件连同 Simplicity Studio 提供统一的开发环境,包括 SDK 和行业领先的开发工具。套件由 GCC 和 IAR C语言编译器提供支持。
浏览蓝牙低功耗套件和板
Pro 套件 (3) 用于软件开发和 IoT 设备功能评估的模块化套件 | ||
xG24-PK6009A | EFR32xG24 Pro 套件 +10 dBm | 建议零售价:179.00 美元 |
xG24-PK6010A | EFR32xG24 Pro 套件 +20 dBm | 建议零售价:179.00 美元 |
xG27-PK6017A | EFR32xG27 Pro 套件 +8 dBm | 建议零售价:188.00 美元 |
xG27-PK6018A | EFR32xG27 Pro 套件 +4 dBm(降压型) | 建议零售价:174.00 美元 |
xG27-PK6019A | EFR32xG27 Pro 套件 +4 dBm(升压型) | 建议零售价:176.00 美元 |
Explorer 套件 (2) 低成本探索性套件 - 供您入门 | ||
BG22-EK4108A | BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件 | 建议零售价:16.00 美元 |
BGM220-EK4314A | BGM220 蓝牙模块资源管理器套件 | 建议零售价:9.99 美元 |
xG24-EK2703A | EFR32xG24 Explorer 套件 | 建议零售价:39.00 美元 |
入门套件 (6) 用于软件开发和 IoT 设备功能评估的模块化套件 | ||
SLWSTK6006A | EFR32xG21 无线 Gecko 入门套件 | 建议零售价:533.00 美元 |
SLWSTK6020B | EFR32BG 蓝牙 SoC 入门套件 | 建议零售价:191.00 美元 |
SLWSTK6021A | EFR32xG22 无线 Gecko 入门套件 | 建议零售价:193.00 美元 |
SLWSTK6023A | EFR32xG21 蓝牙入门套件 | 建议零售价:164.00 美元 |
SLWSTK6102A | xGM210P 无线模块入门套件 | 建议零售价:353.00 美元 |
SLWSTK6103A | BGM220 蓝牙模块无线入门套件 | 建议零售价:186.00 美元 |
开发套件 (3) 功能齐全的应用开发套件 | ||
xG24-DK2601B | EFR32xG24 开发套件 | 建议零售价:79.00 美元 |
xG27-DK2602A | EFR32xG27 开发套件 | 建议零售价:75.00 美元 |
无线电板 (20) 具有特定 SoC 或模块无线设备的无线入门套件插板 | ||
SLWRB4100A | EFR32BG1 蓝牙 +10.5 dBm 无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
SLWRB4180B | EFR32xG21A 无线 Gecko 2.4 GHz +20 dBm 无线电板 | 建议零售价:49.00 美元 |
SLWRB4181B | EFR32xG21A 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板 | 建议零售价:49.00 美元 |
SLWRB4181C | EFR32xG21B 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板,采用 Secure Vault | 建议零售价:49.00 美元 |
SLWRB4182A | EFR32xG22 无线 Gecko 2.4 GHz +6 dBm,5x5 QFN40 无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
SLWRB4183A | EFR32xG22 无线 Gecko 2.4 GHz +6 dBm,4x4 QFN32 无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
SLWRB4308C | xGM210PB 无线 Gecko 2.4 GHz +20 dBm 无线电板,采用 Secure Vault | 建议零售价:49.00 美元 |
SLWRB4308D | xGM210PB 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板,采用 Secure Vault | 建议零售价:49.00 美元 |
SLWRB4309B | xGM210L 无线 Gecko 2.4 GHz +12.5 dBm 无线电板 | 建议零售价:49.00 美元 |
SLWRB4310A | BGM220SC12 蓝牙 SiP 模块 2.4 GHz +0 路输出功率无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
SLWRB4311A | BGM220PC22 蓝牙 PCB 模块 2.4 GHz +8 路输出功率无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
SLWRB4312A | BGM220SC22 蓝牙 SiP 模块 2.4 GHz +6 路输出功率无线电板 | 建议零售价:29.00 美元 |
xG24-RB4186C | EFR32xG24 无线 2.4 GHz +10 dBm 无线电板 | 建议零售价:39.00 美元 |
xG24-RB4187C | EFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 无线电板 | 建议零售价:39.00 美元 |
xG24-RB4188A | EFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 天线分集无线电板 | 建议零售价:49.00 美元 |
xG27-RB4194A | EFR32xG27 无线 2.4 GHz +8 dBm 无线电板 | 建议零售价:11.00 美元 |
xG27-RB4111B | EFR32xG27 无线 2.4 GHz +4 dBm 无线电板(升压型) | 建议零售价:35.00 美元 |
xG27-RB4110B | EFR32xG27 无线 2.4 GHz +4 dBm 无线电板(降压型) | 建议零售价:35.00 美元 |
XGM240-RB4316A | xGM210P +10 dBm 无线电板 | 建议零售价:49.00 美元 |
XGM240-RB4317A | xGM210P +20 dBm 无线电板 | 建议零售价:49.00 美元 |
Thunderboard 套件 (2) 适用于 IoT 设备的低成本软件开发和原型设计套件 | ||
SLTB010A | EFR32BG22 Thunderboard 套件 | 建议零售价:45.00 美元 |
软件和工具
蓝牙网状网络软件开发套件
借助 Silicon Labs Bluetooth Mesh SDK,您可以为工业和商业物联网领域构建可靠、安全的无线网状网络应用。MESH SDK 覆盖整个产品生命周期,包括从开发到无线维护。我们简化的 Mesh 协议栈始终支持新版本协议、先进功能和稳健的安全性。它可免费与基于 C 的 GCC 或 IAR 编译器和 Silicon Labs Simplicity Studio 配合使用,而 Silicon Labs Simplicity Studio 是一款直观的开发环境,同时也是一款大有可为的免费开发工具箱。
蓝牙网状网络 SDK
蓝牙网状网络软件开发套件是 Silicon Labs GSDK 的一部分。它由大量的示例项目、外围设备驱动程序、Bluetooth Mesh 协议栈和 API 组成。
跨硬件协议栈
Silicon Labs 可为您提供历经时间检验的跨硬件软件协议栈和 API,专为蓝牙网状网络。这种方法可加速开发,并从根本上简化将蓝牙软件和硬件迁移至新蓝牙网状网络的工作,从而获得更为稳定的软件,并降低开发和维护成本。
最新蓝牙网状网络规范
借助 Silicon Labs 蓝牙网状网络协议栈,让您的产品在竞争中保持领先地位!我们的协议栈跟随行业创新不断演进,支持最新规范,并能提供世界领先的所有基本功能。
蓝牙网状网络软件的功能和优势
蓝牙网状网络 SDK | 蓝牙网状网络 SDK 作为 GSDK 的一部分提供,为开发人员提供了单个网状网络协议栈、API、示例项目和外围设备驱动程序。 |
移动应用程序开发
EFR Connect
难得的一款具有数据吞吐量和智能手机互操作性测试等功能的 BLE 移动应用程序。
蓝牙网状网络应用程序
调配、配置和控制蓝牙网状网络的更简单方法。
应用
特色蓝牙网状网络应用
网状网络为新拓扑,适用于启用多对多 (m:m) 通信的蓝牙低能耗设备。针对创建大规模设备网络进行优化,非常适用于建筑自动化、传感器网络和资产跟踪。
关于 Silicon Labs 蓝牙网状网络
什么是蓝牙网状网络?
蓝牙网状网络使蓝牙设备能够用作真正的网状网络拓扑。它允许远离典型的个人区域网络,众所周知,通过蓝牙能够扩展蓝牙网络可拥有的设备范围和数量。智能家居是蓝牙网状网络一个很好的示例和用例,原因是其可轻松配备 30-50 台设备,而这些设备并不一定在彼此的直接范围内。借助蓝牙网状网络,您可将所有这些设备连接到单一蓝牙网络中,从而覆盖整个家庭。蓝牙网状网络节点仍可支持现有蓝牙 LE 拓扑和用例,如点对点连接和蓝牙信标。这使得智能手机能够连接到蓝牙网状网络,以控制和监控蓝牙网状节点以及其他用例,如室内定位和资产跟踪。
蓝牙网状网络的主要功能
特点 | 优势 | |
---|---|---|
网状网络节点类型 | Silicon Labs 协议栈支持为蓝牙网状网络指定的所有节点类型:中继、代理、好友和低功耗节点 (LPN)。 | |
配置协议 | 对于网状网络上的新节点,配置器和预配的节点可以通过 PB-ADV 或 PB-GATT 承载进行通信,确保支持蓝牙 LE 和 GATT,与智能手机兼容。 | |
GATT 服务 | Silicon Labs 蓝牙网状网络可提供两种 GATT 服务:代理和配置。 | |
Wi-Fi 共存 | 允许蓝牙网状网络设备与并置的 Wi-Fi 设备协调传输和接收,减少干扰,提高可靠性。 | |
基于证书的配置 (CBP) | 在配置前通过证书对设备进行身份验证,从而节省成本和时间。此外,可防止将假冒设备配置到网络中。 | |
远程配置 (RPR) | 即使节点不在配置器的直接无线电范围内,也易于预配,从而降低安装成本和时间。 | |
私人信标 | 不允许在网络外部共享信标中的静态信息。 | |
专有扩展 | 允许在所有 40 个通道上进行扩展广告,从而将吞吐量提高 10 倍。 | |
同时升级 DFU | 采用标准化方法,为同质设备同时进行 DFU,从而降低成本和时间。 |