Z-Wave 旨在满足未来智能家居的需求,随着智能家居领域的发展,对传感器和电池供电设备的需求会不断增长,更需要长距离和低功耗技术。情境感知环境是智能家居市场的下一个发展趋势,而它需要专门针对这类应用优化过的技术。
Z-Wave 技术特性:
- 长距离,+100 M
- 低功耗
- 10 年电池寿命
- 纽扣电池驱动
- 易于开发
- 经认证的参考代码
- 能量分析工具
- 最优的 S2 加密安全功能
- SmartStart 安装简便
- 保证互操作性
- 向下兼容
Z-Wave 概览
增强的 Z-Wave 特性
为电池供电设备实现突破性能效
在下一代智能环境中,新型传感器将被嵌入墙壁、家具、管道和其他固定装置以及独立设备中。对于传感器应用来说,电池寿命是关键。Z-Wave 700 可实现亚微安级的睡眠功耗、低功耗通信和自动电源管理,确保任何设备的电池寿命足够长。纽扣电池驱动已成为现实,应运而生的小尺寸传感器几乎可以嵌入智能环境中的任何地方,十年内不需要进行电池维护。安全性处理不能影响电池寿命,这就是安全 S2 密钥交换的时间不到 1 秒的原因。
即时唤醒,延长电池寿命
FLiRS (frequently listening routing slave) 技术使门锁、电池供电的窗帘等智能设备享有更长的电池寿命,瞬时唤醒和响应功能也大大减少了功耗。凭借 FLiRS 技术,Z-Wave 设备可在电池电量耗尽之前持续监听低功耗的唤醒波束。通过最大限度地延长睡眠时间并最大限度地减少事件和状态之外的能耗,延长智能锁和窗帘等电动设备的电池寿命。
长距离无缝覆盖,支持大型部署
当今智能环境的机会不仅限于单户住宅,还包括多住宅单元、商业建筑和机构设施。在这些应用中,物理距离对 RF 的传输范围和稳定性提出了挑战。700 平台为多层建筑提供足够的 TX-RX 功率,并完全覆盖户外庭院空间。灵敏度增益将 Z-Wave 的直接范围扩展到 100 米,网状网络范围已扩展到 400 米。700 的传输功率增加意味着设备间的跳数更少、所需的中继器更少,从而提高了整个网状网络的能效。700 平台在美国 500 系列中的直接范围增加了 150%,在欧洲和亚洲市场增加了 250%,并且不需要 SAW 滤波器。
高性能系统支持强大的边缘计算
情境感知智能家居对本地设备及其执行边缘计算的能力提出了新的要求。机器学习和人工智能将推动许多这些新应用,700 平台具有在云端之前在本地提供真正智能的强大功能和灵活性。功能强大的 ARM®Cortex-M CPU 配有 64 kB 的应用程序闪存,无需协处理器即可支持强大的应用程序。多个传感器接口和外围设备可实现边缘的完全灵活性、快速且节能的计算和不到一秒的安全包含。业界领先的 S2 安全性可保护设备和云,实现几乎可防范黑客的部署。
快速、经济的开发,缩短上时间
Z-Wave 700 平台通过低成本的开发人员套件、强大的开发工具和现成的经认证参考代码,加快开发速度和缩短上市时间,确保从原型设计到认证产品的时间最短。这些预先认证的构建模块可满足 90% 的开发需求。Simplicity Studio 工具通过源级调试和实时能量分析器进一步加快开发,使开发人员能够确定其代码的哪一部分会影响电池耗电。 700 平台不需要 SAW,允许单个 SKU 服务于多个区域。不需要 OTA 外部存储器、EEPROM 或额外的 MCU,从而降低 BOM 成本。700 平台可极大地简化产品开发和降低成本,使新产品从图板到上市只需几个月。
预先配置的设备和系统,实现一致、无故障的安装
从开发到通过 SmartStart 部署,700 的易用性体验贯穿始终。此功能允许对 Z-Wave 设备和网络进行二维码预配置,以便即时安装成功。通过 SmartStart,只需打开设备电源即可自动启动设备包含。然后,Z-Wave 网关在后台执行包含过程,而无需用户参与。通过将此流程转移到制造、分销或经销商域,最终用户只需启动设备即可实现安全包含。设备开箱即用,使专业人员和 DIY 安装人员都能获得简单轻松的体验。
严格的认证流程确保优异的性能
Z-Wave 认证计划旨在确保所有供应商的产品具有 100% 互操作性和向下兼容性。认证流程为 Z-Wave 产品和服务提供了明确的规范,并提供高质量的测试工具,使开发人员能够利用 Z-Wave 著名的易用性和防黑客安全性。Z-Wave 认证流程还允许制造商快速升级到新的 Z-Wave 功能,以缩短产品的上市时间,从而获得 Z-Wave 生态系统的可扩展性带来的好处。事实上,所有经过认证的 Z-Wave 产品都具有适应未来的能力,能够更新固件。由于传感器类别将成为情境感知智能家居的关键因素,因此 Z-Wave 认证强制要求支持所有通用控制器中的传感器,包括已成为现实的“生命与安全”传感器类别。