课程(系列)

Works With 2020:如何设计非接触式温度监测器

本培训将向您展示如何使用 Silicon Labs 的蓝牙开发套件设计可提供视觉和听觉反馈的非接触式温度监测器。

简介

新冠肺炎疫情期间带来的众多挑战之一是如何快速、高效地监测返工员工的体温。 实现这一目标的一种方法是创建真正的非接触式温度监测站,在温度超过阈值时,该监测站可提供视觉和听觉反馈和警告。

本培训提供了教程,说明了如何将 TE 热电堆传感器连接到 Silicon Labs 蓝牙开发套件,以及如何使用蓝牙服务和特性将所得温度发送到 IOS 设备,所有这些操作均使用 Simplicity Studio 完成。



Works With 2025 物联网培训点播

体验本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和技术物联网培训课程。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software