简介
本视频中介绍的培训概述了 2021 Q2 SDK 3.2.0 版本的蓝牙改进,包括对 1M 和 Coded Phy 进行同步扫描,允许协议栈在新的 Phython bgbuild 和 Bluetooth NCP Commander RAM 中初始化和重新初始化。
然后,继续强调 SDK 中一些更大的变化:**
▪ 使用 HCI 的无线电协处理器 (RCP)
▪ LE 电源控制器
▪ 动态 GATT
▪ Python BGAPI
最后,培训讨论了使用 SDK、Silicon Labs 移动应用程序 EFR Connect 和 GitHub 上的外部存储库的示例应用程序。
蓝牙应用
-
45:10
-
1:14:13
知识水平:
初学者实验室程序
预备知识
需要硬件
- 2x Thunderboard BG22
- 装有 Windows、Linux 或 MAC 操作系统的 PC
所需软件
- Simplicity Studio v5
- Gecko SDK Suite v3.2.0 或更高版本
- 蓝牙 SDK v3.2.0 或更高版本
- Python 3.6 或更高版本