课程(系列)

蓝牙 190 - 研讨会 (SSv5):使用网络分析仪了解您的蓝牙网状网络流量

此蓝牙研讨会将提供实践培训,指导用户如何跟踪无线网络活动,并介绍一种全面的网络活动分析方法。该项目使用 Simplicity Studio v5 和 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件。在本培训中,您将了解如何使用 Simplicity Studio v5 中的网络分析仪工具来分析蓝牙网状网络活动。实操实验在介绍配置和分析 BT 网状网络的同时,还将介绍配置 PTI 接口和高级网络分析仪功能。

简介

BG22 项目系列的一部分,引入了全新练习,可帮助工程师了解如何应对蓝牙设计中常见的复杂挑战。

此蓝牙研讨会提供了实践培训,并指导用户如何将标准蓝牙服务添加到物联网项目中。 该项目使用 Simplicity Studio v5 和 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件。这些实操实验在介绍配置和分析 BT 网状网络的同时,还将介绍配置 PTI 接口和高级网络分析仪功能。

*视频中可能展示的是 Thunderboard BG22,但 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件是推荐的替代套件。

知识水平:

初学者

预备知识:

BG22 研讨会前期工作

BG22 入门研讨会(完整实验室 1)


实验室程序:

使用网络分析仪了解蓝牙网状网络流量


需要硬件:

BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件
(BG22-EK4108A)

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software