录制的网络研讨会

AMZ-101: 亚马逊及其市场和生态系统简介

关于 Amazon 对物联网的贡献,您需要了解的一切。

简介

Amazon 是一个真正拥抱物联网的全球帝国,催生了跨越多个行业的许多里程碑式应用。Amazon 得益于其庞大的零售渠道、AWS 云基础设施和领先的语音助手产品,赢得了全面、长远的声誉。

为了进一步扩大和发展国内外的物联网市场,Amazon 宣布推出 Sidewalk,这是一款全新的 1 GHz 以下解决方案,专注于构建一种共享类似于蜂窝网络基础设施的网络服务。

本课程提供对 Amazon 的物联网产品的简要介绍。我们还介绍了 Silicon Labs 支持连接到 Amazon 生态系统的各种技术和解决方案。

在这里,您将大致了解 Zigbee、蓝牙网状网络、蓝牙低功耗、Matter 和 Sidewalk 如何融入 Amazon 的物联网计划。

但是,如果您有兴趣了解有关使用 Amazon Sidewalk 进行开发的更多信息,请查看包含四部分的“Works With 2021:Amazon Sidewalk”系列

 

发言人

Jake Wood

业务发展工程师
Silicon Labs

Soren Lorentsen

生态系统开发总监
Silicon Labs

时长

45 分钟
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software