SLWSTK-COEXBP

建议零售价:149.00 美元

Wi-Fi 共存评估套件

The SLWSTK-COEXBP has reached Not Recommended for New Design (NRND) status due to the included devices being NRND.

Wi-Fi 共存开发套件提供一个简单但灵活的评估板,用于开发 Wi-Fi、Zigbee、Thread 和蓝牙无线电之间的托管共存。要在当今的小型网关和集线器中运行多个 2.4 GHz 无线电,实现托管共存十分关键。使用 Silicon Labs 的共存底板,开发人员可以使用灵活的 PTA(包传输仲裁)实施来连接 Wi-Fi 以及多达 3 个 Silicon Labs 无线电,以帮助管理无线电操作。背板可提供 Wi-Fi 系统与 Silicon Labs Zigbee、Thread 和蓝牙无线电板之间的连接。

建议零售价:149.00 美元

 
  • 实现托管共存解决方案的原型设计
  • 支持 Silicon Labs 的 Zigbee、Thread 和蓝牙设备
  • 支持 Wi-Fi 以及多达 3 个额外的 WSKT 无线电板
  • 支持 1、2 和 3 有线 PTA 信号
  • 提供报头用于观察逻辑分析仪上的 PTA 信号
  • 支持 SoC 及 NCP 软件体系结构

第一步:用户指南入门

第 2 步:配置 Wi-Fi 共存并执行测试

  • 借助支持 PTA 的 Wi-Fi 解决方案,使用 UG103.17、UG350、AN1017 和 AN1128 中的说明和指导,配置基于 EFR32 的蓝牙、Zigbee 或 Thread 解决方案上的 PTA 接口以及 Wi-Fi 设备上的 PTA 接口。
  • 使用 SLWSTK-COEXBP 套件测试和评估解决方案的 PTA 性能,其中应包括应用的吞吐率情景。
注意:并非所有 Wi-Fi 解决方案都能够支持 PTA。选择 Wi-Fi 解决方案时,确保选择支持共存/PTA 操作的供应商和 Wi-Fi 解决方案。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software