Silicon Labs 十年的无线模块创新达到了收入 10 亿美元的里程碑

2025 年 2 月 14 日 | Tom Nordman | 阅读本文需要 1 分钟

我们的物联网模块之旅

Silicon Labs 的无线模块之旅始于十年前,当时我们决定通过完全集成的物联网模块加快客户进入物联网市场的时间,这是采用集成、高度优化的天线并获得全球 RF 监管认证的无线 MCU 解决方案。我们从蓝牙开始推出模块,并迅速扩展到 Thread、Zigbee、Wi-Fi 和 Z-Wave,这使我们成为全球领先的半导体公司之一,提供公司内部端到端设计的高品质无线模块。

2025 年初,Silicon Labs 的无线模块业务实现了 10 亿美元的累计收入,涵盖所有物联网产品线。目前,Silicon Labs 是物联网集成电路 (IC) 和模块的首选地点和一站式商店。

无线模块优势

我们的无线模块为设备制造商客户提供的优势非常显著——从快速原型设计到大批量发货,我们可以在整个产品设计和生命周期中为客户提供服务,大大缩短其产品开发和认证时间并降低成本。

如果向我们的员工询问他们在无线模块方面取得的伟大成就,异口同声的回答是:封装天线,这是我们为紧凑型 2.4 GHz 系统封装 (SiP) 模块而设计的高度灵敏但极小天线的专利创新产品。这种开创性的方法使我们的客户能够将其设计微缩到全新的微小规模,同时优化射频性能,加速创新,并缩短在监管认证和射频 (RF) 设计上花费的时间。SiP 模块让我们许多领域的客户取得了巨大成功。最后,他们可以在史无前例的极短时间内设计出智能设备,其紧密度也前所未有。那么,在我们长达十年的无线模块之旅中,我最自豪的是什么?对我来说,有三件大事:我们已经达到的巨大规模,我们服务的大量客户,以及我们作为一个行业共同造成的重大影响。想像一下,我们促成了成千上万的设计,这些设计如何帮助我们的客户创新更智能、互联和更具竞争力的产品,每天为数百万用户带来愉悦和价值。或者,想像一下智能互联医疗和健康设备以及可穿戴设备,让诊断有慢性病的人过上更充实、更健康的生活。我们确实帮助世界变得更加互联、方便和高效。

无线模块继续加速物联网创新

目前,Silicon Labs 继续发布更多模块,并与模块制造商合作,进一步提高和加速集成,缩短设计周期。我们对无线模块的未来以及它们为物联网世界带来的无限可能感到欢欣。

关于 Tom Nordman:

Tom Nordman 是 Silicon Labs 家居和生活业务部门的高级营销总监,并且是公司在芬兰的分部负责人。Tom 在 Silicon Labs 工作了 10 年。他通过 Bluegiga Technologies 收购案加入公司,Bluegiga Technologies 是他于 2001 年共同创立的芬兰物联网模块初创企业。

 

延伸阅读:

Tom Nordman
Tom Nordman
高级营销总监 - 家居和生活业务部门
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software