要真正成为“智慧”城市,必须拥抱互联互通
要真正成为“智慧”城市,必须拥抱互联互通
物联网 (IoT) 的一个标志是,作为不同生态系统的一部分,使用不同的协议和技术,存在多少不同的设备,以及其中有多少设备具有不同的功能。但是,如果我告诉你,有一种“物”,42 亿人(或大约占全球人口的 55%)每天与之互动多次,并且这种互动已经持续了数千年呢?这是一个有点棘手的问题,因为大多数人将物联网与摄像机、扬声器和其他设备联系起来,但今天我们讨论的比这些设备更具有包容性的内容:城市。
城市:新世界的潜力与旧世界的问题
如上所述,世界银行预估有 42 亿人居住在城市。他们都以各种方式与城市互动,无论是在交通信号灯处等待,还是想要了解公交车何时抵达,以及提交解决停电等城市服务申请等等。所有这些互动和城市的日常监控都会产生大量数据,有些人估计标准城市每天会产生 1.8 亿千兆字节的数据。为了使您对这一数据更有概念,这与观看 2,600 万小时的高清视频流所需的数据量大致相同。
然而,除了全球的少数早期采用者之外,大部分数据都是出于特定目的各自存储、收集和分析,而使用这些数据来帮助城市更平稳运行并提高公民与其互动的能力仍然有限。
预测需要 Wi-SUN
为了打破这些孤岛,真正挖掘和利用智慧城市的潜力,需要一个端到端的统一系统,将城市内的所有功能连接起来,不仅收集数据,还可以让城市中的每个人(从市政管理人员到居民)都能进行广泛的互动。Silicon Labs 很早就意识到了这一需求,并开始针对无线智能泛在网络或 Wi-SUN 的网络构建一套解决方案。
Wi-SUN 是理想的智慧城市网络,因为它支持互操作、多服务和安全的无线网状网络。Wi-SUN 可用于涵盖线路供电和电池供电节点的多种应用领域中的大规模户外物联网无线通信网络。城市拥有数千个室外节点,包括交通灯、摄像头、能源传输站、电力线、污水系统等。为城市功能而运行的一切都可以被视为数据节点。
Silicon Labs 经 FAN 认证的 Wi-SUN 全新边界路由器为智慧城市提供所需的链路
这些节点的数量几乎无法计算,需要一个像 Wi-SUN 这样的网络,Wi-SUN 可以在户外轻松扩频,可通过各种设备接收和传输。而要通过 Wi-SUN 网络将所有这些节点链接在一起,则需要一个能够处理所有这些流量的强大路由器。因此,Silicon Labs 今天宣布推出经 Wi-SUN 现场局域网 (FAN) 认证的全新边界路由器。边界路由器管理 Wi-SUN 网状网络,监督网络管理,为网络中的其他设备提供互联网连接。Wi-SUN 边界路由器加快了智慧城市的发展、认证和部署速度,加快了上市速度,您可以在我们的技术文档入门指南:Silicon Labs Wi-SUN Linux 边界路由器参考解决方案。
Wi-SUN:连接未来的智慧城市
但是,要打造一个完整且运行正常的智慧城市,需要多个路由器。在接下来的几个月里,我们将持续讨论智慧城市和 Wi-SUN,深入探讨 Wi-SUN 是什么、Wi-SUN 与市场上其他协议的比较、如何部署 Wi-SUN,以及使用 Wi-SUN 分享行业观点和客户成功案例。
关于 Wi-SUN,您有什么想了解更多的话题吗?如果有,请通过 Twitter、Facebook 或 LinkedIn 社交媒体渠道告诉我们。