Silicon Labs 25 和物联网的未来
我于 2018 年加入 Silicon Labs,专注于扩展我们的物联网业务,在我们以物联网作为使命核心庆祝公司成立 25 周年时,我发现自己正在思考我们下一个 25 年的目标。很难全面看待这种时间,但当谈到像智能无线连接一样快速变化的领域时,几乎不可能。在短短几年内,我们看到行业取得了惊人的进步,我们开始意识到物联网的无限可能。
连接始于以人为本的方法
利用这种潜力首先要实现易于采用和扩展的无线连接,在这一方面,继续创新将是改变行业、发展经济和改善日常生活的关键。智能家居市场是我们都能看到的一个领域,在过去几年里,该市场一直处于增长势头,但最近却出现了一些令人难以置信的突破。我们在这一加速进程中发挥着重要作用,包括在 Matter 中发挥领导作用,之前称为“IP 互联家庭”(CHIP),它旨在促进采用新的连接标准,使连接设备更易于开发。我们的开发人员贡献了超过 20% 的 Matter 源代码,我们的新解决方案利用 Matter 使消费者更轻松地将他们的设备用于所有主要的智能家居生态系统,包括 Amazon Alexa、Apple HomeKit 和 Google。我们还提供几乎所有可用的智能家居无线标准背后的模块、软件和开发套件。我们已经共同构建了世界上尤为强大的物联网技术、设计和渠道合作伙伴生态系统。
作为当今最普遍的无线标准(包括蓝牙、Thread、Wi-Fi、Wi-Sun、Zigbee、Z-Wave)以及 Matter 和 Sidewalk 等新连接标准的主要推动者,我们正在帮助行业克服一些在无线连接采用和扩展过程中一直存在的一些互操作性问题。反过来,我们正在帮助开发人员快速跨越不同的标准,提高消费者在生活中引入新产品的信心。
从早期的无线电调谐器和射频合成器到进入物联网,我们拥有创新的传统。能够利用这种文化和历史,将有助于交付客户解决全球挑战所需的互联设备,包括能源效率、经济增长、更好的健康、基础设施创新和可持续城市。
而这一切都是通过以人为本,并与我们的员工、客户、合作伙伴、投资者、供应商、政府和社区建立有意义的关系来实现的。通过这种方法以及对简化无线开发的痴迷,我们创建了解决颇为复杂的物联网挑战的解决方案:安全性、互操作性、成本、功率、大小、存储、可扩展性和可靠性。我们为自己在物联网领域的业绩感到自豪,并且随着公司的发展,这将是我们 100% 的工作重点,对此我们感到无比兴奋。
虽然我自 2018 年以来才在 Silicon Labs 工作,但对创新的长期承诺无处不在。这是我们的核心价值观,也是我们在办公室内外的合作方式,也是我们应对新挑战的方式。想想我们未来 25 年面临的机遇令人难以置信,但同样重要的是要记住,这将建立在我们最初 25 年建立的惊人基础之上。
这将很有趣。