物联网设备安全性:挑战和解决方案

2024 年 10 月 1 日 | Ananya Tungaturthi | 阅读本文需要 4 分钟

任何连接到互联网的东西都可能在某一时候面临攻击。攻击者可能会试图远程破坏物联网设备,以窃取数据,进行 DDoS 攻击,或试图破坏网络的其余部分。物联网安全需要一种涵盖从设计、开发到部署和维护的整个设备生命周期的集成方法。

物联网设备的安全性是客户和设备制造商的主要关注点。为确保两台设备之间的安全通信,需要保护两个关键区域。第一个是两个设备之间的通道和在这些通道内流动的数据。这些数据由 Thread、蓝牙等通信协议予以处理。第二个是设备本身的安全性,这属于开发人员的责任。

目前已有若干标准和框架可为物联网安全提供指南和最佳实践,例如物联网安全基金会、NIST 网络安全框架、ISO/IEC27000 系列和《OWASP 物联网 10 大安全漏洞》等。然而,没有任何一种通用标准可适用于所有物联网设备,因为不同的设备具有不同的安全要求和挑战,具体取决于其用例、功能和环境。

因此,物联网设备制造商和开发人员需要采用和实施与其特定设备最相关且最合适的标准和框架,并跟上物联网安全领域的新兴趋势和技术。

虽然物联网设备中的安全威胁风险较低,但其他威胁可能产生很大的影响,并造成相当大的损害。

让我们深入了解最常见的物联网安全威胁。

未经授权的访问

最常见的安全威胁之一是未经授权的访问。黑客可以通过弱密码和其他漏洞访问物联网设备,使他们能够控制设备或窃取个人信息。这可能包括访问设备的摄像头或麦克风,或使用设备发起 DDoS 攻击。

数据泄露

物联网设备的另一个常见安全威胁是数据泄露,当攻击者从设备或其网络获取敏感或机密数据时就会发生数据泄露。这可能会损害数据的隐私性和完整性,并使设备或用户面临身份盗用、欺诈或勒索等威胁。

恶意软件攻击

物联网设备的第三个常见安全威胁是恶意软件攻击,即恶意软件在受害者的系统上执行未经授权的操作,这可能会损害设备的功能和可靠性,并对设备或其网络造成损坏、中断或破坏。

分布式拒绝服务攻击

物联网设备的另一个安全威胁是拒绝服务攻击,也就是 DDoS,这种攻击以网络资源和服务器的可用性为目标,通过使用大量的各种物联网设备从不同位置访问通信介质发起攻击,这使得检测起来更加困难。因此,分析和防止 DDoS 是一个很重要的研究领域。

物理篡改

这是另一种威胁,攻击者会以物理方式访问、更改或损坏设备或其组件。这种攻击会损害物联网设备的完整性、功能和机密性。这可能会影响设备的安全性和功能,并使攻击者能够访问、操作或销毁设备或其数据。

Silicon Labs 如何应对物联网安全挑战

安全问题通常会涉及数据泄露、恶意软件攻击、拒绝服务攻击等。然而,物联网设备更容易遭受一些其他类型的攻击。它们可能是类似于攻击者试图在您的设备上运行未经授权的代码或者试图执行产品伪造等简单的攻击,或者像差分功耗分析攻击等复杂的攻击。

Silicon Labs 通过 Secure Vault™ 来解决这些问题。Silicon Labs 的 Secure Vault 是一种高级安全功能套件,旨在保护物联网 (IoT) 设备免受不断变化的威胁。

Silicon Labs 是一家领先的物联网设备硅芯片、软件和解决方案提供商,专注于为更智能、互联程度更高的世界提供安全可靠的连接。它提供了一整套强大且全面的物联网安全产品和服务,其产品和服务具有安全启动、安全调试、安全密钥管理和安全身份等功能。

让我们看看常见的安全对策,它们可以帮助保护终端设备的密钥和私钥,并确保实现一个完全安全的生态系统。

Secure Vault Mid 功能将保护终端设备免受逻辑攻击向量的攻击。一些应用程序还需要防止物理攻击向量,它们需要具备 Secure Vault High 功能,例如安全密钥管理和篡改保护。希望保护其设备免受产品假冒以及设备克隆的设备制造商应考虑投资于安全身份,这使调试管理器能够在允许设备加入智能物联网网络之前对其身份进行验证。

安全密钥管理

有多种方法可以安全地存储密钥。一种方法是创建非常昂贵的内存单元,这些内存单元将嵌入安全子系统之中。从硅晶片区域的角度来看,这些记忆单元代价高昂,始终会让决策者格外关心:我们在芯片中用了多少?最终,从来没有足够的单元,一些关键材料最终以未经加密的明文形式存储在标准内存中。用于安全密钥存储的另一种方法是使用物理不可复制功能 (PUF) 创建特定于设备的密钥加密密钥,并将所有关键材料以加密密钥 BLOB 的形式存储在标准存储器中。这种做法的额外好处是,可为您提供近乎无限的安全密钥存储。

物理不可复制功能 (PUF)

PUF 是一种嵌入集成电路 (IC) 的物理结构,由于其独特的微尺度或纳米尺度特性源于固有的深亚微米制造工艺变种,因此很难对其进行复制。静态随机存取存储器 (SRAM) PUF 是基于可用标准组件的最知名 PUF。

其他攻击向量

攻击者尝试在我们的设备上运行其未经授权的代码的威胁始终存在,在允许应用程序代码在设备上运行之前,安全启动会对代码上的签名进行验证,以此来解决此问题。这是基于 ROM 的信任根,并将该信任根作为验证序列的安全锚。我们还可以通过锁定调试端口和启用 DPA 对策来防止未经授权访问设备,以防通过侧信道攻击解锁设备。

安全性是物联网设备中一个非常有趣的领域,因为人们永远无法确保对设备进行 100% 的防护。就像洋葱的层数越多就越难以剥开一样,我们在设备中创建的层数越多,攻击者访问信息的尝试就越困难、越昂贵。在 Silicon Labs,我们遵循按设计确保安全的理念,这意味着从设计、开发到部署和维护的每一阶段,安全均已嵌入并集成到设备的整个生命周期之中。

Ananya Tungaturthi
Ananya Tungaturthi
产品营销
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software