Matter 让智能家居更智能

2021 年 11 月 30 日 | Bob O-Donnell | 阅读本文需要 3 分钟

TECHnalysis Research, LLC 是一家市场调研公司,为技术行业和专业金融界提供战略咨询和市场调研服务。

以下是由行业专家 Bob O’Donnell 撰写的四篇系列文章中的第三篇。

智能家居的概念由来已久,它是指通过让智能设备实现互连,使我们的生活变得更轻松、更有意义。事实上,全球数亿个家庭已经安装有智能扬声器和门铃、灯泡、摄像头甚至洗衣机等联网设备,已经符合智能家居的标准。

但如果您问这些房主,他们是否认为自己的智能家居现状符合他们的预期,您可能会听到相当多的抱怨。这并不是说个别产品没有发挥应有的作用,而是说让来自不同供应商(和生态系统)的多种产品协同工作往往会比大多数人所认为的更具挑战性。因此,虽然人们可能会享受个别联网设备带来的益处,但他们无法充分认识到所有这些智能家居设备协同工作所能实现的潜力。这种情况可能即将发生改变。

造成这一问题的很大一部分原因是智能家居设备领域的各个参与者选择使用了各种不同的标准和协议。从物理连接的角度来看,处理 WiFi、Bluetooth、Zigbee、Z-Wave 和 Thread 方面存在困难,而且在应用层还存在不同通信方式的问题。意识到这些挑战后,许多大型生态系统供应商(尤其是 Apple、Amazon 和 Google)以及 Silicon Labs 等许多其他智能家居设备和组件制造商,共同设计了一套可以克服这些兼容性问题的框架。该统一智能家居标准的原始名称为 Project CHIP(Connected Home over IP,或 Connected Home over Internet Protocol),但随后更名为 Matter。

Matter 的魅力在于,它本质上吸收了多种现有智能家居相关技术的精华,并以一种对消费者友好的方式将它们整合在一起。具体来说,它使用蓝牙的设备发现协议、WiFi(用于高功率连接)或 Thread(用于低功率连接)的基于 IP 的网状无线连接,以及 Zigbee 集群库数据模型(将 Zigbee 中的设备及其功能描述成一个连贯的整体)。此外,Matter 还基于零信任模型定义了安全、加密和验证机制,用于设备到设备的连接以及无线更新。此外,考虑到现有智能家居设备的庞大安装基数,Matter 标准还允许网络桥接,可至少与一些利用 Zigbee 和 Z-Wave 的现有智能家居设备建立连接。

然而,令人欣慰的是,消费者再也不必担心这一点,因为简单地加入 Matter 认证徽标意味着互联门锁、灯泡和任何其他设备,以及旨在控制它们的软件应用程序和基于云的服务,无论制造商如何,都将以安全的方式简单地协同工作。这是由于 Matter 协议定义了传统 OSI 网络堆栈的多个层,因此它会处理物理连接、验证机制,甚至是网络应用层的通用数据模型传输方式。

坦率地说,这是一个既具有挑战性,而又庞大的目标;也正因为其目标庞大,因此也是一个需要花费大量时间、精力才能完成的过程。好消息是 Matter 的认证流程预计将于 2022 年上半年开始,而首个 Matter 认证产品将于 2022 年下半年推出。

毫不奇怪,将所有这些元素整合在一起需要付出大量的精力,尤其是在涉及同步无线信号、协议桥接和安全实施等底层功能方面。Silicon Labs 在设计和构建支持所有这些智能家居无线技术的芯片方面拥有丰富的经验。此外,安全组件(如本公司的 Secure Vault)已针对硬件 ID、加密数据等信息的片上存储进行了优化。最后,可以说最重要的是,Silicon Labs 拥有丰富的软件编写经验,可将所有这些元素结合在一起。事实上,Matter 20% 的源代码都是由 Silicon Labs 提供的。

Matter 的最终目标 — 让智能家居的愿景照进现实 — 这也是与互联设备行业相关的每个人所希冀的。事实上,虽然 Matter 最初的重点是智能家居,但它支持和标准化的功能也与工业和其他形式的物联网 (IoT) 应用相关。这些产品的最终用户以及设计和制造这些产品的公司都可以从这一可靠、全面的标准中受益,该标准得到了重要行业前沿公司和关键组件供应商的认可。

这是一个漫长的过程,但 Matter 可以真正开始让各种物联网应用变得重要。

您可以关注 Bob O’Donnell 的 Twitter 帐号 @bobodtech

类别:
Bob O-Donnell
Bob O-Donnell
技术分析研究部总裁兼首席分析师
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software