居家办公时保持工作/生活平衡

2020 年 3 月 31 日 | Silicon Labs | 阅读本文需要 4 分钟

世界各地的许多地方和国家/地区政府已经启动了“居家避疫”和“居家办公”政策,以应对新冠疫情。虽然我们的一些员工多年来一直在远程办公,但对我们许多人来说,这是一种全新的体验。我们现在开始养成一些新的生活习惯和工作习惯。问题是,它们是好的习惯吗?

对于许多开始居家办公 (WFH) 流程的人来说,最大的担忧是经常会有太多分心的事,而无法完成任何工作。事实上,在听取员工反馈、阅读有关居家办公的文章,甚至亲自体验之后,挑战往往在于弄清楚如何停止工作。我们从床上爬起来,由于我们不需要通勤去往办公室,因此没有明确的一天开始时间。同样,我们不需要把事情收拾好,及时回家吃饭,所以,一天的结束也没有界限。结果是从我们起床到睡觉,我们紧盯着电脑。现实情况是,居家办公时,我们必须找到合适的工作/生活平衡。考虑到这一点,对于居家办公的人,这里有一些实际的考虑因素。

人们在远程办公期间容易陷入的一个陷阱是,他们坐在电脑前,从不起身休息。我们在办公室工作时不会这样做,我们也不应该在家庭办公室这样做。以下是已经在全球范围内远程办公的员工的一些简单建议:

  • 起身伸展身体。久坐一个小时内起身活动一下,花几分钟伸展双腿。
  • 与同事在线互动。使用 Zoom(或其他视频会议应用程序)创建虚拟会议,甚至是工作中的虚拟休息。
    • 与您的团队快速召开站立会议,通过视频会议偶尔召集他们,并讨论他们的一天进展如何。
    • 饮水机/咖啡机 - 每天安排 15 几分钟时间让同事聚会聊天。不一定与工作相关。
    • 午餐室 - 如果您有平时会一起吃午餐的同事,请将午餐带到电脑或 iPad 区域,一起享受放松的午休时光。
    • 锻炼 - 如果您家里有健身设备(或者即使没有),可以听音乐,下载 7 分钟的免费锻炼视频,并相互较量,促进血液循环。
    • 欢乐时光 - 许多公司现在使用视频会议来主持一天结束时的虚拟欢乐时光。行之有效!

即使居家避疫期间,也要让家人保持亲近。请利用您对 Zoom 和类似视频工具的访问权限,与您的家人保持联系。他们不需要安装 Zoom 应用程序;只需通过电子邮件共享 Zoom 链接,以便家庭成员可以通过 Web 浏览器加入。

以下是提高远程办公工作效率的其他建议(来源):

  • 打造符合人体工程学的工作空间。这意味着椅子舒适良好,桌子高度合适,屏幕尽可能多。
  • 建立例程以帮助轻松进入工作模式。别忘了包括膳食、休息和轻微运动(站起来做伸展运动)。
  • 将一天分成几个部分,例如“认真工作”、“追赶进度”、“合作”等。
  • 如果可能,使用您生活空间的特定部分进行不同的活动。实例:在家庭办公室开展主要项目,在厨房接电话,在后院召开跟进会议。
  • 与其把您的工作效率定在您是否工作了八个小时上,不如定在对自己提出的问题上:“我今天干得好吗?”

虽然每个人都在努力远程办公,但不希望您筋疲力尽。找到划分一天的方法。呼吸新鲜空气。在附近散步(记住与他人保持至少两米的距离)。不仅要与您的家人保持联系,还要与您的同事和团队保持联系。过去几周发生了许多非常迅速的变化,我们有时很难跟上步伐,因为我们急于实施适合居家办公和居家避疫的新政策和程序,但我们所有人都成功地进行了这些必要的调整,一步一个脚印。

固件工程师 Regan Stehle 和她的狗在她居家办公的办公室。

 

即使居家避疫期间,也要让家人保持亲近。请利用您对 Zoom 和类似视频工具的访问权限,与您的家人保持联系。他们不需要安装 Zoom 应用程序;只需通过电子邮件共享 Zoom 链接,以便家庭成员可以通过 Web 浏览器加入。

以下是提高远程办公工作效率的其他建议(来源):

  • 打造符合人体工程学的工作空间。这意味着椅子舒适良好,桌子高度合适,屏幕尽可能多。
  • 建立例程以帮助轻松进入工作模式。别忘了包括膳食、休息和轻微运动(站起来做伸展运动)。
  • 将一天分成几个部分,例如“认真工作”、“追赶进度”、“合作”等。
  • 如果可能,使用您生活空间的特定部分进行不同的活动。实例:在家庭办公室开展主要项目,在厨房接电话,在后院召开跟进会议。
  • 与其把您的工作效率定在您是否工作了八个小时上,不如定在对自己提出的问题上:“我今天干得好吗?”

虽然每个人都在努力远程办公,但不希望您筋疲力尽。找到划分一天的方法。呼吸新鲜空气。在附近散步(记住与他人保持至少两米的距离)。不仅要与您的家人保持联系,还要与您的同事和团队保持联系。过去几周发生了许多非常迅速的变化,我们有时很难跟上步伐,因为我们急于实施适合居家办公和居家避疫的新政策和程序,但我们所有人都成功地进行了这些必要的调整,一步一个脚印。

Silicon Labs
Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software