参加 Works With 2022 虚拟会议学习打造有影响力互连设备的技能

2022 年 8 月 16 日 | Silicon Labs | 阅读本文需要 3 分钟

Works With 现已进入第三个年头,对于有兴趣培养自身技能,打造有影响力互连设备的开发人员而言,它已成为不容错过的活动。今年的活动为期三天,共有 75 场技术会议和 10 场实践研讨会。今年的活动时间增加了一天,旨在为与会者提供更多机会,参加他们感兴趣的会议。

今年共有 150 多位行业前沿人物参与小组讨论、技术会议和主题演讲,技术内容深度更甚以往,Works With 2022 势必成为迄今为止尤为值得称道的一届。

 

以特定技术为导向的物联网开发人员培训

Works With 2022 针对各种不同的物联网技术,包括 Matter、Wi-Fi、蓝牙、Wi-SUN 等,举办相应的分会。精选分会包括侧重于当前或新兴主题的会议研讨会。例如,Matter 分会侧重于构建更统一的物联网,我们与全球不同品牌合作,分享智能家居的最新发展,提供有关如何设计、构建和创造新产品的深度培训,充分释放 Matter 与生态系统(例如 Amazon Alexa、Amazon Sidewalk 和 Google Home)组合搭配产生的力量。

还有专门针对 Amazon Sidewalk 的分会,探索低带宽、长距离连接方面的设计注意事项,拓宽智能家居设备的用途。课程和会议涵盖众多主题,包括“Amazon Sidewalk 的 SW-201 硬件设计注意事项”、如何使用 Amazon Sidewalk 的架构和基础设施,包括蓝牙低功耗、CSS 和 FSK 无线电协议在其中的使用。

 

Wi-Fi

Wi-Fi 分会涵盖的主题包括克服共存挑战、实现产品响应能力和电池寿命之间的适当平衡等。Wi-Fi 仍然是目前将设备连接到互联网的最快方式,通过这些由开发人员主导的课程,与会者能学到如何将 Wi-Fi 集成到应用程序中,同时确保设计满足功耗和安全要求,并遵循新兴的认证标准。

蓝牙

Works With 2022 提供的技术课程包括调试设备、部署定位服务、集成低功耗蓝牙连接以实现实时定位服务、能量转换和存储、集成到医疗设施和医疗设备等。

Matter

Matter 在今年的 Works With 会议中占有较大的份额,有兴趣为更统一的物联网构建设备的开发人员和工程师可以参与众多不同的 Matter 技术会议。Amazon、Apple、Google、Samsung SmartThings 和其他技术前沿人物将分享他们对智能家居未来的见解和看法,并就如何设计、构建和创造新产品以释放 Matter 的力量提供深度培训。

 

 

物联网前沿人物的主题演讲

本次会议除了有 150 多位技术前沿人物开展的 75 多场技术会议和 10 场实践研讨会外,还会有物联网领域尤为具有影响力的人物发表的主题演讲。

Works With 2022 主题演讲嘉宾阵容包括:

若要报名参加 Works With 2022 并获取完整的会议、演讲者和研讨会列表,请访问:https://workswith.silabs.com/home

 

Silicon Labs
Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software