让 Matter 走进大众:参加由 Silicon Labs、Arduino 和 Mouser 举办的 Matter 开发人员挑战赛

2024 年 8 月 13 日 | Holley Wright | 阅读本文需要 2 分钟

首届 Silicon Labs Matter 挑战赛现已开放注册,该挑战赛以 Arduino Nano Matter 板为特色。Arduino Nano Matter 是 Nano 产品家族的最新成员,专为嵌入式物联网设备开发而设计,允许用户针对全球最受欢迎的智能家居连接标准进行开发。

自 2022 年 10 月推出以来,Matter 便一直致力于提高不同设备制造商之间的互操作性和兼容性。这使消费者能够更轻松地采用新的物联网设备,而无需担心它们与现有的家庭生态系统不兼容,从而降低碎片化、提高安全性并减少过时的设备。

“以 Arduino Nano Matter 板为特色的 Matter 挑战赛将为工程师开启无限可能。它与 Matter 标准的无缝集成预示着物联网连接新时代的到来,在这个时代,网络的复杂性得到了简化,上市时间大大缩短。”Mouser Electronics 供应商管理总监 Gehrig Castles 谈到,“我们相信这块开发板不仅是个组件,更是创新的催化剂,它将使工程师能够创造、连接和控制未来的智能设备。”

作为一种开源连接标准,Matter 的有效性与其采用水平直接相关。它代表了行业范式的转变,设备制造商的目光不再局限于协议,而是专注于他们能为消费者提供的功能。互操作性是 Matter 作为一个概念推出时的重要承诺,现在我们已经进入了规范阶段,这种统一正在成为现实。尽管 Matter 已成为流行的智能家居标准,但它可能是一种令人生畏的技术。互操作性很复杂,但 Arduino Nano Matter 板简化了设置和模拟 Matter 网络的过程。

Silicon Labs 大众市场销售和应用副总裁 Rob Shane 表示:“Arduino 在所有工作中都秉承‘我们来创造’的理念。他们的 DNA 是开发人员至上,与 Arduino 和 Mouser 合作举办此次挑战赛为将这种方法引入 Matter 和 Silicon Labs 项目提供了机会。”

尽管 Matter 已成为一种流行的智能家居生态系统,但它的开发却面临重重困难。我们希望通过让技术更易于获得,并使所有技能水平的用户能够以协作的方式获得实践经验,从而减少对它的畏惧。

Arduino 高级副总裁 Guneet Bedi 表示:“我们非常喜欢与 Silicon Labs 合作的一点是,接纳多种方法的开放生态系统,而不是被锁在里面。其次,拥有从概念验证到全面部署的强大技术,也使这成为一次非常棒的合作。”

这种对终端产品可能性的愿景,加上 Silicon Labs 专注于将合适的设备交给开发人员,与它完美相配。此次合作将 Arduino 广受欢迎的 Nano 平台的易用性及其口碑极佳的集成开发环境与 Silicon Labs 的 MGM240S 多协议模块相结合,推出了市面上最小的开发板之一。Matter 挑战赛的参赛者还将争夺奖品,包括价值 500 美元的 Mouser 电子礼品卡,获奖人将在 Works With 期间展示。

有关更多信息和注册详情,请查看我们在 Silicon Labs 社区的公告。

Mouser 是 Matter 挑战赛的首选电子零售商,其广泛的开发人员受众使它成为理想的分销合作伙伴。如果您正在构思 Matter 项目,您可以借此机会参加挑战赛,开启您的开发之旅。我们将与 Arduino 和 Mouser 一起制定标准,让物联网开发更简单、更易访问且容易使用。

类别: Matter
Holley Wright
Holley Wright
高级物联网社区经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software