访问 Works With 2024 物联网培训点播
Works With 2024 已经结束,但您可以随时在此处点播观看今年虚拟大会活动的每个精彩时刻。
很难相信这是我们的第五次 Works With 活动,我们专门打造此活动,以便为物联网开发人员和制造商提供一个学习、合作和交流思想的平台。从某种角度来看,第一次 Works With 发生在疫情高峰期,世界在我们眼前发生了变化。我们的行业和世界在那段时间的适应和发展方式很难描述,但“连接性”在这一转型中发挥的作用无处不在。
创建 Works With 议程和内容是一个漫长的过程,需要评估客户的技术市场培训需求,并提供行业领先的内容来满足这一需求。我们非常谨慎地规划主题、会议和演讲者,为物联网开发人员提供实际价值,将不断发展的技术生态系统聚集在一起,并促进协作和互操作性。今年的编排重点关注 Wi-Fi、蓝牙、LPWAN、Matter、计算和物联网趋势等技术相关课程系列,以此推动这一使命。但今年最重要的变化之一是,我们在奥斯汀、圣何塞、海得拉巴和上海举办了四个现场面对面活动。通过举办 Works With,我们有机会将这些主题带给我们的客户和合作伙伴,并与全球创新者社区建立联系,他们与我们一样在连接设备和改善生活方面充满热情。
我们感到非常自豪的是,现在大家公认 Works With 是一个不容错过的行业活动,无线开发人员无需出行即可免费获得业内最优秀人才提供的高水平实践培训,这一点仍然只有 Works With 能够做到。我们也很乐意通过 Works With 2024 点播提供每个课程和主题演讲。查看亮点:
第 1 天的主题演讲:连接未来:人工智能 (AI) 如何加速下一波物联网发展
Silicon Labs 首席执行官 Matt Johnson 和首席技术官 Daniel Cooley 以及 NVIDIA 保健/医疗业务开发总监 David Niewolny 一起探讨 AI 与物联网之间的关系。
第 2 天的主题演讲:Works With 2024:全球物联网挑战和解决方案
我们宣布了 Matter Challenge 获奖者(Matter Challenge 是一个与 Arduino 和 Mouser 联合开展的项目),随后是 NVIDIA 产品营销总监 Adam Scraba、三星印度研究院的 Niranjan Patil,以及丹佛市人类家园首席执行官 Jamie Gomez 的小组成员,讨论物联网如何通过应对全球紧迫的挑战来实现其改变生活的承诺。
蓝牙开发人员培训课程
- BLE201: Silicon Labs:加速终端设备开发
- BLE203: 使用信道探测实现准确距离估算
- BLE204: 利用环境物联网:实现可持续连接的飞跃
LPWAN 开发人员培训课程
- LPW101: 1 GHz 以下物联网:长距离物联网的协议、应用和关键考虑因素概述
- LPW102: LPWAN 协议深入分析:Wi-SUN、Z-Wave 和 Amazon Sidewalk 在智慧城市和物联网应用中的技术比较
- LPW103: Z-Wave 长距离:实现超出家庭范围的连接性
Matter 开发人员培训课程
- MAT101: Matter 简介:原因、内容和方式
- MAT102: Matter:这是适合我产品的技术吗?
- MAT103: Matter:从用户和生态系统的角度看技术和采用
物联网趋势课程
- IOT101: 最显著的安全趋势及预期
- IOT102: 使用开放 CSMP 彻底改变大规模物联网部署:Cisco 和 Silicon Labs 的合作
- IOT103: 工业物联网的有线到无线
- IOT104: 产品设计师的五大医疗物联网趋势 - 专家小组
- IOT105: 使用 RTOS 简化物联网开发
- IOT106: 当今和未来的蓝牙趋势
Wi-Fi 开发人员培训课程
- WF101: Wi-Fi 4 到 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7 的演变及其如何影响您的物联网战略和路线图
- WF201: Wi-Fi 物联网开发人员如何对物联网设备实现超低功耗
- WF302: 使用 Silicon Labs SiWx917 构建 Wi-Fi 跟踪平台
物联网合作伙伴和生态系统课程
- PAR101: Arduino Nano Matter 实践
- PAR202: 用于运动分类和异常检测的 Edge Impulse 教程
- PAR203: 将智能家居网关从 Wi-Fi 转变为多协议物联网和 Matter
物联网边缘计算课程
- CMP102: Simplicity Studio 6 简介
- CMP101: 为物联网开发定义理想的 MCU 平台
- CMP103: 边缘智能:如何利用 Silicon Labs AI/ML 提高效率和性能
既然 Works With 2024 已成为历史,是时候将注意力转向明年了。现在就是最好的准备时间,随着最近 Matter 1.4 的发布,以及蓝牙、Wi-Fi 和其他推动我们行业发展的基础技术的不断创新,我们最好马上开始行动。