• 商业和工业照明
  • |
  • EFR32MG13 系列 1 模块

Zigbee 支持无线商业照明

|

概述

SmartGreen 是一家巴西物联网公司,专注于可持续智能照明和智能电表自动化解决方案。SmartGreen 总部位于圣保罗附近,其与各城市开展紧密合作,建立端到端物联网集成的商业自动照明解决方案。截止到 2020 年,公司将在巴西的市政街道上部署超过 200,000 个商业照明系统。SmartGreen 的客户包括 EDP BRASIL、Citelum 和 Quantum Engenharia。自公司于 2012 年成立以来,一直专注于为客户提供集成物联网解决方案,包括硬件、通信、网关、处理层以及管理设备所需的软件和应用程序。

SmartGreen 的商业照明解决方案通过使用 Zigbee 2.4 Ghz 的网状网络运行。公司的主要智能照明产品是 SGIP7,它取代了光电池,并为照明设备提供了自动化所需的智能。SmartGreen 的解决方案包括街灯项目的硬件、网关和端点以及 SaaS 套件,包括软件许可证、升级、云功能以及持续的技术支持。

挑战

开发城市可实施的端到端集成 IoT 商业自动照明解决方案,以满足新的能源效率和气候监管标准

解决方案

使用 MGM13P Zigbee 模块将可靠的高性能、低功耗、内置安全功能无缝集成到智能照明解决方案中。

结果

创建包括适用于街灯项目硬件、网关和端点的商业照明解决方案,所有这些解决方案均具有成本效益和可扩展性能。

为什么选择 Silicon Labs

SmartGreen 已使用 Silicon Labs 的第一代 Zigbee 模块,目前正在升级到 EFR32MG13 系列 1 Zigbee 模块。SmartGreen 在过去测试过许多协议,但开发人员会遇到性能和成本问题。Zigbee 协议和体系结构与 Silicon Labs 的蓝牙网状网络模块一起使用时,得益于该协议具有可靠的高性能、低功耗以及内置的安全功能,非常适用于 SmartGreen 的商业照明应用。

SmartGreen 的商业照明解决方案如何使世界变得更好:

SmartGreen 的许多客户都在使用我们的商业照明解决方案来满足新的能源效率和气候监管问题。城市经理对自动化商业照明解决方案节省的能源以及该解决方案降低燃料运营团队的工作量感到兴奋。此外,许多城市经理对使用该产品的平台来自动化城市基础设施以改善城市的整体运营也感兴趣。因为 SmartGreen 技术平台已经内置于许多巴西城市基础设施中,SmartGreen 正在发展成为除了智能照明之外的城市多服务网络。公司的市政客户希望探索平台上的其他自动化服务,例如使用环境、交通以及公用事业传感器来帮助他们更持久高效地运行城市。Silicon Labs 的 Mighty Module 解决方案正在帮助 SmartGreen 使这一延展目标成为可能,这得益于该解决方案具有的成本效益性能。

Zigbee 网状网络与 Silicon Labs 的无线技术结合,使传感器和设备能够相互通信,而无需网关,因此,即使网络下降,我们的设备也可以继续工作并与其他传感器和设备进行通信。
Daniel Russi Netto
SmartGreen 联合创始人兼商业总监

想要了解有关商业照明的安全、可扩展和可互操作的无线连接的更多信息吗?

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software