面向物联网未来的智能无线AI/ML技术
IOTE 深圳物联网展是全球规模最大、最重要的物联网贸易展会,将举办一系列涵盖整个物联网生态系统的物联网活动和会议。今年,IOTE 深圳物联网展将于8 月 28-30 日 在深圳世界会展中心(宝安)举行。
我们的展厅位置位于 10 展厅的 10A-26 展位,欢迎来此体验下列方面的现场和视频演示:
Matter
通过无与伦比的解决方案,我们继续在 Matter 领域处于领先地位。我们领先的一站式 Matter 开发平台基于 MG24 或 MG26 SoC,支持 Matter over Thread、Matter over Wi-Fi,以及 Matter & Zigbee 并发参考设计。无缝连接新的和现有的智能家居设备。
Wi-Fi
探索我们的 Wi-Fi 摄像头参考设计,它采用 SiWx917、我们的低功耗 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC。我们的 Wi-Fi 产品组合支持 Wi-Fi 和蓝牙,具有超低功耗和高性能,适用于边缘计算、一流安全性和远程。
演讲会程安排
8 月 29 日星期四 | 14:40 - 15:00
超低功耗 Wi-Fi 6 + 蓝牙 LE 解决方案扩展物联网应用场景
Bruce Huang | Silicon Labs(中国)高级现场应用工程师
有关 IOTE 深圳物联网展以及注册参加的更多信息,请访问 iotexpo.com.cn。