简介
Silicon Labs Wi-SUN SDK 是用于 Wi-SUN 应用开发的行业领先软件栈和开发工具。FAN 认证 Wi-SUN 协议栈基于 ARM® 的开源实施,因此针对 Silicon Labs 基于 ARM® Cortex® 系列的 EFR 平台进行了高度优化。该解决方案提供 PHY、MAC 和 IPv6-6LoWPAN 层,最高支持应用层,包括 FAN 认证的边界路由器。
Wi-SUN 解决方案亮点
用于终端节点和边界路由器的完整解决方案
FAN 认证 PHY、协议栈和边界路由器参考
所有强制和可选数据率,包括 50 kbps、100 kps 和 150 kbps
面向北美、巴西、欧洲和印度的区域支持
Wi-SUN 边界路由器演示
Wi-SUN 网络分析仪
软件功能
Simplicity Studio IDE 和 WSTK + 无线电板
CoAP 库和 Wi-SUN 示例应用程序
基于标准 - CoAP、TCP、UDP、IPv6、6LoWPAN、RPL
工具链 – GCC 和 IAR
FreeRTOS 和 Micrium
POSIX 类套接口
下载
下载和安装 Simplicity Studio
借助 Wi-SUN SDK、预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的无线系统。在下方选择您的软件封装。
GitHub
Silicon Labs 无线物联网 SDK 和代码示例还可通过 GitHub 下载。
VS 代码 IDE 支持
除 Simplicity Studio IDE 之外,我们还支持可与我们所有独特的开发工具配合使用的 VS 代码。
技术文档
Gecko SDK Release Notes (4.4.3.0)
最近更新 - 2022 年 4 季度 (2022 年 10 月)
Wi-SUN Version 1.10.1.0
- Wi-SUN 协议栈:
- 新增了对 LFN 多播接收的支持
- 新增了对非标准 PHY 配置的支持
- 新增了对阻塞套接字的支持
- Wi-SUN 应用:
- Wi-SUN – SoC 网络测量改进
- Wi-SUN – SoC (CoAP) 仪表和 Wi-SUN – SoC (CoAP) 收集器改进
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/05 | 版本 1.10.1.0 |
2024/04 | 版本 1.10.0.0 | |
2024/03 | 版本 1.7.2.0 | |
2024/01 | 版本 1.9.0.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 1.8.0.0 |
2023/10 | 版本 1.7.1.0 | |
2023/07 | 版本 1.7.0.0 | |
2023/06 | 版本 1.6.0.0 | |
2023/05 | 版本 1.5.2.0 | |
2023/03 | 版本 1.5.1.0 | |
2023/02 | 版本 1.5.0.0 |
Gecko Platform Version 4.4.3.0
- 外围设备
- 为底层驱动程序引入了新 API 名称(具有适用于旧名称的兼容层)
- 服务
- 用于访问已添加到令牌管理器的令牌值的 API
- CPC
- NVM3 模块,使主机能够访问二级设备的非易失性存储器,在“生产质量”环节发布
- 与 MCU 主机一起使用的 CPC 主设备,在“实验质量”环节发布
- 进行了大量优化和性能改进
- 安全
- 更新了 Mbed TLS(更新至版本 3.5.0)
- RAIL
- 为 EFR32xG25 设备新增了多项新功能,包括用于选择软件调制解调器所支持调制方式的新组件
- 在 EFR32xG23 和 EFR32xG28 中新增了对多个新 PHY(包括 Sidewalk PHY)的支持
- 其他组件
- 升级了编译器(升级至 GCC 12.2.1 和 IAR 9.40.1)
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/05 | 版本 4.4.3.0 |
2024/04 | 版本 4.4.2.0 | |
2024/03 | 版本 4.3.3.0 | |
2024/02 | 版本 4.4.1.0 | |
2024/01 | 版本 4.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 4.4.0.0 |
2023/10 | 版本 4.3.2.0 | |
2023/08 | 版本 4.2.4.0 | |
2023/07 | 版本 4.3.1.0 | |
2023/06 | 版本 4.1.5.0 | |
2023/06 | 版本 4.3.0.0 | |
2023/05 | 版本 4.2.3.0 | |
2023/03 | 版本 4.2.2.0 | |
2023/02 | 版本 4.2.1.0 | |
2023/01 | 版本 4.1.4.0 |
社区与支持