Bluegiga Wi-Fi® 软件堆栈

 

Bluegiga Wi-Fi 软件是专为 Bluegiga 的 WF121 Wi-Fi 模块设计的嵌入式 802.11 MAC 和 IPv4 堆栈。该软件可实施全面的 802.11 功能、WPA2、WPA、WEP 和 WPS 加密协议,以及 TCP、UDP、DHCP、DNS、ICMP 和 HTTP 等不同的 IP 协议。该 Wi-Fi 软件还支持 802.11 接入点和 HTTP 服务器功能,可轻松配置并直接连接至电话、平板电脑和 PC。

Bluegiga 的 Wi-Fi 软件可提供功能强大、低开销、简单易用并可通过 UART、USB 或 SPI 接口使用的 Bluegiga BGAPI™ 串行协议。BGAPI 串行协议可使用户访问多种功能,例如接入点发现、关联、加密和连接建立以及 TCP 和 UDP 数据传输。为简化外部主机处理器的软件开发,Bluegiga Wi-Fi 软件还设有一个 Bluegiga BGLIBTM C 库,可实施 BGAPITM 串行协议分析程序,并可轻松导出至不同的嵌入式系统。

对于独立应用程序,Bluegiga Wi-Fi 软件还可提供简单的 BGScript™ 脚本语言和 VM 环境,从而使用户能够为 WF121 Wi-Fi 模块编写简单的应用程序。这样做可降低成本、减小体积且无需使用外部 MCU。

关键优势

  • 带客户端和接入点模式的全面嵌入式 802.11 MAC
  • 带 TCP、UDP、DHCP、mDNS 和 DNS 协议的内置 IPv4 堆栈
  • 内置 HTTP 服务器
  • 支持 WPA2、WPA、WPS 和 WEP 安全算法
  • 通过 UART、USB 或 SPI 的简单、低开销 BGAPI™ 串行协议
  • 独立应用程序可利用 Bluegiga BGScript 创建
  • 通过 TCP 和 UDP 的高吞吐量

规格

Wi-Fi 功能:

  • Wi-Fi 客户端模式支持
  • 可连接多达五个客户端的 Wi-FI 接入点模式
  • WPA2、WPA、WPS 和 WEP 安全 

软件 API:

  • 用于 UART、USB 或 SPI 的基于二进制的 BGAPI 串行协议
  • 实施 BGAPI 串行协议分析程序的 BGLIB 主机库
  • 用于独立应用程序的 Bluegiga BGScript 编程语言

IP 功能:

  • IPv4 兼容 IP 堆栈
  • TCP 和 UDP 客户端和服务器
  • DNS 客户端
  • mDNS
  • DHCP 客户端和服务器
  • HTTP 服务器
  • 多达 3.5 Mbps 的吞吐量

软件 SDK:

  • 免费 SDK 包含:
    • BGScript 编译器和 BGScript 示例
    • BGLIB 分析程序 C 语言源代码和示例
    • 用于现场更新的 DFU 固件更新工具
    • PC 工具
    • 文档

Bluegiga Wi-Fi 软件文档

查看所有 Bluegiga Wi-Fi 软件文档 

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software