Wi-Fi 6:解决 Wi-Fi 物联网设备密度增加的问题
Wi-Fi 仍然是物联网中最常用和最知名的连接标准之一。它在消费者中非常受欢迎,行业估计到今年年底将有 180 亿台 Wi-Fi 连接设备处于流通中。
这对设计师和开发人员来说是一个巨大的市场,但随着物联网将继续扎根于人们的生活,它也为设备用户提出了新的要求和期望。用户对新的物联网用例越来越感兴趣,这些用例将可驱动先进功能的音频、视觉和数据处理应用程序扩展到电池供电的设备,例如智能门锁、摄像头、传感器、可以在家中绕过障碍物的扫地机器人。这意味着必须将能源使用和功耗视为终端设备开发等式中不断增长的一部分。此外,随着大多数现有的 Wi-Fi 设备使用 2.4 GHz 频谱,网络变得越来越拥挤,这些设备降低了高密度区域的性能。最后,用户还希望整合其所有设备并能够从一个中枢控制所有设备,理想情况下是单个应用程序、手机、平板电脑或控制台,因此下一代 Wi-Fi 设备还必须面向 Matter 的未来。Wi-Fi 6 通过 OFDMA、MU-MIMO、波束成形、BSS 着色和目标唤醒时间等新功能帮助解决这些挑战。
今天,我们宣布推出超低功耗 SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙低功耗 (LE) SoC。SiWx917 旨在从根本上降低 Wi-Fi 物联网网络的能耗,同时提供更多的计算能力、更快的 AI/ML 和强大的安全性,以应对未来的挑战。我们希望为设备制造商提供一种单一、完全集成、支持 Matter 的 Wi-Fi 6 SoC,其具有高内存容量,可提供该细分市场中超长的电池寿命,并可在同一芯片上运行所有无线协议栈和客户应用程序,以降低成本、简化开发并加快收入实现时间。
SiWx917 是 Silicon Labs 产品组合中首款 Wi-Fi 6 SoC。SiWx917 支持 OFDMA、MU-MIMO、BSS 着色和其他功能,可在拥挤的网络环境中实现更高的带宽和更高的网络效率,从而实现更快、更稳定的网络覆盖。该产品具有超低功耗功能,并支持 Wi-Fi 6 的目标唤醒时间,设备可长时间处于睡眠状态,为智能锁或智能传感器等基于电池的设计提供长达数年的运行时间。SiWx917 在同一芯片中搭载蓝牙 LE,还支持简单化设备调试,无论是在家中还是在设备数量达到数千台的商用和工业环境中,都可以大大缩短部署新设备的时间。
SiWx917 还支持单芯片封装中的 Matter over Wi-Fi。这有助于开发人员使用更小巧的外形来简化设计,降低开发成本,并加速上市时间,同时满足用户需求,即通过单个应用程序或设备控制整个物联网环境。
虽然 Matter 有可能迎来物联网连接的新时代,但是当大量设备连接到一个接入点时,安全性变得更加重要。SiWx917 通过 PSA 2 级认证,具有安全启动、安全信任区、安全 XIP 等功能,可以保护设备、客户和设备供应商品牌声誉免遭日益增长的网络攻击。
所有这些功能都集成在一个具有超低功耗能力的极为节能的 SoC 中,与竞争对手的 Wi-Fi 50 和蓝牙 LE 组合 SoC 相比,功耗降低达 6%,使其成为低功耗物联网设计的理想选择,尤其是基于电池的设计。
目前 SiWx917 正在生产样品,计划于第三季度初全面上市2023。如果您有兴趣了解有关 SiWx917 的更多信息,请访问:
- 我们的 Wi-Fi 解决方案页面
- SiWx917 的解决方案页面
- 免费注册参加我们的 Works With 课程 LPWF-101:低功耗 Wi-Fi 在物联网设备中的未来