无线连接
适用于所有主流生态系统的 IoT 硅芯片和软件领域的成熟领先企业。
开发互连产品的过程困难重重。时间计划紧迫。嵌入式安全技能和技术十分稀缺。重复使用硬件和软件并非易事。很难找到真正功能强大的集成解决方案。我们随时准备好为您提供帮助。
作为所有主要物联网 (IoT) 生态系统的公认领先供应商,Silicon Labs 部署的物联网无线芯片数量远超 10 亿。我们拥有适用于快速开发智能家居、商用、消费者和工业应用的硅芯片、软件和工具。
借助我们可扩展、可安全升级的端节点和网关体系结构,可以轻松满足严格的政府法规,并在整个生命周期内为您的互连产品保驾护航。充分利用我们在网状网络技术和多协议共存领域的专业知识,从而提供用于物联网 (IoT) 的高级且安全的无线解决方案。
主打产品
跨协议、技术和应用,我们的物联网平台正在帮助开发人员创造智能互联设备,以解决世界上最大的挑战。我们与业内颇受欢迎的生态系统兼容,因此您可针对任何应用快速推出集成设备。在下方了解我们的一些热门产品,立即开始打造更光明的未来。
-
全部
-
蓝牙
-
Wi-Fi
-
Wi-SUN
-
专有产品
-
Zigbee
-
Z-Wave
-
多协议
-
Thread
-
Matter
-
Amazon Sidewalk
- 全部
- 蓝牙
蓝牙
用于高级 LED 照明和家庭自动化的下一代无线 SoC
用于高级 LED 照明和家庭自动化的下一代无线 SoC
SiBG301 SoC 系列属于我们的下一代第 3 系列平台,该平台进一步巩固了我们在超低功耗物联网 SoC 和模块领域的领先地位。第 3 系列将计算、安全性、RF 性能和能效提升到新的水平,这些都是满足新兴物联网市场需求所必备的要素。SiBG301 专为线路供电智能设备而设计,包括 LED 照明、插头和开关。
这款多核设备搭载了运行频率高达 150 MHz 的 ARM Cortex®-M33,用于应用开发,并配备了专门用于无线电和安全引擎的内核。3 系列 Secure Vault™ 已通过 PSA 4 级认证,取得 PSA 认证的最高攻击防御级别,能够保护数据和设备安全。高达 4 MB 闪存和 512 kB RAM 的内存选项,可满足蓝牙低功耗和蓝牙网状网络等更高要求的应用场景。
精选的 SiBG301 设备针对 LED 照明应用进行了优化,集成了关键功能,包括用于 LED 控制器 IC 的 PIXELRZ 单线通信接口,以及支持低电平和一致调光的 LED 预驱动器,从而简化了设计、减少了 BOM 并降低了产品成本。
适用于小型设备的超低功耗、高内存和高安全性
适用于小型设备的超低功耗、高内存和高安全性
EFR32BG29 无线 SoC 是一款高效、大内存、低功耗且超紧凑的 SoC,专为物联网设备实现安全且高性能的无线网络连接而设计。它具有 1 MB 闪存和 256 kB RAM,配备 DCDC 升压功能,可支持多种电池类型,并允许在低至 1.2 V 的电压下运行,还配有一个库仑计,用于精确监测电池电量。它还针对 Secure Vault™ High 进行了设计,该功能提供先进的安全特性,使其非常适合那些有着严格且严苛的安全和隐私标准的应用领域和行业。一些应用场景包括电池供电的传感器、资产追踪器、牙齿植入体、连续血糖监测系统 (CGMS) 以及可穿戴设备。
高性能、高内存、低功耗
高性能、高内存、低功耗
EFR32BG26 蓝牙 SoC 是使用蓝牙低能耗实现物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和便携式医疗产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex®-M33 运行高达 78 MHz 的频率、3200 kB 的闪存和 512 kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关/集线器、传感器、开关、智能插头、LED 照明和灯具。
信道探测优化和高性能 AI/ML SoC
信道探测优化和高性能 AI/ML SoC
适合电池供电设备的超低功耗、高性价比解决方案
针对电池供电设备或无电池设备进行了优化
针对电池供电设备或无电池设备进行了优化
EFR32BG22 和 EFR32BG22E 低功耗蓝牙 (LE) 无线 SoC 解决方案是 Wireless Gecko Series 2 平台的一部分。这些设备的设计高度注重能源效率,提供一流的超低传输功率和接收功率,高性能、低功耗 Arm® Cortex® -M33 内核提供业界领先的能源效率,可将钮扣电池寿命延长长达十年。 BG22 让您能够创建节能应用,而 BG22E(“E”表示节能)通过延长电池寿命和支持完全无需电池的设计,进一步增强了节能优势。我们的 BG22 和 BG22E 系列是适用于环境物联网或能量收集设备的市场领先的理想 SoC。目标应用包括蓝牙网状网络低功耗节点、智能门锁、个人医疗保健和健身设备。资产跟踪标签、信标和室内导航也将受益于 SoC 的多用途蓝牙到达角 (AOA) 和出发角 (AOD) 功能以及亚米级定位精度。
超低功耗、小封装
超低功耗、小封装
EFR32BG27 系列无线 SoC 提供超小型 WLCSP 封装(2.3 毫米 x 2.6 毫米),使用纽扣电池即可运行,从而开创了新的可能性。现在,设备制造商可以在不牺牲性能和安全性的情况下,满足极小封装应用的需求。BG27 蓝牙 SoC 集成 DCDC 升压功能,可在低至 0.8 伏的电压下工作,支持单节碱性和 1.5 伏纽扣电池,此类电池通常用于电池供电贴片和连续血糖监测 (CGM) 设备的医疗应用中。此外,BG27 的唤醒引脚可使仓库或运输途中的产品数月保持关闭状态,功耗不到 20 nA,确保电池保持充满电可供使用。集成式库仑计数器能够精确监控电池电量,避免关键应用出现意外电池耗尽。目标应用包括互联医疗设备、可穿戴设备、传感器、开关、智能门锁以及商用和 LED 照明。
高性能、长距离
高性能、长距离
EFR32BG24 无线 SoC 是使用低功耗蓝牙和蓝牙网状网络实现物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和便携式医疗产品。凭借 AECQ-100 认证、信道探测支持,以及高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,且避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关/集线器、传感器、开关、门锁、智能插头、LED 照明、灯具、血糖仪和脉搏血氧计。
EFR32BG27 (BGM270S) 系列 2 模块
EFR32BG27 (BGM270S) 系列 2 模块
BGM270S 是经认证的 2.4 GHz 无线模块系列,专门针对电池供电的物联网设备进行了优化。这些模块基于 EFR32BG27 SoC,支持蓝牙低功耗,凭借 Secure Vault® 技术,提供卓越的 RF 性能、能效和行业领先的安全性。BGM270S 模块具备全球监管认证,支持先进的开发和调试工具,以简化开发,加快上市时间。
- Wi-Fi
Wi-Fi
SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 无线 SoC
SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 无线 SoC
SiWx917M SoC 是我们功耗最低的 Wi-Fi 6 SoC,是使用 Wi-Fi®、蓝牙、Matter 和 IP 网络实现安全云连接的超低功耗物联网无线设备的理想之选。非常适合于开发需由使用时间较长的电池供电的设备。SiWx917M SoC 包括超低功耗 Wi-Fi 6 及低功耗蓝牙 LE 5.4 无线 CPU 子系统,以及集成微控制器 (MCU) 应用子系统、安全功能、外围设备和电源管理子系统,所有这些都集成在一个尺寸为 7 x 7 毫米的 QFN 封装中。无线子系统由运行速度高达 160 MHz 的网络无线处理器、基带数字信号处理、模拟前端、2.4 GHz RF 收发器和集成功率放大器组成。应用子系统由运行频率高达 180 MHz 的 ARM® Cortex®-M4F、嵌入式 SRAM、闪存和传感器集线器组成。ARM® Cortex®-M4F 专门用于外围设备和应用相关处理,而网络无线处理器在独立线程上运行无线和网络协议栈,因此可提供完全集成的解决方案,可直接用于各种嵌入式无线物联网应用。
SiWx917Y Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 无线模块
SiWx917Y Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 无线模块
我们的 SiWx917Y 无线模块为能源敏感和电池供电的物联网设备提供超低功耗 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 (LE) 5.4 多协议 2.4 GHz 连接。凭借集成天线和全球射频监管认证,SiWx917Y 无线模块减少了开发和认证所需的时间与成本。ARM® Cortex®-M4 应用微控制器子系统、Matter 支持、大内存、传感器集线器和丰富的外围设备使 SiWx917Y 无线模块成为适用于任何物联网用例的通用解决方案。智能电源管理以同类产品中最低的功耗提供高性能、长距离 Wi-Fi 6 连接,从而最大限度地延长智能物联网设备的电池寿命并尽可能降低设备能耗。
我们的 SiWx917Y 模块封装了一个完全集成、带天线的屏蔽物联网无线计算解决方案,拥有全球 RF 认证,尺寸为 16 x 21 x 2.3 mm。有多个可订购的部件编号 (OPN) 供用户选择,可选配不同的天线、PSRAM 和闪存配置以及三种操作模式:无主机片上系统 (SoC)、网络协处理器 (NCP) 和无线电协处理器 (RCP),为智能家居、智能相机、电器、消费者健康和可穿戴设备、临床医疗、工业、智能建筑和资产跟踪等物联网应用提供最佳解决方案。
无线子系统由运行速度高达 160 MHz 的网络无线处理器、基带数字信号处理、模拟前端、RF 收发器和集成功率放大器组成。应用子系统由运行频率高达 180 MHz 且带有 FPU 子系统的 ARM® Cortex® M4 处理器组成,专用于外围设备和应用处理。高性能双核架构在单独的内核上运行应用和无线堆栈,以最大限度地提高性能和吞吐量,并保证及时处理时间敏感型应用。
这些 SiWx917Y 模块支持全球 RF 监管认证。它们已获得美国 (FCC)、加拿大 (IC/ISED)、日本 (MIC) 等国家的模块化无线电类型认证。它们还符合相关 EN 标准(包括 EN 300 328 v2.2.2),以符合欧盟 (CE) 和英国 (UKCA) 的指令与法规(请联系 Silicon Labs 销售部了解更多详情)。
- Wi-SUN
Wi-SUN
EFR32FG281 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SoC
EFR32FG281 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SoC
EFR32FG28 SoC 是一款理想的双频 1 GHz 以下 + 2.4 GHz 蓝牙低功耗 SoC 解决方案,适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量等物联网应用。这款双频解决方案结合了高性能 1 GHz 以下无线电,可提供长距离功能和蓝牙无线电,提高了设计灵活性。大内存占用和 IO 计数增加可实现设计整合,Secure Vault™ 可提供灵活性,从而选择满足产品需求的安全级别。
EFR32FG25 1 GHz 以下无线 SoC
EFR32FG25 1 GHz 以下无线 SoC
EFR32FG25 无线 SoC 是用于智能电表、照明、城市和楼宇自动化的长距离 1 GHz 以下无线连接的理想解决方案。纳入多速率 OFDM、FSK 和 O-OPSK 调制方案,可实现高达 3.6 Mbps 的数据速率,同时保持对 2.4 GHz 干扰的抗扰性。较大的内存占用和增加的 IO 数量可实现设计整合,当与 Secure Vault™ 结合使用时,可以提供更高级别的系统安全性。
EFR32FG12 专有无线 SoC - EFR32FG12
EFR32FG12 专有无线 SoC - EFR32FG12
EFR32FG12 无线解决方案将节能型微控制器 (MCU)与支持 1 GHz 以下 和 2.4 GHz 专有无线协议和专有调制方式(包括 OOK、成形 FSK、带 DSSS 的成形 OQPSK 的高度集成无线电收发器相结合,包含或不含 FEC。我们的解决方案可提供行业领先的能源效率、超快的唤醒时间、可扩展的功率放大器、集成的 2.4 GHz 平衡-不平衡转换器以及广泛的 MCU 功能。这些设备可适用于任何电池供电应用以及其他需要高性能和低功耗特性的系统。
- 专有产品
专有产品
EFR32FG23L 超低功耗、应用优化的 1 GHz 以下 SoC
EFR32FG23L 超低功耗、应用优化的 1 GHz 以下 SoC
EFR32FG23L 1 GHz 以下解决方案是一款超低功耗、经济高效的 SoC,配有最佳闪存和 RAM,适合多种应用。单芯片、多核解决方案可提供一流的链路预算,具有快速唤醒时间的低功耗以及集成的功率放大器,可为物联网设备实现下一代安全连接。FG23L 的效率和可靠性使其适合家庭和工业自动化、电子钥匙扣和智能城市传感器节点等应用。
EFR32FG281 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SoC
EFR32FG281 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SoC
EFR32FG28 SoC 是一款理想的双频 1 GHz 以下 + 2.4 GHz 蓝牙低功耗 SoC 解决方案,适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量等物联网应用。这款双频解决方案结合了高性能 1 GHz 以下无线电,可提供长距离功能和蓝牙无线电,提高了设计灵活性。大内存占用和 IO 计数增加可实现设计整合,Secure Vault™ 可提供灵活性,从而选择满足产品需求的安全级别。
EFR32FG25 1 GHz 以下无线 SoC
EFR32FG25 1 GHz 以下无线 SoC
EFR32FG25 无线 SoC 是用于智能电表、照明、城市和楼宇自动化的长距离 1 GHz 以下无线连接的理想解决方案。纳入多速率 OFDM、FSK 和 O-OPSK 调制方案,可实现高达 3.6 Mbps 的数据速率,同时保持对 2.4 GHz 干扰的抗扰性。较大的内存占用和增加的 IO 数量可实现设计整合,当与 Secure Vault™ 结合使用时,可以提供更高级别的系统安全性。
EFR32FG23 1 GHz 以下无线 SoC
EFR32FG23 1 GHz 以下无线 SoC
EFR32FG23 SoC 是适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量的 1 GHz 以下物联网无线连接的理想解决方案。高性能的 1 GHz 以下无线电可进行长距离传输,并且不容易受到其他技术造成的 2.4 GHz 干扰。单芯片、多核解决方案可提供多种行业前沿的功能,包括出色的安全性、低功耗、快速唤醒时间以及集成的功率放大器,可为物联网设备实现下一代安全连接。
EFR32FG22 (FG22) 系列 2 专有无线 2.4 Ghz SoC
EFR32FG22 (FG22) 系列 2 专有无线 2.4 Ghz SoC
EFR32FG22 和 EFR32FG22E 专有无线 2.4 Ghz SoC 解决方案是 Wireless Gecko Series 2 平台的一部分。FG22 SoC 将 38.4 MHz Arm® Cortex®-M33 内核与 TrustZone 以及接收灵敏度达 -102.3 dBm 的高性能无线电集成在一起。 FG22 让您能够创建节能应用,而 FG22E(“E”表示节能)通过延长电池寿命和支持完全无需电池的设计,进一步增强了节能优势。这款 SoC 将超低传输和接收功率(+6 dBm 下为 8.2 mA TX,3.6 mA RX)、1.2 µA 深度睡眠模式功率以及诸如 RFSense 之类创新低功耗功能组合在一起,提供业界领先的能源效率,可延长电池有限或能量收集选项的产品(如电子货架标签和工业无线传感器节点使用的产品)的运行寿命。
FGM230S 1 GHz 以下 SiP 模块
FGM230S 1 GHz 以下 SiP 模块
FGM230S 是适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量的 1 GHz 以下连接的系统级封装 (SiP) 模块。它基于 EFR32F23 SoC,封装尺寸为 6.5 x 6.5 mm,可提供强大的 RF 性能,并具备远程功能、业内前沿的安全功能、低电流功耗、丰富的 MCU 外围设备、充足的内存和宽泛的工作温度范围。此外,FGM230S 是一个完整的解决方案,由强大且可全面升级的软件、高级开发和调试工具以及文档提供支持,这能够简化并最小化终端产品的开发周期和部署,有助于显著加快上市时间。
- Zigbee
Zigbee
SiMG301 系列 3 多协议无线 SoC
SiMG301 系列 3 多协议无线 SoC
SiMG301 SoC 系列属于我们的下一代第 3 系列平台,该平台进一步巩固了我们在超低功耗物联网 SoC 和模块领域的领先地位。第 3 系列将计算、安全性、RF 性能和能效提升到新的水平,这些都是满足新兴物联网市场需求所必备的要素。SiMG301 专为线路供电智能设备而设计,包括 LED 照明、插头和开关。
这款多核设备采用 ARM® Cortex®-M33,运行频率高达 150 MHz,专用于应用程序开发;同时,还设有无线电和安全引擎专用内核。3 系列 Secure Vault™ 已通过 PSA 4 级认证,取得 PSA 认证的最高攻击防御级别,能够保护数据和设备安全。高达 4 MB 闪存和 512 kB RAM 的内存选项可支持要求更高的应用,包括支持我们的并发多协议 (CMP),该协议可在单个设备上同时运行 Zigbee 和 Matter over Thread 协议,从而简化产品制造商的 SKU 管理,同时简化终端用户的操作。
精选的 SiMG301 设备针对 LED 照明应用进行了优化,集成了关键功能,包括用于 LED 控制器 IC 的 PIXELRZ 单线通信接口,以及支持低电平和一致调光的 LED 预驱动器,从而简化了设计、减少了 BOM 并降低了产品成本。
EFR32MG24 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG24 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG24 无线 SoC 是使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议实现网状物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关和集线器、传感器、开关、门锁、LED 照明、灯具、定位服务、预测性维护、玻璃破碎检测、唤醒词检测等。
EFR32MG26 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG26 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG26 多协议无线 SoC 是最能顺应未来的无线 SoC,非常适合使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议的网状物联网无线连接,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex®-M33 运行频率高达 78 MHz,闪存高达 3 MB,RAM 高达 512 kB,可实现更复杂的应用,并为 Matter over Thread 提供了净空空间。目标应用包括网关和集线器、LED 照明、开关、传感器、门锁、玻璃破碎检测、预测性维护、唤醒词检测等。
EFR32MG29 系列 2 多协议无线 SoC - MG29
EFR32MG29 系列 2 多协议无线 SoC - MG29
EFR32MG29 无线 SoC 非常适合那些能从先进安全功能和大容量内存中获益的低功耗、小封装设备。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗和 Secure Vault™ High 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。此外,1024 kB 的闪存和 256 kB 的 RAM 可确保有足够的内存用于 Zigbee 及多协议应用。此外,DCDC 升压功能可使设备在 1.2 伏电压下运行,并支持多种电池类型。
EFR32MG27 系列 2 多协议无线 SoC - MG27
EFR32MG27 系列 2 多协议无线 SoC - MG27
EFR32MG27 SoC 扩展了我们的 Zigbee 产品组合,专为低功耗、小封装终端设备而开发。集成 DCDC 升压为物联网设备制造商提供了低至 0.8 伏的运行能力,可使用单节碱性电池和纽扣电池,进而降低设备的外形尺寸和成本。
EFR32MG21 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG21 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG21 设备为物联网提供高性能、低功耗和安全解决方案。旨在提高处理能力、改善 RF 性能和减少有效电流,EFR32MG21 设备是经过优化的 2.4 GHz 无线 SoC,适用于线路供电的 ZigBee、Thread 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、网关、语音助手和智能电表。
EFR32MG21 系列 SoC 包含一个集成的安全子系统和可充分利用 Secure Vault 技术的设备。Secure Vault 提供领先的安全软件功能和物理不可克隆功能 (PUF) 硬件技术,以极大降低物联网安全漏洞和知识产权受损的风险。
鉴于 802.15.4 和蓝牙长距离模块的灵敏度超过 -104.3 dBm 且输出功率高达 +20 dBm,EFR32MG21 可提供强大的 RF 链路,以确保可靠的通信。EFR32MG21 可使用 Simplicity Studio 5 开发工具进行轻松迁移,并可使用开发套件、SDK、移动应用程序和我们获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。
EFR32MG27 (MGM270S) 系列 2 模块
EFR32MG27 (MGM270S) 系列 2 模块
MGM270S 是一款安全、高性能的无线模块,专为 2.4 GHz 频段的电池供电和市电供电物联网设备设计。MGM270S 基于系列 2 EFR32MG27 SoC,同时支持 Zigbee 和蓝牙低功耗连接,提供卓越的 RF 性能和行业领先的能效。这是一套完整的系统级封装 (SiP) 解决方案,提供强大且可完全升级的软件协议栈、全球法规认证,以及全面的开发和调试工具。丰富的文档进一步简化设计,加速您终端产品的上市时间,使其适用于广泛的应用场景,包括家用终端设备、网状网络、现场和资产监测、工业自动化、门禁控制及电动工具。
- Z-Wave
Z-Wave
EFR32ZG28 SoC
EFR32ZG28 SoC
EFR32ZG28 SoC 是适用于“物联网”的理想双频亚 GHz + 2.4 GHz BLE SoC 解决方案。与 ZG23 设备相比,ZG28 平台非常适合于需要更多闪存、RAM 和 GPIO 的 Z-Wave 应用场景。ZG28 的引脚与采用 6x6 QFN48 封装的 ZG23 兼容。Z-Wave 适用于智能家居、安防、照明和酒店等应用场景。ZG28 还可以支持包括 Wi-SUN、Amazon Sidewalk 和无线 M-BUS 在内的其他协议。
单芯片、多核解决方案可提供多种行业前沿的功能,包括出色的安全性、低功耗、快速唤醒时间以及集成的功率放大器,可为物联网设备实现更高等级的安全连接。内存容量大,并与 AI/ML 硬件加速器集成,非常适合智能端节点。
ZGM230S 模块
ZGM230S 模块
ZGM230S 是一款用于 Z-Wave 网络连接的系统级封装 (SiP) 模块,专为满足智能家居的出色性能、安全性和能耗需求而打造。它基于 EFR32ZG23 SoC,封装尺寸为 6.5 x 6.5 毫米,可提供强大的 RF 性能,并具备远程功能、业内前沿的安全功能、低电流功耗、丰富的 MCU 外围设备。ZGM230S 是一个完整的解决方案,由强大且可全面升级的软件、高级开发和调试工具以及文档提供支持,这能够简化并最小化终端产品的开发周期、认证流程和部署,有助于显著加快其上市时间。
EFR32ZG23 SoC
EFR32ZG23 SoC
Z-Wave 800 调制解调器 SoC 旨在满足未来智能家居、酒店、MDU 物联网产品的需求,在这些应用中,覆盖范围、性能和设备安全至关重要。虽然这些 EFR32ZG23 设备是 Z-Wave 的理想解决方案,但它们还可以支持其他协议,包括 Wi-SUN、Amazon Sidewalk 和无线 M-BUS 物联网应用。单芯片、多核解决方案可提供多种行业前沿的功能,包括出色的安全性、低功耗、快速唤醒时间以及集成的功率放大器,可为物联网设备实现下一代安全连接。
- 多协议
多协议
SiMG301 系列 3 多协议无线 SoC
SiMG301 系列 3 多协议无线 SoC
SiMG301 SoC 系列属于我们的下一代第 3 系列平台,该平台进一步巩固了我们在超低功耗物联网 SoC 和模块领域的领先地位。第 3 系列将计算、安全性、RF 性能和能效提升到新的水平,这些都是满足新兴物联网市场需求所必备的要素。SiMG301 专为线路供电智能设备而设计,包括 LED 照明、插头和开关。
这款多核设备采用 ARM® Cortex®-M33,运行频率高达 150 MHz,专用于应用程序开发;同时,还设有无线电和安全引擎专用内核。3 系列 Secure Vault™ 已通过 PSA 4 级认证,取得 PSA 认证的最高攻击防御级别,能够保护数据和设备安全。高达 4 MB 闪存和 512 kB RAM 的内存选项可支持要求更高的应用,包括支持我们的并发多协议 (CMP),该协议可在单个设备上同时运行 Zigbee 和 Matter over Thread 协议,从而简化产品制造商的 SKU 管理,同时简化终端用户的操作。
精选的 SiMG301 设备针对 LED 照明应用进行了优化,集成了关键功能,包括用于 LED 控制器 IC 的 PIXELRZ 单线通信接口,以及支持低电平和一致调光的 LED 预驱动器,从而简化了设计、减少了 BOM 并降低了产品成本。
EFR32MG27 系列 2 多协议无线 SoC - MG27
EFR32MG27 系列 2 多协议无线 SoC - MG27
EFR32MG27 SoC 扩展了我们的 Zigbee 产品组合,专为低功耗、小封装终端设备而开发。集成 DCDC 升压为物联网设备制造商提供了低至 0.8 伏的运行能力,可使用单节碱性电池和纽扣电池,进而降低设备的外形尺寸和成本。
EFR32MG26 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG26 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG26 多协议无线 SoC 是最能顺应未来的无线 SoC,非常适合使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议的网状物联网无线连接,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex®-M33 运行频率高达 78 MHz,闪存高达 3 MB,RAM 高达 512 kB,可实现更复杂的应用,并为 Matter over Thread 提供了净空空间。目标应用包括网关和集线器、LED 照明、开关、传感器、门锁、玻璃破碎检测、预测性维护、唤醒词检测等。
EFR32MG24 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG24 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG24 无线 SoC 是使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议实现网状物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关和集线器、传感器、开关、门锁、LED 照明、灯具、定位服务、预测性维护、玻璃破碎检测、唤醒词检测等。
EFR32MG21 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG21 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG21 设备为物联网提供高性能、低功耗和安全解决方案。旨在提高处理能力、改善 RF 性能和减少有效电流,EFR32MG21 设备是经过优化的 2.4 GHz 无线 SoC,适用于线路供电的 ZigBee、Thread 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、网关、语音助手和智能电表。
EFR32MG21 系列 SoC 包含一个集成的安全子系统和可充分利用 Secure Vault 技术的设备。Secure Vault 提供领先的安全软件功能和物理不可克隆功能 (PUF) 硬件技术,以极大降低物联网安全漏洞和知识产权受损的风险。
鉴于 802.15.4 和蓝牙长距离模块的灵敏度超过 -104.3 dBm 且输出功率高达 +20 dBm,EFR32MG21 可提供强大的 RF 链路,以确保可靠的通信。EFR32MG21 可使用 Simplicity Studio 5 开发工具进行轻松迁移,并可使用开发套件、SDK、移动应用程序和我们获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。
- Thread
Thread
SiMG301 系列 3 多协议无线 SoC
SiMG301 系列 3 多协议无线 SoC
SiMG301 SoC 系列属于我们的下一代第 3 系列平台,该平台进一步巩固了我们在超低功耗物联网 SoC 和模块领域的领先地位。第 3 系列将计算、安全性、RF 性能和能效提升到新的水平,这些都是满足新兴物联网市场需求所必备的要素。SiMG301 专为线路供电智能设备而设计,包括 LED 照明、插头和开关。
这款多核设备采用 ARM® Cortex®-M33,运行频率高达 150 MHz,专用于应用程序开发;同时,还设有无线电和安全引擎专用内核。3 系列 Secure Vault™ 已通过 PSA 4 级认证,取得 PSA 认证的最高攻击防御级别,能够保护数据和设备安全。高达 4 MB 闪存和 512 kB RAM 的内存选项可支持要求更高的应用,包括支持我们的并发多协议 (CMP),该协议可在单个设备上同时运行 Zigbee 和 Matter over Thread 协议,从而简化产品制造商的 SKU 管理,同时简化终端用户的操作。
精选的 SiMG301 设备针对 LED 照明应用进行了优化,集成了关键功能,包括用于 LED 控制器 IC 的 PIXELRZ 单线通信接口,以及支持低电平和一致调光的 LED 预驱动器,从而简化了设计、减少了 BOM 并降低了产品成本。
EFR32MG24 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG24 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG24 无线 SoC 是使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议实现网状物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关和集线器、传感器、开关、门锁、LED 照明、灯具、定位服务、预测性维护、玻璃破碎检测、唤醒词检测等。
EFR32MG26 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG26 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG26 多协议无线 SoC 是最能顺应未来的无线 SoC,非常适合使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议的网状物联网无线连接,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex®-M33 运行频率高达 78 MHz,闪存高达 3 MB,RAM 高达 512 kB,可实现更复杂的应用,并为 Matter over Thread 提供了净空空间。目标应用包括网关和集线器、LED 照明、开关、传感器、门锁、玻璃破碎检测、预测性维护、唤醒词检测等。
EFR32MG27 系列 2 多协议无线 SoC - MG27
EFR32MG27 系列 2 多协议无线 SoC - MG27
EFR32MG27 SoC 扩展了我们的 Zigbee 产品组合,专为低功耗、小封装终端设备而开发。集成 DCDC 升压为物联网设备制造商提供了低至 0.8 伏的运行能力,可使用单节碱性电池和纽扣电池,进而降低设备的外形尺寸和成本。
EFR32MG21 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG21 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG21 设备为物联网提供高性能、低功耗和安全解决方案。旨在提高处理能力、改善 RF 性能和减少有效电流,EFR32MG21 设备是经过优化的 2.4 GHz 无线 SoC,适用于线路供电的 ZigBee、Thread 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、网关、语音助手和智能电表。
EFR32MG21 系列 SoC 包含一个集成的安全子系统和可充分利用 Secure Vault 技术的设备。Secure Vault 提供领先的安全软件功能和物理不可克隆功能 (PUF) 硬件技术,以极大降低物联网安全漏洞和知识产权受损的风险。
鉴于 802.15.4 和蓝牙长距离模块的灵敏度超过 -104.3 dBm 且输出功率高达 +20 dBm,EFR32MG21 可提供强大的 RF 链路,以确保可靠的通信。EFR32MG21 可使用 Simplicity Studio 5 开发工具进行轻松迁移,并可使用开发套件、SDK、移动应用程序和我们获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。
- Matter
Matter
SiMG301 系列 3 多协议无线 SoC
SiMG301 系列 3 多协议无线 SoC
SiMG301 SoC 系列属于我们的下一代第 3 系列平台,该平台进一步巩固了我们在超低功耗物联网 SoC 和模块领域的领先地位。第 3 系列将计算、安全性、RF 性能和能效提升到新的水平,这些都是满足新兴物联网市场需求所必备的要素。SiMG301 专为线路供电智能设备而设计,包括 LED 照明、插头和开关。
这款多核设备采用 ARM® Cortex®-M33,运行频率高达 150 MHz,专用于应用程序开发;同时,还设有无线电和安全引擎专用内核。3 系列 Secure Vault™ 已通过 PSA 4 级认证,取得 PSA 认证的最高攻击防御级别,能够保护数据和设备安全。高达 4 MB 闪存和 512 kB RAM 的内存选项可支持要求更高的应用,包括支持我们的并发多协议 (CMP),该协议可在单个设备上同时运行 Zigbee 和 Matter over Thread 协议,从而简化产品制造商的 SKU 管理,同时简化终端用户的操作。
精选的 SiMG301 设备针对 LED 照明应用进行了优化,集成了关键功能,包括用于 LED 控制器 IC 的 PIXELRZ 单线通信接口,以及支持低电平和一致调光的 LED 预驱动器,从而简化了设计、减少了 BOM 并降低了产品成本。
SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 无线 SoC
SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 无线 SoC
SiWx917M SoC 是我们功耗最低的 Wi-Fi 6 SoC,是使用 Wi-Fi®、蓝牙、Matter 和 IP 网络实现安全云连接的超低功耗物联网无线设备的理想之选。非常适合于开发需由使用时间较长的电池供电的设备。SiWx917M SoC 包括超低功耗 Wi-Fi 6 及低功耗蓝牙 LE 5.4 无线 CPU 子系统,以及集成微控制器 (MCU) 应用子系统、安全功能、外围设备和电源管理子系统,所有这些都集成在一个尺寸为 7 x 7 毫米的 QFN 封装中。无线子系统由运行速度高达 160 MHz 的网络无线处理器、基带数字信号处理、模拟前端、2.4 GHz RF 收发器和集成功率放大器组成。应用子系统由运行频率高达 180 MHz 的 ARM® Cortex®-M4F、嵌入式 SRAM、闪存和传感器集线器组成。ARM® Cortex®-M4F 专门用于外围设备和应用相关处理,而网络无线处理器在独立线程上运行无线和网络协议栈,因此可提供完全集成的解决方案,可直接用于各种嵌入式无线物联网应用。
EFR32MG24 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG24 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG24 无线 SoC 是使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议实现网状物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关和集线器、传感器、开关、门锁、LED 照明、灯具、定位服务、预测性维护、玻璃破碎检测、唤醒词检测等。
EFR32MG26 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG26 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG26 多协议无线 SoC 是最能顺应未来的无线 SoC,非常适合使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议的网状物联网无线连接,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex®-M33 运行频率高达 78 MHz,闪存高达 3 MB,RAM 高达 512 kB,可实现更复杂的应用,并为 Matter over Thread 提供了净空空间。目标应用包括网关和集线器、LED 照明、开关、传感器、门锁、玻璃破碎检测、预测性维护、唤醒词检测等。
EFR32MG21 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG21 系列 2 多协议无线 SoC
EFR32MG21 设备为物联网提供高性能、低功耗和安全解决方案。旨在提高处理能力、改善 RF 性能和减少有效电流,EFR32MG21 设备是经过优化的 2.4 GHz 无线 SoC,适用于线路供电的 ZigBee、Thread 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、网关、语音助手和智能电表。
EFR32MG21 系列 SoC 包含一个集成的安全子系统和可充分利用 Secure Vault 技术的设备。Secure Vault 提供领先的安全软件功能和物理不可克隆功能 (PUF) 硬件技术,以极大降低物联网安全漏洞和知识产权受损的风险。
鉴于 802.15.4 和蓝牙长距离模块的灵敏度超过 -104.3 dBm 且输出功率高达 +20 dBm,EFR32MG21 可提供强大的 RF 链路,以确保可靠的通信。EFR32MG21 可使用 Simplicity Studio 5 开发工具进行轻松迁移,并可使用开发套件、SDK、移动应用程序和我们获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。
- Amazon Sidewalk
Amazon Sidewalk
适用于 Amazon Sidewalk 的 EFR32SG28 双频无线 SoC
适用于 Amazon Sidewalk 的 EFR32SG28 双频无线 SoC
EFR32SG28 是一款适用于 Amazon Sidewalk 设备的安全低功耗双频 SoC,支持蓝牙低功耗和亚 GHz FSK,在家中和前门之外分别使用蓝牙 LE 和亚 GHz FSK 提供可靠的连接,以覆盖独立建筑、游泳池和水疗中心。多核设备采用运行速率高达 78 MHz的高效 ARM Cortex®-M33,以及 1024 KB 闪存和 256 KB RAM。活动电流和睡眠电流非常低,因此非常适合于电池供电的终端设备,如门、窗和温度传感器设备等,而链路预算为 128.6 dBm,可提供长距离的可靠通信。专用的安全内核支持我们的 Secure Vault™ High,为设备带来业界领先的物联网安全性,保护无线数据和设备免受远程和本地攻击。
适用于 Amazon Sidewalk 的 EFR32SG23 1 GHz 以下无线 SoC
适用于 Amazon Sidewalk 的 EFR32SG23 1 GHz 以下无线 SoC
EFR32SG23 是适用于 Amazon Sidewalk 设备的安全低功耗无线 SoC,可支持亚 GHz 的 FSK,提供超出前门的可靠范围,覆盖独立建筑、游泳池和水疗中心。多核设备采用运行速率高达 78 MHz的高效 ARM Cortex®-M33,以及 512 KB 闪存和 64 KB RAM。活动电流和睡眠电流非常低,因此非常适合于电池供电的终端设备,如门、窗和温度传感器设备等,而链路预算为 129.5 dBm,可提供长距离的可靠通信。专用的安全内核支持我们的 Secure Vault™ High,为设备带来业界领先的物联网安全性,保护无线数据和设备免受远程和本地攻击。
Simplicity Studio
借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的 MCU 和无线系统。
Works With 2025 物联网培训点播
重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。