即刻行动,借助我们的 EFR32xG24 Explorer 套件,开启您的蓝牙设计之旅。
xG24 Explorer 板非常适合智能家居与智能楼宇设备(包括 LED 照明、门锁、传感器和开关),同时也适用于工业物联网设备,可用于断路器、商用照明、暖通空调 (HVAC) 及预测性维护系统。
EFR32xG24 Explorer 套件专注于快速原型化和概念创建 2.4 GHz 无线协议的 IoT 应用程序,包括蓝牙 LE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter。
该开发板的核心特性包括:USB 接口、板载 SEGGER J-Link 调试器、数据包跟踪接口、按键,以及通过 mikroBus 插座和 Qwiic® 连接器实现的硬件扩展板支持功能。硬件附加支持允许开发人员使用来自 mikroE、Sparkfun、AdaFruit 和 Seeed Studios 的现成板,通过几乎无限的组合方式来开发应用并制作原型。
对于蓝牙信道探测,可选购 xG24 信道探测开发套件。 这种小封装设计和优化的天线布局可确保精准的信道探测测量结果。
xG24 Explorer 套件赠送提交表单
官方参与规则
无需购买即可参与或赢取奖品。购买产品不会提高获奖概率。
赠送活动名称:xG24 套件赠送
- 参与资格:Silicon Labs xG24 套件赠送活动(以下简称“赠送活动”)仅对符合条件的参与者开放,且参与者在提交参与申请当日需年满 18 周岁。本次赠送活动仅对以下地区的合法居民开放:奥地利、加拿大(不含魁北克省)、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、匈牙利、爱尔兰、日本、墨西哥、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、南非、西班牙、中国台湾、土耳其、英国以及美国(包括华盛顿特区);在法律禁止开展此类活动的地区,本次活动无效。本次赠送活动暂不向印度、俄罗斯及乌克兰地区开放。Silicon Laboratories Inc.(以下简称 Silicon Labs)及其任何关联公司、子公司的员工,以及这些员工的直系亲属和/或同住家庭成员,均无资格参与本次赠送活动。本次赠送活动需遵守所有适用的联邦、州及地方法律法规。在所有禁止此类促销活动的国家及地区,本次赠送活动均无效。所有赠送活动均须接受审核,且最终决定权完全归 Silicon Labs 所有。个人邮箱提交的申请及竞争对手提交的申请,均无资格参与本次赠送活动。
- 规则同意条款:参与本次活动,即表示您完全且无条件同意受本规则约束,同时您声明并保证自身符合本规则中规定的参与资格要求。
- 此外,您同意接受 Silicon Labs 就本次赠送活动所作出的所有决定,这些决定为最终决定且对您具有约束力。提交本表单即表示您同时同意接收来自 Silicon Labs 的各类沟通信息。
- 赠送活动期间:仅从 2025 年 9 月 8 日至 2025 年 11 月 30 日期间接受参与申请。
- 参与方式:提交符合以下要求的参与表单:1) 所有字段必须填写完整且答案正确;2) 所有参与申请均需使用工作邮箱,个人邮箱提交的申请将被作废。参与申请须按要求填写所有必填字段,方可获得本次赠送活动的参与资格。对于填写不完整、未遵守活动规则或不符合要求的申请,Silicon Labs 拥有独家决定权,可将其判定为无效申请。如果您采用欺诈手段或通过其他方式试图规避本规则,Silicon Labs 拥有独家决定权,可取消您的参与资格。
- 奖品与获奖概率:经过核准的参与者将收到一套 Silicon Labs EFR32xG24 Explorer 套件,其价值为 39 美元。奖品不予替换。获得套件的概率取决于活动期间收到的有效参与申请总数,且最终由 Silicon Labs 独家决定。
- 姓名、形象与肖像权:接受奖品即视为允许 Silicon Labs 为广告和商业目的使用获奖者的姓名、形象和肖像权,无需额外补偿,除非法律禁止。
- 评选与通知:前五百 (500) 名满足赠送活动所有资格要求的参与者将获赠一个套件。获赠者将在审批通过后收到通知。本次赠送活动的获赠者需自行承担与领取奖品相关的所有税费(如有)。对于因获奖者的垃圾邮件过滤、垃圾邮件文件夹或其他安全设置导致未能收到通知,或因获奖者提供错误或无效的联系方式而造成的情况,Silicon Labs 不承担任何责任。
- 遵守法律法规:领取本次赠送活动所提供的奖品,需以遵守所有联邦及州级法律法规为前提条件。如果任何获奖者违反本官方规则(由 SILICON LABS 独家判定),将导致该获奖者丧失本次赠送活动的获奖资格,其所有获奖权益将立即终止。
- 条款:如果(由 Silicon Labs 自行判定)出现病毒、程序漏洞、未授权人为干预、欺诈行为或其他超出其控制范围的情况,且该情况破坏或影响本次赠送活动的管理、安全性、公平性或正常开展,Silicon Labs 有权自行决定取消、终止、修改或暂停本次赠送活动。Silicon Labs 有权自行决定取消任何篡改或试图篡改申请流程、赠送活动运营,或违反本申请规则的个人的参与资格。Silicon Labs 有权自行决定维护本次赠送活动的公正性与完整性。参与本次赠送活动,即表示您同意定期接收 Silicon Labs 发送的电子邮件或其他形式的通信。您理解并同意,本次赠送活动与 LinkedIn 无任何关联,LinkedIn 未以任何形式赞助、支持、管理本次活动。如您对本次赠送活动有任何意见、疑问或顾虑,请直接联系活动组织者,而非联系 LinkedIn。
- 责任限制:对于人为失误、盗窃、损坏或破坏申请材料,或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的因素,Silicon Labs 不承担责任。申请材料若出现损坏、丢失、延迟提交、内容不完整、无效、信息错误或投递错误等情况,相关风险均由您自行承担。若因以下原因导致 Silicon Labs 未能提供奖品或奖品的任何部分,Silicon Labs 无需向获奖者或其他任何人承担责任:奖品因超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因无法提供或难以发放;或发生任何不可抗力事件、技术或设备故障、恐怖主义行为、劳资纠纷、任何类型的作为或不作为(无论合法与否)、交通中断、民事骚乱,或其他任何超出活动组织者控制范围的类似或非类似原因。参与本次赠送活动,即表示您同意免除 Silicon Labs 及其子公司、关联公司、代表、代理人、继承人、受让人、员工、管理人员及董事的责任,使其免受以下情形可能直接或间接导致的任何责任、疾病、伤害、死亡、损失、诉讼、索赔或损害(无论是否因过失造成):(i) 您参与本次赠送活动,和/或您接受、持有、使用或误用任何奖品或奖品的任何部分;(ii) 任何类型的技术故障,包括但不限于任何计算机、电缆、网络、硬件或软件的故障;(iii) 任何传输服务、电话服务或互联网服务的无法使用或无法访问;(iv) 申请流程或赠送活动本身任何环节出现的未授权人为干预;(v) 赠送活动管理或申请处理过程中可能出现的电子错误或人为失误。在不限制前述内容的前提下,本网站及任何活动网站上的所有内容均按“现状”提供,不附带任何形式的担保,无论是明示担保还是默示担保,包括但不限于对适销性、特定用途适用性及不侵权的默示担保。某些司法管辖区可能不允许限制或排除对附带损害或间接损害的赔偿责任,也不允许排除默示担保;在这类情况下,此类限制或排除条款仅在相关司法管辖区法律允许的范围内适用。
- 争议解决:本官方申请规则应受美国德克萨斯州法律及美国联邦法律(视适用情况)管辖,并据其进行解释,不适用冲突法原则。任何因本合同引起或与本合同相关的争议、纠纷或索赔(包括合同的订立、解释、违约或终止,以及所主张的索赔是否属于可仲裁范围),均应根据 JAMS 国际仲裁条款和条件提交仲裁并最终裁决。仲裁庭将由一名独任仲裁员组成。仲裁地为美国德克萨斯州奥斯汀市。仲裁程序中使用的语言将为英语。对仲裁员作出的仲裁裁决,可向任何具有管辖权的法院申请强制执行。所有索赔、判决及裁决均仅限于实际产生的自付费用(包括参与本次赠送活动相关的费用),但在任何情况下均不包括律师费。您特此放弃以下所有权利:(i) 主张或获得任何惩罚性损害赔偿、直接损害赔偿、间接损害赔偿、附带损害赔偿、间接后果损害赔偿及其他任何损害赔偿(实际自付费用除外);及 (ii) 要求将损害赔偿金额加倍或以其他方式提高。各方同意放弃其由陪审团审判的权利。
- 隐私政策:参与本次赠送活动,即表示您声明并保证:您已阅读、理解、接受并同意受《隐私声明》(详见网址:http://www.silabs.com/about-us/legal/privacy-notice)的约束,该《隐私声明》可能会不时修订。
- 主办方:本次赠送活动的主办方为 Silicon Laboratories Inc.,地址为:400 W. Cesar Chavez, Austin, TX 78701。