低功耗蓝牙:为全面制胜而生。

第 2 系列设备

我们是低功耗无线
领域的领先创新者。

2 系列产品凭借无可比拟的能效、灵活性与可扩展性,长期为物联网行业提供核心动力。如今,它仍是备受信赖的低功耗物联网平台的核心支柱。

性能

性能

卓越的 RF 灵敏度和更高的传输功率,确保在嘈杂环境中稳定运行。


功耗

功耗

更长的电池寿命和更卓越的电源效率,比竞争对手的产品高出 60% 以上。


安全

安全

行业领先的 PSA 3 级认证产品,易于更新。


价格

价格

通过高度集成和最少的外部组件,降低 SoC 价格。

Silicon Labs 系列 2 与最接近的竞争对手产品对比

  1. 性能
  2. 功耗
  3. 安全
  4. 价格
性能指标
性能
  

第 2 系列专为真实 RF 条件而设计

功耗图

Silicon Labs 系列 2 与最接近的竞争对手产品对比



卓越的 RF 灵敏度与选择性确保在嘈杂环境中稳定运行。

与接近的竞争设备相比,Silicon Labs 2 系列无线电具有 4.2 dB 的灵敏度优势,可在低功耗应用中实现更长的传输距离和更可靠的通信。

性能图表
拥挤环境中的共存能力

拥挤环境中的共存能力

凭借先进的多协议功能和动态共存管理专用硬件,即使在 Wi-Fi、蓝牙或 Thread 流量密集的环境中,第 2 系列设备仍能保持稳定连接。与竞争对手的产品不同(他们的产品需要更多调优且缺乏可比拟的实时干扰缓解能力),Silicon Labs 提供经实践验证的共存性能,数据包丢失率极低且延迟更短。

我们承担繁琐工作,让您专注核心创新。

功耗


能效是我们推出 2 系列设备的初衷

为任何电池化学体系而设计


功耗图

更高能效,更长续航

Silicon Labs 第 2 系列设备可在价格不高的情况下提供较高的性能。与接近的竞争设备相比,我们的 2 系列设备在常规模式与睡眠模式下均实现更低功耗,即便在需持续唤醒检测的应用场景中,也能支持设备实现长达数年的电池寿命。

我们的 SoC 支持任何电池化学体系,其集成的 DC-DC 升压转换器仅需 0.8 V 即可工作,这远低于那些在 1.7 V 以下就会关机的竞争产品。这意味着无需额外花费超过 0.20 美元来购买外部升压 IC,而且还能够全面支持碱性电池、氧化银电池和锌空气电池。使用单节 1.5 V 电池为您的蓝牙产品供电,实现更薄、更轻的设计,而不会降低性能。

专为始终在线的设备而打造

我们的硬件加速器消除了传统 CPU 瓶颈,机器学习性能提升 4 倍,能效提高 6 倍。MVP 专为始终在线的设备而设计,可实现从语音唤醒词检测到基于振动的预测性维护的连续 ML 处理,无需消耗额外的电池电量或 CPU 资源。通过将智能推向边缘,加速器可帮助嵌入式系统延长运行时间。

始终在线的设备
准确的电池寿命管理

xG27 和 xG29 内置准确的电池寿命管理功能 

Silicon Labs 的 SoC 集成电池监控功能与内置库仑计数器,无需外部 PMIC,每台设备节省超过 0.50 美元成本。这种片上解决方案支持精准的实时电池跟踪,确保在关键任务中提供精确的低电量警报和稳定运行,这在医疗、工业和安全关键型应用中至关重要,因为传统基于电压的估算方法往往不够可靠。

安全性
 

内置 Secure Vault

安全表

行业领先的 PSA 3 级认证产品,易于更新

2 系列提供 PSA 3 级认证、安全密钥存储和现场更新功能,远超竞争设备的固定功能安全设计。如果在接近的竞争产品中发现漏洞,则很难修复。

您的工程团队无需成为安全专家即可满足法规要求。Secure Vault 开箱即支持 PSA 合规性、密钥管理和防篡改保护,无需设置 TrustZone。您专注于创新,我们守护安全防线。

价格
 

安全高效的无线解决方案,无需高昂成本



更低的价格

通过高度集成和更少的外部组件,降低 BOM 成本。

Silicon Labs 第 2 系列设备可在价格不高的情况下提供较高的性能。与接近的竞争产品相比,您能以低得多的 BOM 成本获得卓越的无线功能。

捕捉其他产品忽略的功能:20 位 ADC 精度,打造更智能、更安全的设备

Silicon Labs 的 SoC 通过高精度 ADC 提供高精度,实现更智能、更安全的设计。xG24 配备 20 位 ADC,可检测低至 3 µV 的电压变化,精度是标准 14 位 ADC 的 30 倍以上。xG22、xG27 和 xG29 提供 16 位 ADC,分辨率低至 50 µV。这种高粒度精度有助于检测电池失衡、跟踪分流电压,并捕捉 ECG 或 PPG 等生物信号。

由于模拟数字转换器 (ADC) 已完全集成到设备中,客户无需额外投入成本添加外部组件。这不仅降低 BOM 成本、让我们的定价更具竞争力,最终还能为客户节省开支。

更安全的设备

创新即刻启程 – 领取您的免费 Silicon Labs 套件

耳听为虚,眼见为实。借助业界备受信赖的低功耗平台,开始加速您的下一个物联网项目。立即申请即可获取免费的 Silicon Labs 硬件套件,该套件非常适合原型设计、测试,或助力您将大胆的新想法变为现实。

3 系列产品组合:凭借 PSA 4 级认证树立安全新标杆

Silicon Labs 新推出的第 3 系列产品组合,为计算能力、集成度、安全性和能效设定了新标准,可满足当今有线和电池供电物联网设备的需求。

随着智能设备变得更加紧凑、功能更强大,对强大、安全且集成的无线解决方案的需求比以往任何时候都更迫切。第 3 系列 SoC 以先进的处理能力、灵活的内存配置、顶级的安全性和简化的外部组件集成成功地解决了这一挑战。这一领先地位的有力证明是:SiXG301(3 系列产品组合中的首款 SoC)所搭载的 3 系列 Secure Vault™ 安全子系统,已斩获全球首位 PSA 4 级认证。PSA 认证这一至高级别认可,肯定了 Silicon Labs 在安全领域无可比拟的领先地位,也彰显了将信任嵌入每台联网设备核心的悠久传统。

PSA 4 级认证

第 2 系列与第 3 系列平台共同拓展了我们在物联网领域的领先地位,为各种应用提供可扩展的解决方案。

  • SiBG301SiMG301:针对线路供电应用进行了优化。非常适合高级 LED 照明和智能家居设备
  • SiXG302:专为提高电池供电效率而设计。非常适合超低功耗无线传感器和执行器

提供最具创新性的蓝牙 LE SoC。

联系销售部门

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software