Z-Wave 培训

互操作性和认证

本模块将介绍 Z-Wave 如何提供应用程序级产品到产品的互操作性,而无论制造、协议版本和配置文件如何。

Z-Wave 设备剖析

Z-Wave 设备由其支持的设备类定义。
本模块对各种不同的可用设备类别进行了说明。

与 Z-Wave 设备通信

Z-Wave 使用命令类在设备之间进行通信。本模块将介绍不同命令类的结构和使用。

重要的帧和命令

需要了解重要的 Z-Wave 命令类。本模块将详细介绍如何组织和使用命令类。

设备和命令开发

Z-Wave 设备类和命令类由 Z-Wave 联盟和开发人员共同开发。本模块将说明规格更新情况。

Z-Wave 无线电

本模块描述了 Z-Wave 的物理层和 MAC 层。它将介绍 PHY 的配置和性能以及 MAC 所使用的地址字段。

Z-Wave 链路层

Z-Wave 链路层用于处理 2 台设备之间帧的传输。本模块涵盖 Z-Wave 链路层所支持的不同帧。

Z-Wave 路由

Z-Wave 网状网络路由使 RF 通信更加可靠。本模块涵盖 Z-Wave 用于建立网状网络的路由机制。

网状网络原型

Z-Wave 包含网络内不同类型的设备。本模块将介绍 3 种不同设备类型:常开设备、FLiRS 设备和睡眠设备。

设备原型和库

Z-Wave 角色类型确定了设备所需的系统和网状网络功能。本模块中涵盖不同的角色类型及其对应库(例如控制器、从设备)。

创建和管理 Z-Wave 网络

Z-Wave 角色类型确定了设备所需的系统和网状网络功能。本模块中涵盖不同的角色类型及其对应库(例如控制器、从设备)。

安全框架

Z-Wave 为家居控制网络提供强大的安全解决方案。 本模块将介绍用于为 Z-Wave 网络提供必要保护的实现方案、计划和机制。

网状网络性能

在使消息发送到需要发送的地点这一方面,Z-Wave 网络非常可靠。本模块涵盖了一些影响路由消息性能(即传输超时、路由路径)的主题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software