SE101: 借助 Simplicity Studio 6 实现更简单、更快速、更智能的物联网设计

本课程将展示 Silicon Labs 最新的物联网开发环境 (IDE)—— Simplicity Studio 6,重点介绍其改进和关键能力。立即观看。

课程简介

Simplicity Studio 6 是 Silicon Labs 的下一代物联网开发环境,旨在简化无线产品创建的每一步。本课程将详细介绍该平台的改进并重点讲解其关键能力:以 VS Code 为中心的体验;轻量级模块化安装程序,为系列 2 和系列 3 设备提供简化的 SDK 管理,实现精准、精简的安装。我们将介绍集成分析工具,例如用于无线电和协议栈可视化的网络分析器,以及用于洞察功耗的能耗分析器,同时还包括项目模板、设备感知配置和集中式文档。我们还将重点演示通过命令行界面 (CLI) 实现的无界面和脚本化工作流,以支持 CI/CD。学员将清晰了解 Studio 6 如何减少设置障碍、加速迭代,并支持跨 BLE、Matter、Thread、Zigbee 和 Wi-Fi 的多协议开发。

演讲者

Andrew Escamilla

Andrew Escamilla
产品营销经理
Silicon Labs

时长

45 分钟

本视频可通过 AI 翻译支持多种语言观看。从下拉列表中选择您的首选语言,
然后使用设置菜单中的齿轮图标调整音频和字幕。



问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software