视频材料

BT-206: 快速入门 - 蓝牙通道探测

本材料为以下课程的第 6 份材料(共包含 6 份材料):蓝牙 200 使用蓝牙进行开发

了解如何使用 Silicon Labs 的安全、智能、互联微控制器开发蓝牙设备

简介

蓝牙通道探测是蓝牙 LE 的一项新功能,利用基于相位测距 (PBR) 和往返时间 (RTT),在无线设备之间实现准确、安全的距离测量。在本视频中,您将学习如何开始使用 Silicon Labs 蓝牙通道探测、编程示例应用,以及使用 Simplicity Studio 的通道探测分析仪测量两块开发板之间的距离。

该视频还演示了实际场景中的距离测量,将通道探测与基于 RSSI 的测距进行比较,并通过自动建图演示展示如何利用多个设备自动确定彼此的相对位置。

涵盖的主题:

  • 什么是蓝牙通道探测及其工作原理
  • 相位测距 (PBR) 和往返时间 (RTT)
  • 编程通道探测示例应用
  • 使用 Simplicity Studio 通道探测分析仪
  • 测量两个蓝牙设备之间的距离
  • 比较通道探测与 RSSI 测量
  • 蓝牙通道探测应用,包括临近探测、资产跟踪和地理围栏
  • 使用多个通道探测设备自动进行拓扑映射
  • 与其他无线定位技术相比的优势和局限性

资源:

      硬件:

      蓝牙通道探测开发套件 (xG24-DK2606A)

      关闭
      正在加载结果
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software