视频材料

BLE-130: 优化您的电池预算

本材料是 蓝牙 182 - 研讨会 (SSv5)(共 6 部分)的第 3 部分:借助 BG22 套件开发安全的物联网设备。

本蓝牙研讨会提供实操培训,教用户如何借助 Simplicity Studio v5 的 BG22 开发和部署安全的超低功耗蓝牙连接。

简介

研讨会的第二部分深入探讨了 EFR32BG22 蓝牙设备的低能耗功能。该演示文稿涵盖了 TX/RX期间的功耗,但也分享了蓝牙协议栈和硬件帮助客户在设计中节省能源的方式。详细介绍了以下节电功能:低功耗 (LE) 电源控制、电压缩放和功率放大器 (PA) 模式。

*视频中可能展示的是 Thunderboard BG22,但 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件是推荐的替代套件。

需要硬件:

BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件
(BG22-EK4108A)

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software