Giatec 希望通过蓝牙智能实现建筑的变革

PDF

客户需求

  • 灵活设计
  • 高性能
  • 全球认证

结果

  • 简洁的用户界面
  • 实时数据
  • 长距无线范围

情况:

建筑行业一直面临高效质量控制以及在有限时间和资源下工作的挑战。Aali Alizadeh 联合创办的 Giatec 开发了一个智能解决方案,可以有效监测混凝土在施工过程中的状态。

解决方案:

Giatec 选择在其 SmartRock 传感器中使用 Silicon Labs BGM111 蓝牙智能模块。该模块允许实时数据分析程序直接访问用户的移动设备,从而就混凝土强度和温度向用户发出警示。这使用户能够优化混凝土硬化过程并确定框架拆除时间。

Silicon Labs 的蓝牙微芯片是 SmartRock 传感器的核心。我们与 Silicon Labs 工程师密切合作,设计具有最佳特性和性能的最终产品。
Giatec 首席执行官兼联合创始人 Aali Alizadeh

优势:

BGM111 模块中与蓝牙 4.2 兼容的无线电和集成芯片天线与特殊外壳相结合,可支持用于监测硬化混凝土的强大信号。该模块性能高,非常适合建筑工人在建筑结构的整个使用寿命期间报告混凝土中的损坏、腐蚀或裂缝,从而提高整体安全性和可持续性。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software