电子货架标签技术提高零售效率

PDF

客户需求

  • 通过不再需要耗时地在整个店铺内手动更新定价并对货架标签和销售点之间的价格差异手动更正,提高零售商的效率。

结果

  • 开发 InforTab 电子纸显示屏,它是安全而强大的电子货架标签,能够将数据传送到屏幕以避免使用包装材料,可以在店铺网络中快速传输数据,以实现自动定价和信息更新。

产品

当前的零售体验效率很低 

我们都知道一般的购物体验是这样的——您在杂货店排队,收银员通过对讲机询问特定商品的价格。如果您没有遇到过这种情形,不过您也会感到颇为熟悉,毕竟多年来媒体已经无数次地描述过这种情况。通常很好笑的情况是——有人在购买某件商品时感到很尴尬,而店铺会把他们急于隐藏的事情公之于众,这让他们感到窘迫。还有些时候,顾客不得不在慢得令人抓狂的结账队伍中停下脚步,等待超市内部人员去查询泡泡糖的价格。不管怎样,这种情形已经在我们的现实生活中上演了很久,以至于我们会立刻对购物者的困境感同身受。这几乎是每个零售店都要应对的问题,随着网络连接性、低成本传感器和计算技术的广泛可用,这个问题即将一劳永逸地得到解决。


电子货架标签技术提高零售效率

韩国 RAINUS 旨在为零售商提供整个店铺内价格的实时更新,从而很大程度地提高其运营效率并改善购物者店内体验。RAINUS 创立于 2014 年,如今是全球发展速度很快的公司之一。其 InforTabInforTab+ 和 +Touch 等产品为几乎每个行业(包括药房、健康美容用品和消费电子产品)的店铺所有者带来了电子货架标签 (ESL) 技术。所有这些领域的零售商都面临着共同的问题——如何提高工作效率。管理整个店铺内每项产品的价格变化非常耗时,手动执行该操作可能需要花费数天时间,视店铺的规模及其销售的不同产品数量而定。另一个难题是统一销售点 (POS) 系统和产品纸质标签之间的定价差异。借助 RAINUS 的 InforTab,可自动更新价格并实时改变价格,从而通过同心网络系统(仅需要最低的基础设施成本和对大量 ESL 进行管理的能力)消除了长时间繁琐的人力工作。
从购物者的角度来看,他们可以在正确的时间看到正确的价格和信息。适用嵌入 InforTab 内的近场通信 (NFC),购物者可使用手机访问产品细节,从而收获个性化数字体验。


非常适用于电子货架标签的无线解决方案 

InforTab 在选择 Silicon Labs 作为合作伙伴时,主要考虑了性能这一关键因素。大型零售店在寻找能够跟随数量需求而扩充的解决方案时也是如此。Silicon Labs 的 FG22 无线 2.4 Ghz Soc 采用 38.4 Mhz ARM® Cortex®-M33 内核,具有 TrustZone 和高性能无线电功能,从其尺寸、超低功耗和成本角度来看,是一个理想选择。


领先的智能零售技术创新 

InforTab 的高性能体系结构是使其在竞争中脱颖而出的因素之一。凭借最近的基准测试,InforTab 已经在电子货架标签技术中占据领先地位——这些测试正影响着领先的零售商对这些技术的迅速采纳,他们近期已经部署了数十万台具有最低服务器规格的独立 InforTab ESL 设备。目前,RAINUS 是少有的能够通过单一服务器系统为如此之多的 ESL 提供支持并提供业界高准确性和稳健性的供应商。RAINUS 专注于电子货架标签技术,随着零售及其他行业需求的增长,该公司希望抓住更多机会来整合智能零售技术,并将自身专业知识应用于其他物联网应用。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software