32 位微控制器长寿承诺

Silicon Labs 的目标是使其 EFM32™ 微控制器 ARM® Cortex® -M 系列的所有成员的最短生命周期为 10 年。EFM32 系列的目标是需要超低功耗、高内存和连接和稳定的生命周期的应用和市场细分,包括计量应用。Silicon Labs 采用广泛应用的 180nm 和 90nm 混合信号 CMOS 工艺技术,设计出 EFM32 MCU 系列。

Silicon Labs 对其所有 EFM32 产品系列的连续可用性做出了最低的寿命承诺,其期限是下文明确规定的日期。长寿承诺包括标准的 EFM32 生命周期结束通知政策(提前六个月发送最终订单通知,以便在从通知日期开始的 12 个月内发货)。如果需要将产品的生产转移至另一个生产设备或采用另一种技术,Silicon Labs 将使用其标准 PCN 程序通知客户。

设备系列 发布日期 最低长寿
EFM32 Giant Gecko GG11 2017 年 7月 2029 年 3 月
EFM32 Tiny Gecko TG11 2018 年 3 月 2029 年 3 月
EFM32 Jade Gecko JG12 2017 年 3 月 2029 年 3 月
EFM32 Pearl Gecko PG12 2017 年 3 月 2029 年 3 月
EFM32 Jade Gecko JG1 12 月 2015 2029 年 3 月
EFM32 Pearl Gecko PG1 12 月 2015 2029 年 3 月
EFM32 Happy Gecko 2015 年 5 月 2026 年 3 月
EFM32 Zero Gecko 2013 年 9 月 2026 年 3 月
EFM32 Wonder Gecko 2013 年 5 月 2026 年 3 月
EFM32 Leopard Gecko 2011 年 9 月 2026 年 3 月
EFM32 Giant Gecko 2011 年 9 月 2026 年 3 月
EFM32 Tiny Gecko 2010 年 3 月 2026 年 3 月
EFM32 Gecko 2009 年 10 月 2026 年 3 月
Precision32 低功耗 (SiM3L) 2012 年 10 月 2024 年 1 月
Precision32 USB (SiM3U) 2012 年 2 月 2024 年 1 月
Precision32 模拟增强型 (SiM3C) 2012 年 2 月 2024 年 1 月
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software