简介
Micrium OS 简介
任何嵌入式 OS 的核心都是内核,内核提供重要的任务调度和多任务服务,以确保应用程序代码的计时要求得到满足,即使在您定期更新和扩展具有新功能的代码时也是如此。 Micrium OS 不仅仅是一个内核,其还提供一些额外的模块,帮助您满足项目需求。 以下是 Micrium OS 组件的摘要:
许可
在 Silicon Labs EFM32 和 EFR32 设备上进行部署时,Micrium OS 完全免费提供! 您可以立即开始将 Micrium 的专业品质组件添加到您的项目中,无需支付任何许可费。
入门指南
下载和安装 Simplicity Studio
Micrium OS 完全通过 Simplicity Studio 分发。 在 Studio 中,您可以找到各种工具,轻松将 Micrium OS 内核添加到新项目中,同时可以找到各种基于 Micrium 的软件示例。 如要安装 Studio,请在下面选择适当的软件包。
硬件支持
Micrium OS 可同时在 EFR32 和 EFM32 设备上运行。 查看 Simplicity Studio,了解针对您首选设备的示例项目。
选择软件示例
通过软件示例,您可以快速设置好 Micrium OS 并使其在您的板上运行。
请遵循以下简单步骤:
1. 使用 USB 插入套件;使用标有 DBG 的端口
2. 打开 Simplicity Studio
3. 选择 Micrium OS 的软件示例(参见屏幕截图)
技术文档
资源
社区与支持