USB ToolStick

Silicon Labs ToolStick 是一个易于使用的开发系统。该系统支持设计者利用Silicon Labs 集成开发环境 (IDE),直接在目标微处理器上开发并调试应用固件。完成后,设计者可使用编程适配器替换子卡,并对空白设备进行编程以便在实际系统中使用。

从 ToolStick 中开始

使用我们的 IDE 在此易于使用系统的 MCU 上直接进行开发和调试

开始

ToolStick 子卡

评估不同 MCU 的扩展卡和编程适配器

了解附加工具

应用驱动 ToolStick

评估不同应用驱动项目的 ToolStick。

了解更多


软件

提供 Simplicity Studio 的免费下载。安装 Simplicity Studio 并按照相应的子卡用户指南说明来使用开发工具和运行演示固件。

针对 Simplicity Studio 还未提供支持的 ToolStick 套件,ToolStick 开发平台提供免费下载。Install the ToolStick Development Tools and Silicon Labs' 8-bit Microcontroller Studio to the same directory and follow the appropriate Daughter Card User Guide for instructions on using the development tools and running the demonstration firmware.

Simplicity Studio 支持的套件
 
  • C8051F850 ToolStick 入门套件
  • C8051F300 ToolStick 子卡
  • C8051F311 ToolStick 子卡
  • C8051F321 ToolStick 子卡
  • C8051F327 ToolStick 子卡
  • C8051F330 ToolStick 子卡
  • C8051F336 ToolStick 子卡
  • C8051F342 ToolStick 子卡

 

  • C8051F370 ToolStick 子卡
  • C8051F381 ToolStick 子卡
  • C8051F411 ToolStick 子卡
  • C8051F850 ToolStick 子卡
  • C8051F912 ToolStick 子卡
  • C8051F931 ToolStick 子卡
  • C8051F990 ToolStick 子卡


入门指南

ToolStick 入门套件

开始试用 ToolStick 的最简单方式是借助 ToolStick 入门套件。该入门套件是一个完整的开发系统,其中包含一个 ToolStick 基础适配器和一张可交换 C8051F330 MCU 子卡。如要使用选定的 MCU 继续开发,请选择合适的子卡和编程适配器。子卡为单独出售,如果之前没有基础适配器,则需购买一个单独的基础适配器。编程适配器包含一个基础适配器,无需单独购买。

ToolStick 基础转接器

ToolStick 基础适配器是 ToolStick 开发系统的一个组件,没有 ToolStick 子卡就无法运行。如果采购的入门套件中不包含基础适配器,则可以单独采购子卡。

ToolStick 调试适配器

ToolStick 调试适配器与 ToolStick 基础适配器结合使用,在 PC 的 USB 端口与目标设备的在线调试/编程电路之间提供了接口。ToolStick 调试适配器可用于编程和调试标准Silicon Labs MCU 开发板。

零件号 描述 价格(美元) 立即购买
TOOLSTICKSK
ToolStick 入门套件
$24.99
TOOLSTICKBA ToolStick 基础转接器
$17.50
TOOLSTICKDA ToolStick 调试适配器 $8.90


ToolStick 资源

ToolStick 子卡模板

此模板包含便于开发 ToolStick 兼容子卡的原理图、材料表和 fab 图。

创建子卡

ToolStick 基础适配器用户指南

针对您(设备)的零件号选择合适的子卡和编程适配器。

更多内容

ToolStick 调试适配器用户指南

了解更多

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software